Un aperçu des grands progrès réalisés dans les infrastructures sans fil
Éduquer, améliorer et vous garder connecté, même sans fil
Si quelqu'un vous demandait quelle est votre réalisation la plus mémorable de votre carrière, que répondriez-vous ?
En début d'année, la Wireless Infrastructure Association (WIA) a posé cette question importante aux leaders du sans fil :
Quelle est votre réalisation la plus marquante au cours de votre carrière professionnelle dans le secteur de l'infrastructure sans fil, comme un défi que vous avez surmonté, un projet réussi, un client que vous avez aidé ou autre, et pourquoi cela a-t-il été important pour vous ?
En y réfléchissant ensemble, au sein de l'équipe, nous avons réalisé à quel point il est difficile d'identifier une seule réussite en matière d'infrastructure sans fil. Fondée il y a plus de 120 ans, Belden fait partie intégrante de la communication sans fil depuis le commencement.
Nos réalisations les plus marquantes dans le secteur de l'infrastructure sans fil concernent l'éducation et l'innovation. Nous voulons aider l'ensemble du secteur à comprendre que le sans fil a besoin de câbles, et de meilleurs câbles.
Bien qu'il s'agisse du composant le plus crucial, le câblage (couche 0) est souvent négligé dans la conception des réseaux sans fil. La qualité du réseau sans fil dépend de la qualité des câbles qui relient les équipements entre eux. Si vous voulez que votre système sans fil fonctionne, le câblage et la connectivité que vous utilisez doivent offrir un excellent débit et une disponibilité maximale.
Ce ne sont sûrement pas toutes nos réalisations, mais en voici cinq récentes dont nous sommes particulièrement fiers en matière d'éducation et d'amélioration concernant le sans fil.
1. Être reconnu par une voix puissante du secteur
Nous participons à l'élaboration des normes pour vous et pour l'ensemble du secteur. Nous voulons des normes qui répondent à vos défis les plus ardus en matière de réseau et de connectivité. C'est un moyen pour nous de contribuer en retour à l'industrie qui nous a tant donné.
Cette année, nous avons été reconnus comme une entreprise de premier plan pour nos contributions au développement des normes TIA, notre engagement et notre leadership et récompensés d'un Top 5% Star Award. Cela reflète notre engagement continu en faveur du progrès des télécommunications et de la mise en place d'un futur d'interopérabilité, de fonctionnement et de connectivité continus du réseau.
En outre, et c'est encore plus formidable, deux de nos employés ont été reconnus à titre individuel pour l'impact qu'ils ont eu sur le secteur. Henry Franc, architecte de solutions technologiques, et Ron Tellas, directeur de la technologie et des applications pour les bâtiments intelligents, ont tous les deux été lauréats du TIA Star Award pour leur engagement important dans les initiatives de la TIA.
2. Aider les nouveaux circuits de classe 4 à devenir réalité
Nous avons récemment révélé que les systèmes de Classe 4 feront partie du NEC (National Electrical Code) 2023 après un travail acharné aux côtés d'autres fabricants, utilisateurs, consultants et experts du secteur pour définir de nouvelles normes de câblage UL et de classe 4.
Les circuits de classe 4 offrent la commodité et la sécurité d'une alimentation basse tension, tout comme le Power Over Ethernet (PoE) ; cependant, la classe 4 fournit près de 20 fois plus de puissance que le PoE sur des centaines de mètres, procurant ainsi une alternative sûre à l'alimentation CA. Les systèmes de classe 4 sont tout aussi sûrs, voire davantage, que les systèmes de classe 2 et de classe 3 tout en offrant plus de puissance disponible.
Pour vérifier la conformité aux exigences NEC, les circuits de classe 4 devront être certifiés.
UL, un laboratoire d'essais reconnu au niveau national (NRTL) approuvé par l'OSHA, a récemment publié l'UL 1400-2 en tant que rapport d'enquête (Outline of Investigation – OOI), ce qui représente la première étape vers l'établissement d'une norme. Il définit les points à prendre en compte et les critères de sécurité pour l'évaluation du câblage de circuit de classe 4. Les circuits de câbles de classe 4 seront certifiés conformément au document publié sous le nom de UL 1400-2.
Nous sommes fiers d'avoir joué un rôle dans la création de cette norme UL. Avec l'émergence de nouvelles technologies telles que les systèmes d'alimentation électrique avec gestion des pannes, nous pensons qu'il est important d'aider le secteur à définir et à appliquer des normes veillant à la sécurité de leur application.
3. Concevoir des câbles pour les applications sans fil
Il y a quelques années, Belden a travaillé conjointement avec VoltServer, le créateur de Digital Electricity™ (un système de classe 4), afin de concevoir nos câbles d'électricité numérique (DE). Ils permettent de fournir des données et de l'énergie aux appareils finals en toute sécurité, à des vitesses plus élevées et sur de plus longues distances.
Comme pour le PoE, les câbles DE peuvent être installés par les mêmes intégrateurs TIC qui installent le câblage de catégorie, et par les mêmes chemins d'accès.
Nous sommes également heureux d'annoncer que Belden est le premier à proposer un câble certifié UL de classe 4. Nos câbles d'électricité numérique permettent aux utilisateurs finals de tirer pleinement profit de l'électricité numérique pour fournir en toute sécurité une puissance importante sur de longues distances tout en utilisant des conducteurs plus petits. Nous voyons déjà les câbles DE utilisés pour alimenter des systèmes d'antennes distribuées, des points d'accès sans fil et des systèmes 5G.
4. Participer aux discussions du secteur sur le sans fil
La technologie sans fil dans les bâtiments n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui afin de surmonter les problèmes de signal et pouvoir délivrer les niveaux d'utilisation prévus à l'origine, et sa valeur ne va faire que croître.
L'adoption de cette technologie progresse constamment pour pouvoir prendre en charge de nouvelles applications et utilisations. Cela signifie que les solutions d'infrastructure sans fil doivent également s'adapter. Ce qui a fonctionné il y a dix ans ne va pas automatiquement fonctionner aujourd'hui.
Pour s'assurer de rester informée sur les nouveautés concernant les déploiements et infrastructures sans fil, Belden est heureuse d'être maintenant membre de trois associations sans fil :
- WIA (Wireless Infrastructure Association), qui représente les opérateurs, les fournisseurs d'infrastructures et les sociétés de services professionnels qui possèdent et gèrent des installations de télécommunications.
- NATE (The Communications Infrastructure Contractors Association), qui parle d'une seule voix au nom des entreprises de construction, de service et de maintenance des tours et des infrastructures de communication.
- IWPC (International Wireless Industry Consortium™), qui comble les lacunes de connaissances entre les prescripteurs des systèmes d'origine (opérateurs, agences gourvernementales etc.) et les OEM et leurs fournisseurs.
Apprendre de ces leaders nous permet de transmettre des informations précieuses à nos clients et au reste du secteur.
5. Faciliter la conception de réseau sans fil
Pour faciliter l'intégration de Belden dans vos plans de conception RF, nos principaux produits sont disponibles dans le cadre des plateformes logicielles iBwave Design et Ranplan - des outils conviviaux pour les projets sans fil dans les bâtiments.
Ces plateformes en ligne automatisent et simplifient le processus de conception RF afin de mettre en place le meilleur réseau sans fil possible dans n'importe quel environnement. Grâce à ces outils, les ingénieurs peuvent consacrer plus de temps à la conception et moins de temps à la recherche d'informations et à la réalisation de tâches manuelles chronophages.
Ces systèmes permettent de vérifier l'exactitude des calculs RF, de la propagation et du placement des antennes, de confirmer les calculs du budget nécessaire à la liaison et de la longueur des câbles, et de vous aider à comprendre les répercussions des décisions de conception sans fil avant le déploiement.
Vous aider dans vos projets sans fil
Notre histoire et notre expérience dans le domaine du sans fil font de nous des experts naturels dans ce que nous faisons, à savoir concevoir et fabriquer des câbles et des solutions de connectivité. Les solutions d'infrastructure de Belden sont indépendantes des fournisseurs de réseau sans fil et d'équipement actif, ce qui vous permet d'adopter l'approche que vous souhaitez pour construire votre réseau sans fil.
Nos spécialistes en interne ont participé à de grands projets dans le domaine du sans fil dans le monde entier. Vous trouverez nos solutions partout, depuis les stades, zones de divertissement et campus médicaux jusque dans les usines de fabrication, les bureaux et les agences gouvernementales.
N'oubliez pas : le câblage et la connectivité détermineront la fiabilité de votre réseau sans fil. En savoir plus sur la façon dont nous pouvons vous aider dans vos projets sans fil à l'intérieur de vos établissements.
LIENS ASSOCIÉS :
L'arrivée de la protection de classe 4 : les différences entre les classes de circuits
Connecter de manière fluide vos systèmes sans fil dans les bâtiments