Câble RemoteIP : une nouvelle façon de transcender les limites de distance de 100 m
Il s'agit d'un défi de conception complexe auquel les équipes de construction sont confrontées depuis des années : installer des dispositifs IoT dans des endroits qui leur permettent d'atteindre leurs objectifs tout en restant dans un rayon de 100 m d'une salle de télécommunications afin que les dispositifs puissent connecter le réseau pour une surveillance à distance et partager des données.
Pour rationaliser l'acceptation des nouvelles technologies à mesure que les vitesses d'application augmentent, le câblage de catégorie a été historiquement limité à une longueur de canal de 100 m conformément aux normes de câblage ANSI/TIA-568. Cela signifie que les salles de télécommunications doivent se trouver dans un rayon de 100 m de chaque dispositif connecté au réseau.
Mais cette norme instaure des limites sur le lieu et sur la manière dont les dispositifs peuvent être déployés. Selon le type de dispositif et son emplacement, cela peut nécessiter une longueur de canal plus grande. Qu'en est-il des caméras de surveillance dans les parkings ? D'un panneau de contrôle d'accès à une entrée/sortie de bâtiment rarement empruntée ? D'un point d'accès sans fil dans un patio extérieur ou dans un espace de piscine ? Des éclairages LED PoE au milieu d'un large espace de bureaux ouvert ? D'un capteur de ventilateur installé sur un toit ?
Afin de faire fonctionner ces applications lorsque la salle de télécommunications ne se trouve pas dans un rayon de 100 m du dispositif, le concepteur du bâtiment, le consultant et/ou l'utilisateur final doivent faire un tri parmi d'autres options, dont notamment :
- Utiliser des câbles fibre au lieu de câbles cuivre
- Ajouter une nouvelle salle de télécommunications dans un rayon de 100 m du dispositif en cours d'installation
- Utiliser des câbles hybrides cuivre-fibre
- Ajouter un répartiteur ou un commutateur dans une salle de télécommunications existante
- Prendre le risque de prolonger la liaison de câblage en cuivre au-delà de 100 m (même si cette approche n'est pas conforme aux normes ANSI/TIA-568)
Ces options sont toutes des solutions possibles, mais elles peuvent être couteuses, entraîner une utilisation inefficace de l'espace du bâtiment ou engendrer des problèmes de performances (dans le cas du prolongement de la liaison de câblage en cuivre au-delà de 100 m).
Le nombre de dispositifs ne cesse d'augmenter. C'est pourquoi il est nécessaire d'utiliser efficacement l'espace de travail et de fournir à point nommé l'énergie et les données pour déployer ces nouveaux dispositifs. Un grand nombre d'entre eux seront installés dans des endroits éloignés des salles de télécommunications.
Pour atténuer les frustrations que ces défis de connectivité continus créeront à mesure que les bâtiments intelligents s'appuieront sur des dispositifs IoT, nous avons conçu nos nouveaux câbles RemoteIP. Ils proposent une autre option viable pour les applications où le câblage de catégorie (littéralement) ne satisfait pas les critères.
Les câbles RemoteIP suivent les normes d'application IEEE, telles que les normes 10BASE-T, 100BASE-T and 1000BASE-T. En quoi les normes d'application diffèrent-elles des normes de câblage ? Alors que les normes de câblage établissent des exigences en termes de performances minimales pour les systèmes de câblage structuré afin de prendre en charge toute application au-delà de 100 m, les normes d'application se concentrent sur la capacité de l'application en elle-même, telle que le sans-fil ou l'Ethernet, afin de fonctionner sur un segment de liaison indépendamment de la distance.
Les câbles fonctionnent avec n'importe quel dispositif et commutateur qui suivent ces normes d'application IEEE, y compris les caméras IP, les capteurs de bâtiments et les éclairages LED PoE.
Comme ils fournissent des données et de l'énergie à des dispositifs IP à distance jusqu'à un rayon de 215 m, ils font plus que doubler ce qu'un câblage de catégorie peut fournir. Avec ces câbles, il est désormais possible d'atteindre une transmission de 10 Mb/s à 215 m, une transmission de 100 Mb/s à 200 m et une transmission de 1 Gb/s à 130 m. Ils sont aussi pourvus de conducteurs 22 AWG qui aident les signaux à voyager sur de plus longues distances tout en gardant les câbles à un niveau de chaleur bas afin de réduire l'impact sur les caractéristiques électriques.
Cela ouvre de nouvelles perspectives pour les concepteurs de bâtiments, les consultants et les utilisateurs finaux. Cela permet de placer et d'installer des dispositifs IoT à de nouveaux endroits, de récupérer et d'optimiser la superficie et de réduire les coûts en éliminant le besoin de convertisseurs de média (qui permettent de connecter des câbles en fibre et en cuivre) ou d'extendeurs (qui amplifient ou répètent les signaux).
Comme ils ont recours au Power over Ethernet (PoE), les câbles RemoteIP de Belden peuvent transmettre des données et de l'énergie au-delà de la longueur du canal de 100 m associée au câblage de catégorie.
Les câbles RemoteIP sont également conçus pour pouvoir se coupler avec notre connectivité REVConnect® qui change la donne et qui facilite leur déploiement. Ils sont compatibles avec n'importe quel dispositif IoT. Les câbles RemoteIP s'installent simplement comme les câbles de catégorie et bénéficient d'un design plus épuré pour garantir un raccordement d'une simplicité exceptionnelle.
Si vous avez besoin d'étendre à moindre coût votre canal Ethernet au-delà de 100 m et jusqu'à 1 Gb/s sans vous soucier d'une dégradation des performances, ces câbles vous permettront d'atteindre vos objectifs. Ils sont spécifiquement conçus pour satisfaire ou aller au-delà des limites de normes d'application IEEE. En savoir plus sur nos câbles RemoteIP.
Liens associés :
Câble RemoteIP basé sur une application
Des solutions aux quatre problèmes réels auxquels sont confrontés chaque jour les installateurs
4 considérations relatives à l'extension de la portée d'un câble