9 règles simples pour atteindre la polarité de la fibre
Étant donné qu’il existe de nombreuses façons de connecter des appareils à l’aide de la fibre optique, il n’y a pas une seule et unique manière d'établir la polarité de la fibre. Quel que soit le type de projet de fibre sur lequel vous travaillez, vous pourrez compter sur nos neuf règles de polarité de la fibre pour réussir.
La fibre optique prend en charge une grande partie des environnements actuels de centres de données, de diffusion, AV, industriels et de bâtiments intelligents.
Pour que ces applications critiques continuent de fonctionner, les signaux optiques d’un câble à fibre optique doivent toujours être transmis et reçus sur le bon port. La capacité de maintenir la bonne direction du flux est appelée polarité. Elle garantit que l’émetteur situé à l'extrémité d’un câble à fibre optique peut toujours « parler » au récepteur situé à l’autre extrémité du câble à fibre optique.
Étant donné qu’il existe de nombreuses façons de connecter des appareils à l’aide de la fibre optique, il n’y a pas une seule et unique manière d'établir la polarité de la fibre. Par exemple, votre projet de fibre peut impliquer :
- Optique simplex : une seule fibre est utilisée pour le branchement et établir la transmission et la réception d’une fibre dans une direction.
- Optique duplex : deux fibres sont utilisées pour le branchement, et établir la transmission sur une fibre et la réception sur l’autre.
- Optique parallèle : plusieurs fibres sont utilisées pour établir des débits de données plus élevés.
- Optique bidirectionnelle : une seule fibre est utilisée pour transmettre et recevoir des signaux dans les deux sens
Quelle que soit la façon dont vos appareils sont connectés, obtenir la polarité en fibre optique signifie que le signal de transmission (Tx) de la liaison à fibre optique à une extrémité du canal doit correspondre ou s’aligner sur le récepteur correspondant (Rx) à l’autre extrémité.
Dans les applications à fibre duplex, qui peuvent inclure des postes de travail et du matériel de mise en réseau, chaque fibre connecte l’émetteur à une extrémité au récepteur à l’autre extrémité pour maintenir une connexion. Si la polarité n’est pas atteinte ou maintenue, les données cessent de circuler.
Ce que disent les normes sur la polarité de la fibre
Il existe aujourd'hui des normes qui régissent la polarité de la fibre :
- ANSI/TIA-568.3-E (Annexe C), Norme relative au câblage et aux composants fibre optique, qui décrit les connexions de signaux duplex série et les connexions de signaux parallèles
- TIA-TSB-5069, Polarité des canaux de fibre optique, norme qui facilite la cartographie et la planification
Les solutions (ou méthodes, comme on les appelle dans les normes TIA : méthode A, méthode B, méthode C, etc.) sont constituées de différents composants (ou types, comme on les appelle dans les normes TIA : type A, type B, type C, etc.), qui peuvent être créés de différentes manières. Les différentes méthodes pour obtenir la polarité se basent sur différents types de composants.
Et bien que les normes examinent les types de composants et des méthodes relatives à la polarité, elles n’expliquent pas comment les composants influencent ou affectent la polarité (elles ne s'attachent pas aux facteurs tels que le positionnement de la fibre et l’identification des ports, par exemple), ni comment les composants eux-mêmes interagissent.
En d’autres termes, il y a encore du travail à faire dans les normes en ce qui concerne le spectre complet de la polarité de la fibre.
Obtenir la polarité de la fibre sur n’importe quel projet
Alors que le nombre de connexions fibre augmente pour répondre aux demandes croissantes de débit et à la multiplication du nombre de cas d’utilisation, la gestion de la polarité de la fibre devient encore plus importante pour garantir une connectivité adéquate.
Nous partageons ici certaines de nos règles simples et mises à jour pour obtenir la polarité de la fibre. Ces règles s’appliquent à tout projet de fibre.
1. Évitez de changer les caractéristiques à la volée
Les connecteurs MPO ou MTP permettent aux installateurs de sélectionner la polarité, l’orientation et/ou la connexion (nous aimons les appeler « connecteurs licornes ») ont comme objectif de convenir à tous les projets. En théorie, cela ressemble à une solution très pratique pour gérer la polarité de la fibre. Mais ces connecteurs peuvent créer plus de travail.
Chaque fois que vous connectez un cordon de raccordement à chaque extrémité, vous devez revenir en arrière et vérifier que le branchement, l’orientation et la polarité sont corrects. Ce n’est pas tout à fait un jeu d"enfant.
2. Utilisez les bons adaptateurs
Pour maintenir la capacité d’accouplement des connecteurs APC (face inclinée polie), vous devez utiliser le type B (positionnement aligné avec une position key up/key down) pour les connecteurs discrets, tels que les LC ou SC, et le type A (positionnement non aligné avec une position key up/key up) pour les connecteurs MPO. Nous vous recommandons de suivre cette règle, que vous utilisiez ou non des connecteurs APC.
3. Envisagez des voies de migration
Lorsque vous utilisez des connecteurs MPO, assurez-vous qu’ils ont des jonctions mâles et des raccordements, des cassettes ou des câbles réseau femelles afin de créer une future voie de migration pour l’équipement. Les connexions QSFP sont mâles, ce qui vous permet d’utiliser des connecteurs femelles aux deux extrémités d’un cordon de raccordement MPO.
4. Méthode A modifiée pour simplex
Pour les systèmes simplex, ou les systèmes asymétriques, l’utilisation de la méthode A modifiée sera le moyen le plus simple et le plus direct d’établir la polarité de la fibre. Les modifications apportées à la méthode A sont les suivantes :
- Remplacer les jonctions par des jonctions mâles (règle 3)
- Utilisez des cordons A-A pour conserver non seulement le port, mais aussi le nombre/la couleur de la fibre sur une relation 1 à 1
5. Méthode B modifiée pour duplex
Pour les systèmes duplex ou symétriques, l’utilisation d’une méthode B modifiée sera le moyen le plus simple et le plus direct d’établir la polarité de la fibre. Cette approche n’est pas mentionnée dans les normes. Belden la propose en complément de la norme, ce qui la rend plus facile à utiliser et à déployer. Les modifications apportées à la méthode B sont les suivantes :
- Remplacer les jonctions par des jonctions mâles (règle 3)
- Remplacer les adaptateurs réseau par le type A (règle B)
- N’oubliez pas d’inverser la numérotation des ports ou d’utiliser une autre baie de type A (qui le fait pour vous) pour vous assurer que la numérotation des ports reste une relation 1 à 1
6. Équilibrez les types de composant
Lorsque vous avez affaire à des systèmes atypiques, tels que des systèmes qui intègrent à la fois la fibre optique duplex et simplex, vous devrez équilibrer les types de composants afin que l’effet des composants soit équilibré.
7. Adoptez la cartographie de la polarité
Si vous avez affaire à une solution de fibre complexe, la cartographie de la polarité est votre amie ! Dans un prochain blog, nous discuterons de l'idée de « dessiner » ou « cartographier » la polarité, de ce que cela signifie et de ce que cela peut apporter (ou non) aux nouveaux projets de fibre et aux réseaux de fibre existants. Nous aborderons également les différentes façons d'effectuer la cartographie.
8. Normalisez les composants
Dans la mesure du possible, utilisez les mêmes composants aussi souvent que possible pour vous faciliter la tâche en simplifiant la montée en charge, en accélérant le déploiement et l’intégration et en rationalisant la maintenance. La pratique de la normalisation est celle que nous recommandons dans la mesure du possible pour tout projet de centre de données ou de réseau.
9. On a le droit d’être différent
Vous pouvez créer différentes règles de polarité de fibre pour différentes zones. Veillez simplement à tout documenter ! De cette façon, tout le monde saura à quoi s’attendre.
En savoir plus sur la polarité de la fibre
La polarité de la fibre n’est pas chose facile, mais l’équipe Belden est là pour répondre à vos questions et accompagner vos projets liés à la fibre. Nous développons également une série de webinaires axés sur la polarité de la fibre, en décomposant le sujet pour vous aider à mieux comprendre sa pertinence et comment la gérer.
Pour en savoir plus sur les règles de polarité de base de la fibre, vous pouvez regarder le premier webinaire de la série à tout moment.
Ressources connexes :
Les 4 règles de base de la polarité de la fibre
Série de webinaires sur la polarité : partie 1 – Qu'est-ce que la polarité ?
Solutions pour systèmes de fibre optique