Simplifiez la conception des systèmes de caméras IP : câble RemoteIP ou câble de catégorie
Alors que ce sont les caméras analogiques qui ont à l'origine permis la surveillance généralisée, leurs jours sont maintenant comptés au fur et à mesure que les nouvelles technologies viennent remplacer leur vidéo de mauvaise qualité, leurs capacités de stockage médiocres, les processus fastidieux associés à la révision des images et leur consommation électrique élevée.
Les caméras IP prises en charge par les systèmes de gestion vidéo sont désormais les standards de l’industrie, offrant beaucoup de choses que leurs prédécesseurs ne peuvent pas faire :
- Une meilleure qualité d’image et plus de clarté
- Surveillance et gestion à distance
- Plus de capacité de stockage
- Capacités de recherche de séquences plus rapides
- Analyse et IA pour détecter les comportements suspects ou les événements inhabituels
- La possibilité d’ajouter rapidement des caméras selon les besoins
Considérations relatives à la planification des caméras IP
En raison de la différence entre les deux technologies, la transition de la vidéosurveillance à l’IP soulève des points importants à prendre en considération.
Largeur de bande
Les caméras IP ont une résolution plus élevée, elles génèrent donc des fichiers de données plus volumineux. Cela signifie généralement plus d’exigences en termes de bande passante réseau et de capacité de stockage lorsque l’on compare le signal analogique en bande de base d’une image à une version numérisée de la même image (sans compression).
Cependant, les caméras IP ont également un système de compression, ce qui permet de contrôler la bande passante. Avec l’analogique, la compression entraîne souvent une perte d’informations et de qualité, c’est pourquoi c'est un mot qui en fait grimacer plus d'un.
La compression numérique, cependant, est « plus intelligente » et peut supprimer les pixels redondants, inutiles ou imperceptibles pour réduire la consommation de bande passante sans affecter de manière significative la qualité de l’image. Dans le cas des caméras IP, la compression est une bonne chose : elle crée des fichiers plus petits et réduit les besoins en bande passante afin que les séquences de haute qualité puissent être transmises plus rapidement.
Par exemple, la consommation moyenne de bande passante pour une caméra IP est comprise entre 1 Mb/s et 2 Mb/s (en tablant sur 1080p, codec H.265 et 6 FPS à 10 FPS), tandis qu’une caméra analogique ne nécessite pas de bande passante réseau.
Câbles
Les caméras IP ne sont pas compatibles avec les câbles coaxiaux. Elles nécessitent des câbles Ethernet et des connecteurs réseau RJ45, ce qui peut impliquer la nécessité de mettre à niveau de votre infrastructure réseau.
Puissance
Les caméras analogiques consomment traditionnellement plus d’énergie que les caméras IP. L’innovation continue dans ce domaine contribue à réduire la consommation d’énergie des caméras IP.
Bien que les caméras IP nécessitent moins d’énergie pour fonctionner, elles ont tout de même besoin d’une source d’alimentation. Parce qu’elles utilisent des câbles Ethernet, il y a plus d’options d’alimentation disponibles pour les caméras IP qui ne sont pas possibles avec les caméras coaxiales et analogiques.
Limites de distance
Les limites de distance pour les caméras IP dépendent de plusieurs facteurs, notamment du type et de la qualité du câble, de la source d’alimentation, etc.
À mesure que les réseaux de surveillance évoluent, des caméras sont installées dans des endroits éloignés. (Pensez aux parkings, cages d’escalier, espaces de rassemblement extérieurs, passerelles ou quais de chargement, par exemple.) Souvent, ces périphériques ne sont pas situés à moins de 100 m d’un commutateur ou d’une salle de télécommunications, ce qui est une exigence pour les câbles Ethernet selon les normes TIA.
Il existe de nombreuses façons de contourner cette contrainte de distance, par exemple en utilisant la fibre ou l’hybride ou en construisant une nouvelle salle de télécommunications plus proche de la caméra. Mais le choix le plus pratique et le plus économique consiste à étendre la distance du câble en cuivre à paire torsadée, ce qui est possible grâce au faible débit de données d’une caméra IP.
Déterminer les besoins en bande passante pour les caméras IP
Une meilleure qualité d’image avec des exigences de bande passante plus faibles : difficile à croire ? Faisons le test avec ce calculateur en ligne.
Tout d’abord, définissez vos paramètres pour des éléments tels que la résolution, la compression, le FPS (images par seconde) et le nombre de caméras. Ensuite, le calculateur estime la largeur de bande réseau. (Par exemple, une caméra avec une résolution 1080p et une compression H.265 est une spécification très populaire.)
Lorsque vous utilisez la calculatrice pour exécuter ces paramètres, elle génère le débit de données requis. Des vitesses de 10 Gbit/s ne sont pas nécessaires pour prendre en charge les caméras IP, ce qui signifie que le câble de catégorie 6A n’est pas non plus nécessaire.
Les vitesses de données typiques pour la vidéo sont également fournies dans le tableau ci-dessous. La réduction de facteurs tels que le nombre d’images par seconde ou la profondeur de couleur réduit encore les besoins en bande passante.
Codec | Non compressé | H.264 | H.265 | MJPG2000 | |
---|---|---|---|---|---|
Résolution | Largeur de bande requise | ||||
720p | 829 Mbit/s | 1,9 Mbit/s | 1,3 Mbit/s | 11,1 Mbit/s | |
1080p | 1866 Mbit/s | 4,3 Mbit/s | 3 Mbit/s | 25,1 Mbit/s | |
4K | 7465 Mbit/s | 17,3 Mbit/s | 12,1 Mbit/s | 100,2 Mbit/s |
Câbles RemoteIP pour caméras IP
Quel est le meilleur choix de câblage pour les caméras IP ? Les câbles RemoteIP de Belden ont été conçus pour ce type d'applications.
Nos câbles RemoteIP respectent les normes d’application IEEE, telles que 10BASE-T, 100BASE-T et 1000BASE-T. Ils peuvent fournir des données et de l’énergie à des dispositifs IP distants jusqu’à 215 m de distance, soit plus du double de ce que peut fournir le câblage de catégorie.
Avec les câbles RemoteIP, il est possible d’obtenir une transmission de 10 Mb/s à 215 m, une transmission de 100 Mb/s à 200 m et une transmission de 1 Gb/s à 130 m. Ils sont également dotés de conducteurs 22 AWG, qui aident les signaux à voyager sur de plus longues distances tout en maintenant les niveaux de chaleur des câbles à un faible niveau pour protéger les caractéristiques électriques.
Cela vous permet d’installer des caméras là où elles sont nécessaires, sans vous soucier des limitations de puissance ou de distance.
Qu’en est-il des tests ?
Nous recevons fréquemment des questions sur le test du câble RemoteIP. Vous pouvez utiliser le même appareil que celui que vous utilisez pour tester la catégorie 6 ou 6A - il vous suffit de modifier d’abord les paramètres de votre appareil de test. (Si vous testez le câble RemoteIP selon les spécifications de catégorie 6A, il échouera.)
Prenons l’exemple d’un dispositif Fluke. Voici à quel point il est simple de configurer votre appareil pour un test de câble RemoteIP.
Étape 1
Sélectionnez « Fabricants » dans la liste des groupes de câbles sur l’écran.
Étape 2
Sélectionnez « Belden » dans la liste des fabricants sur l’écran.
Étape 3
Sélectionnez « RIPPU CMP » pour le plénum ou « RIPRU CMR » pour la colonne montante dans la liste de l’écran.
Étape 4
Sélectionnez « Fournisseur » dans la liste des groupes de limites sur l’écran.
Étape 5
Sélectionnez « Belden Long Reach Channel » ou « Belden Long Reach Permanent Link » dans la liste sur l’écran. Le test des canaux comprend le câble entre le commutateur de la salle de télécommunications et le terminal. Les tests de liaison permanente incluent la partie fixe du canal (la partie qui ne change pas ou ne bouge pas). Il ne comprend pas les cordons de raccordement ou les cordons d’équipement.
Vous êtes maintenant prêt à tester en toute confiance les performances de votre câblage au-delà de 100 m et à vérifier la dégradation des performances par un simple « succès » ou « échec ».