Les délais de livraison dictent le rythme des projets de centres de données de toutes tailles : les composants dont dépend votre prochaine phase sont tous repoussés de plus en plus loin dans le calendrier. Les équipes doivent désormais composer avec du matériel qui pourrait ne pas arriver avant 18, 24, voire 36 mois (ou plus).
Mais, à mesure que les délais de livraison s'allongent, la demande de capacité évolue dans le sens inverse. Les investissements dans les centres de données contribuent à plus de 90 % de la croissance récente du PIB américain, selon un économiste de Harvard, de sorte que les propriétaires et les exploitants sont soumis à une pression intense pour mettre rapidement en ligne de nouveaux environnements. C'est une course contre la montre pour fournir une capacité utilisable malgré des échéances sans cesse repoussées.
Bien que vous ne puissiez pas modifier les longs délais de livraison des équipements et services essentiels, il y a des choses sur lesquelles vous avez le contrôle.’ Les décisions que vous prenez concernant l’utilisation de l’espace et le déploiement des infrastructures déterminent la rapidité avec laquelle les capacités génératrices de revenus peuvent être mises en service .
En vous concentrant sur ce qui se passe à l'intérieur du centre de données, vous pouvez raccourcir les délais de construction de votre centre de données.
Qu’est-ce qui ralentit le calendrier de construction des centres de données ?’
Les mêmes forces qui animent le centre de données La croissance a également un impact sur les délais. Même lorsque le financement est approuvé et que les plans sont finalisés, les projets sont souvent interrompus par certaines pièces qui ne peuvent pas être fabriquées ou connectées plus rapidement.’
Des goulots d'étranglement apparaissent à toutes les étapes du processus de construction d'un centre de données :
- Les opérateurs hyperscale et cloud demandent des centaines de mégawatts à la fois, ce qui exerce une pression sur la production, le transport et les principaux fournisseurs d'équipements électriques.
- Des groupes électrogènes de secours et des turbines qui concurrencent les projets à grande échelle pour obtenir des créneaux de production, repoussant les délais de livraison bien au-delà des prévisions initiales.
- Les refroidisseurs, les CRAH/CRAC et les systèmes de rejet de chaleur sont retardés par des pénuries de composants et une disponibilité limitée d'installateurs qualifiés.
Les coûts cachés des délais prolongés
Ces difficultés contribuent à l'augmentation des coûts de construction : chaque mois de retard engendre un surcoût. Des délais plus longs augmentent l'exposition à la volatilité des prix des matériaux, aux problèmes de ressources humaines, aux coûts de reconception et à une coordination accrue entre les différents corps de métiers et les parties prenantes.
Ils influencent également les performances d'un centre de données une fois qu'il est en service. Les conceptions créées deux ou trois ans auparavant peuvent ne plus être conformes aux exigences actuelles en matière d'IA, de calcul haute performance ou de durabilité. Lorsque le centre de données est opérationnel, les équipes travaillent déjà avec des hypothèses obsolètes ou sous-dimensionnées concernant la densité des racks et la capacité de refroidissement pour supporter les charges de travail. À l'autre extrémité du spectre se trouvent les projets de centres de données qui surdimensionnent leurs infrastructures pour éviter les pénuries de capacité. Au final, le projet coûte plus cher et prend plus de temps, aménageant un espace qui ne sera peut-être jamais pleinement utilisé.
Comment accélérer le déploiement des centres de données
Les contraintes liées à la chaîne d'approvisionnement et les délais de livraison des services publics et des équipements ne sont peut-être pas de votre ressort, mais d'autres décisions le sont. Vous pouvez encore influencer le résultat dans un monde régi par des échéances externes fixes. Les choix concernant l'espace du centre de données, l'infrastructure et la connectivité raccourcissent les cycles de déploiement et augmentent la capacité utilisable, même lorsque d'autres délais sont fixés.
Voici quelques exemples de stratégies qui peuvent aider à accélérer le déploiement et à améliorer l'utilisation de la capacité pour maintenir le calendrier de construction de votre centre de données sur la bonne voie.
1. Standardiser la conception des centres de données au lieu de partir de zéro
Des modèles standardisés pour les rangées, les modules et les pièces offrent à chaque projet un point de départ défini. Lorsque les types de racks, les approches de cheminement des câbles, les topologies d'alimentation et les configurations de connectivité suivent un modèle répétable, vous pouvez raccourcir les cycles de conception et de révision et faciliter la coordination entre les équipes internes et les partenaires.
À mesure que les exigences en matière de densité évoluent, vous pouvez partir de données de référence connues afin de réduire les reprises.
2. Utilisez des blocs de construction modulaires et préconfigurés
Les panneaux et les configurations d'armoires construits, testés et assemblés hors site peuvent être mis en place rapidement, ce qui réduit le câblage et l'intégration nécessaires sur site. La connectivité peut être établie plus rapidement et vous n'aurez pas besoin d'autant de main-d'œuvre sur le terrain pendant les phases critiques.
Cela peut réduire le temps passé sur site et accélérer la réplication des conceptions performantes, tant pour les constructions neuves que pour les rénovations de sites existants.
3. Optimisez l'espace pour rendre chaque mètre carré plus productif
L'optimisation de l'espace accélère le déploiement en réduisant la quantité d'infrastructures de soutien qui doivent être conçues, construites et mises en service avant que la capacité de production puisse être opérationnelle.
Lorsque les salles de télécommunications, les espaces IDF et les zones de soutien annexes sont dimensionnés correctement en fonction des besoins, cela simplifie les aménagements et réduit l'ampleur des travaux de construction. Dans les friches industrielles, l'optimisation de l'espace permet de récupérer de l'espace utilisable sans agrandir le bâtiment ; dans les projets de construction sur des terrains vierges, elle contribue à prévenir la surconstruction dès le départ.
4. Simplifier et unifier les systèmes de support
Des systèmes de support simplifiés réduisent les problèmes de déploiement en diminuant le nombre de systèmes qui doivent être conçus, coordonnés et mis en service. Lorsque les systèmes voix, données, sécurité, surveillance et bâtiment peuvent partager l'infrastructure là où c'est pertinent, les projets nécessitent moins de salles dédiées et moins de chemins séparés.
Cela réduit la complexité de la coordination pendant la construction et la mise en service, permettant ainsi une mise en service plus rapide des infrastructures de soutien tout en minimisant l'emprise au sol nécessaire.
5. Prévoyez des changements à mesure que les exigences évoluent.
Anticiper le changement dès maintenant permet d'éviter que les gains réalisés au fil du temps ne soient perdus plus tard. Une infrastructure conçue avec des voies de migration claires peut prendre en charge l'évolution des besoins technologiques sans imposer de modifications majeures de l'agencement ni d'espace supplémentaire pour le support.
Des normes, une documentation et un étiquetage cohérents facilitent également la mise à l'échelle ou l'adaptation sans engendrer de retards, de sorte que les projets restent alignés sur les calendriers de déploiement et les objectifs de capacité à long terme.
Passez plus rapidement de la conception à la réalisation.
Si vous avez besoin de raccourcissez le délai de construction de votre prochain centre de données Belden peut vous aider à mettre en œuvre les stratégies que nous avons évoquées ici afin de passer plus rapidement de la conception à la capacité utilisable. Nos solutions de connexion complètes, associées à nos décennies d'expérience dans les domaines des réseaux, de l'automatisation, des systèmes de contrôle du refroidissement et des infrastructures, peuvent vous aider à concevoir et à déployer des solutions adaptées à votre activité.
Nous concevons, configurons et fournissons des solutions intégrées qui couvrent l'ensemble de vos installations. Et comme nous possédons les marques qui couvrent les réseaux, l'automatisation, la connectivité, la cybersécurité et les infrastructures physiques, nous pouvons travailler sur l'ensemble des systèmes.