Green-Leaf-Car-Stock-Image

En tant qu'organisation mondiale élaborant des politiques relatives aux voitures de société, vous pourriez d'abord penser à des sujets tels que l'identité des conducteurs de voitures de société, la manière dont elles peuvent être utilisées et la manière d'en commander une. Bien que les politiques de Belden intègrent certainement ce type de considérations, l’équipe Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) est allée encore plus loin. Ils sont devenus verts !

 

Lorsque Belden a annoncé ses objectifs ESG en avril 2022, la protection de l'environnement était un élément clé du plan. Les équipes du monde entier prennent déjà de nombreuses mesures pour être de bons gestionnaires de la planète. Ils se rassemblent pour planter des arbres, nettoyer les parcs, se rendre au travail à vélo et développer des initiatives de conservation de l'énergie et de l'eau qui réduisent la consommation. Désormais dans la zone EMEA, une nouvelle politique automobile définit les mesures incitatives pour que les associés choisissent des véhicules respectueux de l'environnement dans toute la région – et tout cela est basé sur les taux d'émission.

 

« Il y a un certain nombre de collaborateurs qui, depuis de nombreuses années, optent pour des voitures de société à faibles émissions », a déclaré Karin van Meurs, vice-présidente des ressources humaines de Belden dans la région EMEA. « Notre objectif est d’accélérer ce taux d’adoption en offrant des bonus à ceux qui passent au vert. »

 

La nouvelle politique automobile fixe un taux d'émission maximal autorisé pour les véhicules de l'entreprise  Décrit plusieurs niveaux de primes mensuelles disponibles pour les associés qui choisissent d'obtenir un véhicule d'entreprise. La prime de niveau supérieur est versée pour les véhicules dont la consommation est inférieure à 49 g/km (79 g/mile), ce qui inclut généralement les véhicules électriques.

 

Chaque année, les véhicules électriques gagnent en popularité grâce aux progrès technologiques. Un rapport récent montre qu'en février 2022, 38 % de véhicules électriques supplémentaires ont été vendus en Europe par rapport à février 2021. De plus, les ventes de véhicules électriques en Europe ont dépassé celles du diesel pour la première fois en décembre 2021.  C'est une excellente nouvelle pour l'environnement, et une tendance que l'équipe Belden de la région EMEA peut contribuer à faire progresser.

 

« Notre attention portée à la durabilité est en constante augmentation », a déclaré van Meurs. « Nous nous engageons à faire le travail qui aidera Belden à atteindre nos objectifs ESG et à jouer un rôle dans la protection de la planète. « Nous examinons donc toutes nos politiques et procédures sous cet angle. »

 

« Des programmes comme ceux-ci illustrent l’engagement de Belden envers la gestion de l’environnement. « Je suis fier de nos employés qui continuent de développer ces programmes pour soutenir nos objectifs ESG », a déclaré Scott Dendler, directeur principal de Corporate EH& S. 

À propos de l’auteur

Belden

Belden fait appel à différents experts métier pour produire des contenus de qualité. Ces experts en la matière comprennent des employés actuels et anciens, des contributeurs tiers et des spécialistes du secteur. Si vous avez des questions sur le contenu de cette page, veuillez contacter [email protected] pour entrer en contact avec le membre de l'équipe concerné.