Infirmière afro-américaine tenant une tablette numérique pour une visite de contrôle chez le médecin. Femme noire travaillant comme assistante médicale, utilisant un appareil avec écran tactile pour les soins de santé et la médecine.

 

Depuis plus de 120 ans, Belden place l’innovation au cœur de tout ce que nous faisons. En connectant les gens, les informations et les idées, nous vous aidons à ouvrir de nouvelles possibilités.

 

Alors que nous mettons en œuvre ces modes de pensée inventifs, nous aimons mettre en lumière d’autres innovateurs qui travaillent à nos côtés pour transformer et améliorer l’avenir. C'est pourquoi, en 2024, Belden a créé le Prix de l'innovation Joseph C. Belden.

 

M. Belden était un innovateur. Ses brevets, et l’entreprise qu’il a fondée en 1902, ont été un élément clé de la construction du secteur des télécommunications. Aujourd’hui, nous poursuivons son héritage et son esprit d’innovation en reconnaissant et en soutenant la prochaine génération de technologies novatrices.

 

Alors que nous nous préparons à reconnaître les lauréats du prix Joseph C. Belden Innovation 2025, nous soulignons finalistes de l'année inaugurale du programme (2024). Ces entreprises avant-gardistes résolvent les problèmes qui comptent le plus.

 

Découvrez TECHMEDO, finaliste du prix de l’innovation Joseph C. Belden

Dans les régions rurales et reculées, les services de soins primaires sont difficiles ou presque impossibles d’accès. Ces régions manquent non seulement de fournisseurs et d’infrastructures, mais elles sont également confrontées à une fracture technologique importante, sans connectivité pour soutenir des soins virtuels fiables.


Et si les soins de santé sont plus accessibles dans les pays économiquement plus développés et industriellement plus avancés, ils présentent encore des obstacles majeurs. Prenons l'exemple des États-Unis :
 

  • Accès aux soins : 10,6 % des patients retardent ou renoncent à des soins parce qu'ils ne trouvent pas de rendez-vous disponible en cas de besoin, 4,6 % ne parviennent pas à se rendre chez un prestataire et 2,4 % disent qu'il faut trop de temps pour se rendre chez un prestataire.
  • Coûts élevés : En 2023, dépenses de santé a augmenté de 7,5 %, atteignant $4.9 billions, soit $14,570 par personne.  
  • Pénuries de main-d’œuvre : deux fournisseurs sur trois signalent un épuisement professionnel dans le secteur de la santé. D’ici 2028, on estime que nous serons confrontés à une pénurie de 100 000 cliniciens.
  • Dynamique de la population : les États-Unis prévoient une augmentation significative de la population de 65 ans et plus, passant de 56,1 millions en 2020 à 82,1 millions par 2050.

 

Bien que les systèmes de DPI aient constitué un bond en avant considérable dans le domaine des soins de santé, le besoin de soins homogènes, efficaces et accessibles persiste. 

Le problème, suggère TECHMEDO, est l’approche adoptée en matière de soins de santé. L’accent est mis sur le traitement plutôt que sur la prévention et la détection. Et une fois que les patients entrent dans le système de santé, ils se sentent comme des transactions, et non comme des personnes ayant des relations solides avec les prestataires de soins.

TECHMEDO imagine un monde où les prestataires de soins s'engagent auprès des personnes avant qu'elles ne deviennent des « patients » officiels, en leur fournissant une éducation qui les maintient forts et en bonne santé. Si les patients finissent par avoir besoin de soins intensifs, TECHMEDO souhaite que ce soit un processus transparent où les patients peuvent s'impliquer et défendre leurs propres intérêts. 

Son système d’exploitation des soins de santé (HOS) est une plateforme virtuelle de DPI de soins primaires bien conçue qui transforme les pratiques et les relations pour les patients et les fournisseurs. L'entreprise l'appelle une « porte d'entrée numérique » pour les hôpitaux et les cliniciens : elle qualifie les patients et les envoie au bon type de médecin.

Les patients sont mis en relation avec des prestataires qui peuvent diagnostiquer, traiter et prescrire des traitements pour des pathologies courantes. 


Il offre également :

  • Possibilité de se connecter hors ligne : les patients peuvent accéder à des informations de santé, organiser des rendez-vous et utiliser le texte, la voix et la vidéo pour communiquer avec les fournisseurs, même sans connexion Internet. L'application stocke les données localement ; lorsqu'une connexion est disponible, elle transfère les données pour qu'elles soient en ligne. 
  • Support multilingue : la plateforme prend en charge plusieurs langues afin que les patients puissent communiquer avec les prestataires dans leur langue préférée. Une fonction de traduction intégrée traduit les messages et les appels.
  • Surveillance à distance des patients :Les prestataires peuvent suivre l’état de santé des patients à distance grâce à des appareils et des capteurs. Il envoie également des alertes et des rappels aux patients et aux prestataires en fonction de l’état de santé du patient. 
  • Informations basées sur l'IA :Il connecte les décideurs du secteur de la santé aux données cliniques et aux informations cachées dans les dossiers médicaux des patients pour améliorer les résultats et réduire les coûts.  
    Selon Zahid Ali, fondateur et PDG de TECHMEDO, le système HOS de la société a réduit les temps de visite à la clinique de 210 minutes à 47 minutes ; il a également réduit le coût des soins de 90 % dans certains cas.

 

Naila Ahmed, directrice exécutive de SHINE Humanity, qui possède des cliniques au Pakistan, affirme que 99 % des cliniques du pays sont manuelles et n'ont pas accès à la technologie. Les médecins écrivaient des notes sur des piles de papier qui ont finalement été stockées dans des boîtes.


Mais TECHMEDO a révolutionné les soins aux patients prodigués dans ces cliniques, en leur permettant de se passer de papier et en offrant aux prestataires de meilleurs moyens de documenter et de suivre les résultats. Les médecins sont en mesure de mieux traiter les patients parce qu’ils ont accès à des antécédents médicaux complets. Et comme la connectivité Wi-Fi est rare, la plateforme augmente l’accès aux soins avec la possibilité de se connecter hors ligne.

 

Connecter les patients et les fournisseurs à de meilleurs soins

D'une certaine manière, Belden et TECHMEDO ont une mission similaire : aider les gens à se connecter à ce qui est possible et permettre à l'industrie d'envisager les patients de manière plus globale.  

Alors que les prestataires de soins sont poussés à voir plus de patients en moins de temps, automatisation des soins de santé Peut jouer un rôle clé dans la rationalisation des flux de travail, l’amélioration de l’efficacité et l’amélioration des résultats pour les patients.

En éliminant les îlots de données, en numérisant différentes sources d’informations sur les patients et en rassemblant le tout dans une plateforme comme TECHMEDO, Belden aide les prestataires et les patients à se réunir pour une meilleure coordination des soins.

 

En savoir plus sur le prix de l’innovation Joseph C. Belden

L'équipe de juges, composée d'experts du secteur, évalue actuellement les candidatures pour le prix de l'innovation Joseph C. Belden 2025. Le concours est ouvert aux produits ou technologies conçus pour l’infrastructure réseau, l’ingestion et l’analyse de données, la connectivité ou les applications connexes qui soutiennent une innovation significative.  

Les produits éligibles doivent améliorer la productivité ou l’expérience client dans l’un des secteurs clés de Belden.

En savoir plus sur le prix de l’innovation Joseph C. Belden.

 

Liens associés :

 


À propos de l’auteur

Belden

Belden fait appel à différents experts métier pour produire des contenus de qualité. Ces experts en la matière comprennent des employés actuels et anciens, des contributeurs tiers et des spécialistes du secteur. Si vous avez des questions sur le contenu de cette page, veuillez contacter [email protected] pour entrer en contact avec le membre de l'équipe concerné.