Au quotidien, il est introduit dans des applications allant de l'audiovisuel et de la diffusion à la 5G et au Wi-Fi qui, jusqu'à présent, utilisaient rarement un câblage à paires torsadées équilibrées pour fournir de l'énergie ou des données.’ — À l'heure actuelle, presque toutes les technologies ou tous les types d'environnement peuvent se servir de systèmes de câbles symétriques en cuivre à paire torsadée.
Le câblage de catégorie est parfois considéré comme un produit de base—quelque chose qui’est facilement interchangeable. Mais le câblage est bien plus qu'un produit universel qui ne diffère pas d'un câble à un autre. Les produits de câblage ne sont pas uniformes ou identiques. Leurs performances dépendent de l'endroit et de la façon dont les câbles sont conçus et fabriqués.
Il est important de comprendre cela pour une raison : le câblage par catégorie est la base du réseau d’une organisation.’ Il rend la technologie, la communication et la collaboration possibles, et il est tout aussi crucial que les fondations qui soutiennent votre maison.’
Si vos fondations ne sont pas solides, rien d’autre ne le sera non plus.’ Avoir recours à de mauvais câbles pour construire les bases de votre réseau pourrait retarder le transfert des informations, interrompre la diffusion de médias en continu, prolonger les temps de téléchargement ou arrêter complètement les systèmes.
Inquiétudes concernant le bruit extérieur avec le câblage de catégorie
Lors de la construction de cette fondation, un facteur qui préoccupe de nombreux professionnels novices en matière de câblage de catégorie est l'interférence électromagnétique (EMI) provenant d'éléments tels que les contrôleurs de moteur, les lampes fluorescentes, etc. À mesure que de plus en plus d'appareils IoT sont déployés, il y a une augmentation des signaux sans fil circulant dans l'air. ’ Il est important de vous assurer que votre système de câblage dispose d'un niveau acceptable de compatibilité électromagnétique (CEM) pour être immunisé contre les interférences électromagnétiques.’
Deux façons de gérer le bruit : câbles blindés ou câbles non blindés bien équilibrés
Deux options s'offrent à vous pour gérer les effets du bruit : des câbles proprement blindés ou des câbles non blindés bien équilibrés.
Se concentrer sur l'équilibrage du système de câblage est une manière d'améliorer l'EMC. Des systèmes de câbles non blindés bien équilibrés sont beaucoup moins sensibles aux bruits extérieurs que des systèmes non équilibrés. Ils rencontrent moins d'erreurs de performances dues aux interférences.
Pendant ce temps, les câbles blindés comportent une barrière qui entoure les conducteurs porteurs de signaux du câble.’ Cette barrière protège le signal en conduisant le bruit jusqu'au sol. Il faut prendre en compte différents types de blindages, comme les feuilles d'aluminium ou les tresses métalliques. Il est essentiel de sélectionner le bon câblage pour garantir de bonnes performances. Si le mauvais type est sélectionné ou si le blindage n'est pas correctement mis à la terre, le blindage peut agir comme une antenne et capter des signaux indésirables.’
Il y a également beaucoup d'autres aspects à prendre en compte avec les câbles blindés par rapport aux câbles non blindés : les câbles blindés ne sont pas aussi flexibles, plus difficiles à manipuler, dotés d'un diamètre plus important (ce qui peut limiter les possibilités d'installation) et ils sont plus chers à l'achat.
Si vous utilisez un câblage de catégorie pour la première fois et que vous envisagez des câbles blindés ou non blindés, vous pouvez supposer que les câbles blindés sont le choix le meilleur et le plus évident pour gérer les interférences de signaux externes.’ Cependant, dans de nombreuses applications, les systèmes de câblage blindé peuvent entraîner des conséquences inattendues, comme des frais élevés en matériaux et en main d'œuvre. Ils peuvent même provoquer davantage de bruits indésirables dans le système s'ils ne sont pas correctement conçus et installés. Cela dégrade le débit des données et annule l'objectif du blindage.
Souvent, un système de câblage non blindé bien équilibré peut protéger contre les interférences de signal aussi bien qu'un câble blindé, mais de manière plus rentable.— Au lieu d'utiliser un blindage pour protéger les fils, les fils d'un câble non blindé sont enveloppés dans une gaine globale sans barrière de mise à la terre autour d'eux.
Les câbles non blindés sont ainsi plus flexibles, plus petits, plus rapides et plus faciles à installer que les câbles blindés. Ils ne nécessitent pas de mise à la terre et sont également moins chers à l’achat.’’
Nous avons récemment créé un livre blanc pour nous pencher sur l'éternelle question de la comparaison entre les câbles blindés et les câbles non blindés. Dans cet article, nous étudions l'importance de comprendre et de classer votre environnement avant de choisir un câble. Le fait de comprendre votre espace vous aidera à décider si vous avez besoin de câbles blindés ou de câbles non blindés. De plus, nous explorons les exigences électriques relatives au câblage équilibré à paire torsadée, nous décrivons le test réalisé avec le groupe de travail Ethernet 802.3 de l'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) afin d'évaluer les performances de nos propres câbles non blindés dans des environnements industriels soumis à des bruits externes. Enfin, nous faisons des recommandations afin de vous aider à réduire les interférences de signaux dans votre environnement spécifique.
Téléchargez le livre blanc dès maintenant afin de mieux comprendre si un câblage non blindé bien équilibré sera plus adapté à votre environnement.
Liens associés :
Câble blindé ou non blindé : quel est le bon choix ? Livre blanc
Sélectionner un système critique de catégorie 6A pour répondre aux exigences croissantes du réseau
Trouver un système de catégorie 6A capable de prendre en charge les nouvelles technologies sans fil
Au quotidien, il est introduit dans des applications allant de l'audiovisuel et de la diffusion à la 5G et au Wi-Fi qui, jusqu'à présent, utilisaient rarement un câblage à paires torsadées équilibrées pour fournir de l'énergie ou des données.’ — À l'heure actuelle, presque toutes les technologies ou tous les types d'environnement peuvent se servir de systèmes de câbles symétriques en cuivre à paire torsadée.
Le câblage de catégorie est parfois considéré comme un produit de base—quelque chose qui’est facilement interchangeable. Mais le câblage est bien plus qu'un produit universel qui ne diffère pas d'un câble à un autre. Les produits de câblage ne sont pas uniformes ou identiques. Leurs performances dépendent de l'endroit et de la façon dont les câbles sont conçus et fabriqués.
Il est important de comprendre cela pour une raison : le câblage par catégorie est la base du réseau d’une organisation.’ Il rend la technologie, la communication et la collaboration possibles, et il est tout aussi crucial que les fondations qui soutiennent votre maison.’
Si vos fondations ne sont pas solides, rien d’autre ne le sera non plus.’ Avoir recours à de mauvais câbles pour construire les bases de votre réseau pourrait retarder le transfert des informations, interrompre la diffusion de médias en continu, prolonger les temps de téléchargement ou arrêter complètement les systèmes.
Inquiétudes concernant le bruit extérieur avec le câblage de catégorie
Lors de la construction de cette fondation, un facteur qui préoccupe de nombreux professionnels novices en matière de câblage de catégorie est l'interférence électromagnétique (EMI) provenant d'éléments tels que les contrôleurs de moteur, les lampes fluorescentes, etc. À mesure que de plus en plus d'appareils IoT sont déployés, il y a une augmentation des signaux sans fil circulant dans l'air. ’ Il est important de vous assurer que votre système de câblage dispose d'un niveau acceptable de compatibilité électromagnétique (CEM) pour être immunisé contre les interférences électromagnétiques.’
Deux façons de gérer le bruit : câbles blindés ou câbles non blindés bien équilibrés
Deux options s'offrent à vous pour gérer les effets du bruit : des câbles proprement blindés ou des câbles non blindés bien équilibrés.
Se concentrer sur l'équilibrage du système de câblage est une manière d'améliorer l'EMC. Des systèmes de câbles non blindés bien équilibrés sont beaucoup moins sensibles aux bruits extérieurs que des systèmes non équilibrés. Ils rencontrent moins d'erreurs de performances dues aux interférences.
Pendant ce temps, les câbles blindés comportent une barrière qui entoure les conducteurs porteurs de signaux du câble.’ Cette barrière protège le signal en conduisant le bruit jusqu'au sol. Il faut prendre en compte différents types de blindages, comme les feuilles d'aluminium ou les tresses métalliques. Il est essentiel de sélectionner le bon câblage pour garantir de bonnes performances. Si le mauvais type est sélectionné ou si le blindage n'est pas correctement mis à la terre, le blindage peut agir comme une antenne et capter des signaux indésirables.’
Il y a également beaucoup d'autres aspects à prendre en compte avec les câbles blindés par rapport aux câbles non blindés : les câbles blindés ne sont pas aussi flexibles, plus difficiles à manipuler, dotés d'un diamètre plus important (ce qui peut limiter les possibilités d'installation) et ils sont plus chers à l'achat.
Si vous utilisez un câblage de catégorie pour la première fois et que vous envisagez des câbles blindés ou non blindés, vous pouvez supposer que les câbles blindés sont le choix le meilleur et le plus évident pour gérer les interférences de signaux externes.’ Cependant, dans de nombreuses applications, les systèmes de câblage blindé peuvent entraîner des conséquences inattendues, comme des frais élevés en matériaux et en main d'œuvre. Ils peuvent même provoquer davantage de bruits indésirables dans le système s'ils ne sont pas correctement conçus et installés. Cela dégrade le débit des données et annule l'objectif du blindage.
Souvent, un système de câblage non blindé bien équilibré peut protéger contre les interférences de signal aussi bien qu'un câble blindé, mais de manière plus rentable.— Au lieu d'utiliser un blindage pour protéger les fils, les fils d'un câble non blindé sont enveloppés dans une gaine globale sans barrière de mise à la terre autour d'eux.
Les câbles non blindés sont ainsi plus flexibles, plus petits, plus rapides et plus faciles à installer que les câbles blindés. Ils ne nécessitent pas de mise à la terre et sont également moins chers à l’achat.’’
Nous avons récemment créé un livre blanc pour nous pencher sur l'éternelle question de la comparaison entre les câbles blindés et les câbles non blindés. Dans cet article, nous étudions l'importance de comprendre et de classer votre environnement avant de choisir un câble. Le fait de comprendre votre espace vous aidera à décider si vous avez besoin de câbles blindés ou de câbles non blindés. De plus, nous explorons les exigences électriques relatives au câblage équilibré à paire torsadée, nous décrivons le test réalisé avec le groupe de travail Ethernet 802.3 de l'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) afin d'évaluer les performances de nos propres câbles non blindés dans des environnements industriels soumis à des bruits externes. Enfin, nous faisons des recommandations afin de vous aider à réduire les interférences de signaux dans votre environnement spécifique.
Téléchargez le livre blanc dès maintenant afin de mieux comprendre si un câblage non blindé bien équilibré sera plus adapté à votre environnement.
Liens associés :
Livre blanc sur les câbles blindés ou non blindés
Sélectionner un système critique de catégorie 6A pour répondre aux exigences croissantes du réseau
Trouver un système de catégorie 6A capable de prendre en charge les nouvelles technologies sans fil
À propos de l’auteur
Ron Tellas
Architecte de solutions, Solutions d’entreprise, Belden
Ron Tellas est un expert en matière de conception des radiofréquences et de propagation électromagnétique, et a rejoint Belden en 2016 pour aider à définir la feuille de route de la technologie et des applications dans le bâtiment intelligent. Il met maintenant à profit sa vaste expérience pour intégrer des systèmes, des équipements et de la connectivité dans des solutions réseau. Ron représente Belden dans plusieurs organismes de normalisation et comités du National Electrical Code, et en tant que membre du conseil d’administration de la FMP Alliance. Il est titulaire d’un master et d’une licence en génie électrique et d’un master en administration des affaires, et est l’inventeur de 17 brevets américains. Ron est fier d'avoir reçu le prix Harry J. Pfister 2024 pour ses contributions exceptionnelles et significatives au secteur des télécommunications.