Mots clés associés
Les constructeurs automobiles augmentent sans cesse le nombre de garnitures et de personnalisations de leurs modèles, la flexibilité est donc reine. Cette flexibilité peut contribuer à augmenter le nombre d'emplois par heure de plusieurs façons.
Tout d'abord, un porteur intelligent nécessitant une maintenance peut être retiré de la ligne pour être placé dans une zone de maintenance afin d'éviter les goulets d'étranglement dans la production. Deuxièmement, si un porteur intelligent ne peut pas passer à la station suivante, les porteurs qui le précèdent peuvent poursuivre le processus de production. Enfin, il est plus facile d'ajouter des porteurs et des boucles supplémentaires à la ligne que d'augmenter la longueur d'un convoyeur traditionnel.
Nous continuons de constater une demande croissante pour ces solutions dans le secteur automobile afin d’améliorer la qualité et la cohérence, de réduire la pression sur les travailleurs, d’évoluer pour répondre aux demandes fluctuantes et d’augmenter la vitesse d’assemblage.
Et à mesure que l’automatisation mobile s’établit dans la fabrication automobile (en particulier dans l’assemblage), elle s’étend également au reste de l’industrie.’ Les fournisseurs de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3, tels que les fabricants de groupes motopropulseurs et de batteries, commencent à tirer parti de cette technologie dans leurs usines.
Que vous parliez d'un AGV, d'un robot mobile autonome (AMR), d'un système automatisé de stockage et de récupération (ASRS), d'un EMS ou d'un convoyeur à poêles intelligent, l'automatisation mobile a beaucoup à offrir, mais elle comporte également des risques auxquels vous devez vous préparer.’—
Par exemple, pour que les appareils puissent se déplacer librement, des technologies sans fil sont nécessaires pour permettre la connectivité. La communication entre l'appareil et le système de production doit être aussi fiable et prévisible que possible, sans latence ni instabilité.
Si un équipement d'automatisation mobile se déconnecte du réseau ne serait-ce qu'une seconde, les porteurs peuvent s'arrêter à plusieurs reprises, ce qui réduit le nombre d'emplois à l'heure. Certains fabricants s'attaquent à ce problème en ralentissant les taux de messages et les paramètres de temporisation, mais cela se traduit par des systèmes moins sûrs et qui peuvent même devoir être exploités plus lentement.
Cela signifie que :
- La communication entre l'appareil et le système de production doit toujours être maintenue lorsque l'équipement mobile se déplace dans l'usine
- La largeur de bande doit toujours être en mesure de supporter un flux de données fiable et constant
- Les interférences doivent être limitées pour assurer une connexion constante
Pour permettre ces capacités, la technologie d'itinérance rapide permet aux appareils d'automatisation mobiles de se déplacer partout où ils le souhaitent tout en basculant intelligemment vers le point d'accès idéal avant que la connexion ne soit perdue.
Les nouvelles technologies à l'horizon
Dans le monde de la construction automobile, la 5G et le Wi-Fi 6 sont tous deux positionnés pour prendre en charge l'automatisation mobile et l'itinérance sans fil rapide nécessaire pour assurer la connectivité.
Dans ces environnements, la 5G peut offrir des taux de transfert de données encore plus rapides avec une latence très faible et une grande fiabilité. Ses capacités pourraient non seulement offrir une itinérance rapide améliorée, mais aussi permettre à l'ensemble du réseau de communication de prendre en charge un large éventail d'applications allant de la gestion des ressources à la sécurité.
Par exemple, la 5G peut permettre une reconfiguration rapide des machines sur la chaîne de production en réponse aux changements détectés.
Le Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) est déjà capable de débits de données beaucoup plus rapides et d’une faible latence. La mise sur le marché de produits Wi-Fi 6 par les fournisseurs de technologies sans fil OT permettra une itinérance encore plus rapide, des connexions plus stables et la possibilité de densifier les systèmes d'automatisation mobiles intelligents dans les environnements automobiles. Non seulement il améliore les fonctions Wi-Fi actuelles, mais il en introduit de nouvelles qui en font un outil adapté à l'automatisation mobile :
- Consommation de batterie réduite dans les appareils Wi-Fi 6 pris en charge par les réseaux Wi-Fi 6
- Débits de données plus élevés avec des vitesses de pointe de l'ordre du gigabit
- Augmentation de la capacité et réduction de la latence pour prendre en charge un plus grand nombre d'utilisateurs et d'appareils
Par exemple, avec le Wi-Fi 6, les plantes peuvent désactiver les équipements d'automatisation mobiles qui ne sont pas utilisés (pendant les vacances ou les week-ends, par exemple) afin de ne pas avoir à les recharger lorsque le fonctionnement de l'équipement reprend.’’
Le Wi-Fi 6E—une extension du Wi-Fi 6 (utilisant la technologie IEEE 802.11ax)—peut également être une bonne solution pour l'automatisation mobile intelligente et l'itinérance rapide. Il offre une largeur de bande quatre fois supérieure à celle du Wi-Fi et fonctionne dans la nouvelle bande 6 GHz nouvellement disponible, qui est un spectre entièrement ouvert. La bande 6 GHz est propre, inutilisée et ne fonctionnera qu'avec des appareils capables de l'utiliser.
Toutes ces technologies sont prometteuses pour l'automatisation mobile et peuvent jouer un rôle complémentaire dans la connectivité de la construction automobile. En d'autres termes, la 5G et le Wi-Fi 6 peuvent être utilisés ensemble pour offrir la bonne combinaison de débit élevé, de faible latence et de capacité élevée pour vous permettre de rester productif et résilient.
Commencez votre parcours d'automatisation mobile
Il est crucial pour les constructeurs automobiles de choisir des technologies sans fil offrant une faible empreinte RF.’ Étant donné que les technologies de l'information et de l'exploitation doivent partager un ensemble limité de canaux Wi-Fi avec un nombre croissant d'appareils sans fil, une solution sans fil d'itinérance rapide utilisant un seul canal de 20 MHz de large par système contribuera à préserver cette ressource limitée—et nous pouvons vous aider à faire exactement cela.
Belden s'attache à répondre aux applications et aux défis que l'automatisation mobile présente aujourd'hui, et à vous aider à planifier l'avenir. Ensemble, nous pouvons vous aider à réduire les risques et à augmenter le rendement de votre environnement de construction automobile lorsque vous déployez l'automatisation mobile.
Dans ces environnements, il est essentiel de tirer parti de solutions technologiques sans fil spécialement conçues, capables de transmettre des données de la manière la plus fiable possible et avec le moins de latence possible.’— Belden peut concevoir et créer une infrastructure de cœur de réseau robuste et des solutions d'itinérance rapide pour soutenir ces initiatives. De la conception initiale du système et des études de site au lancement et à l'assistance à la configuration, votre projet d'automatisation mobile commence ici.
En savoir plus sur notre équipe et nos solutions en matière de construction automobile.
Liens associés
Comment l'itinérance rapide améliore-t-elle le Wi-Fi industriel ?
Les avantages du Wi-Fi 6 – et ce dont vous aurez besoin pour le prendre en charge’