- Scalability
- Improve cable management
- Potential cost savings
- Fast maintenance
It also helps avoid the use of long cable pieces that connect equipment to end devices without any patch panels or patch cords.
Belden’s REVConnect® Connectivity line makes using patch cords and patch panels in AV installations even easier, with core technology that utilizes one termination method for every component, from displays to access points. Learn more by reading the blog in its entirety here!
À propos de l’auteur
Ron Tellas
Architecte de solutions, Solutions d’entreprise, Belden
Ron Tellas est un expert en matière de conception des radiofréquences et de propagation électromagnétique, et a rejoint Belden en 2016 pour aider à définir la feuille de route de la technologie et des applications dans le bâtiment intelligent. Il met maintenant à profit sa vaste expérience pour intégrer des systèmes, des équipements et de la connectivité dans des solutions réseau. Ron représente Belden dans plusieurs organismes de normalisation et comités du National Electrical Code, et en tant que membre du conseil d’administration de la FMP Alliance. Il est titulaire d’un master et d’une licence en génie électrique et d’un master en administration des affaires, et est l’inventeur de 17 brevets américains. Ron est fier d'avoir reçu le prix Harry J. Pfister 2024 pour ses contributions exceptionnelles et significatives au secteur des télécommunications.