La technologie et l’efficacité ne sont jamais statiques. Ils’ Elles sont construites sur l’évolution et l’innovation, ce qui signifie que leur infrastructure de base doit également être adaptative.
Exemple concret : la distribution d’énergie héritée. Les méthodes de distribution d’énergie qui nous ont soutenus pendant plus d’un siècle ne sont plus’ ça ne le coupe plus. (Pouvez-vous imaginer si les systèmes responsables de la distribution des données étaient restés pratiquement inchangés pendant 100+ ans ?)
Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles la distribution d’électricité traditionnelle n’est plus viable :
- Il y a une évolution significative vers l’alimentation en courant continu, car les bâtiments et les infrastructures dépendent de plus en plus d’appareils alimentés en courant continu. Mais nos systèmes de distribution d’énergie actuels sont principalement conçus pour l’alimentation en courant alternatif, ce qui introduit des pertes de conversion inutiles.
- L’informatique gourmande en énergie est en plein essor pour prendre en charge les serveurs d’IA et les services cloud à grande échelle, et consomme d’énormes quantités d’électricité.
- Le monde évolue vers l’électrification et les bâtiments intelligents s’appuient sur des appareils, des systèmes et des applications plus énergivores.
- La distribution d’énergie traditionnelle est conçue pour un flux d’énergie unidirectionnel vers les consommateurs via de grandes centrales centralisées. Mais les ressources énergétiques renouvelables introduisent des flux bidirectionnels, où l’électricité peut être produite et réinjectée dans le réseau.
Il est difficile de répondre à la demande croissante d’énergie tout en tenant compte de ces limitations d’infrastructure.’ Bientôt, le monde n’aura d’autre choix que de chercher un moyen plus efficace et plus résilient de distribuer l’électricité.
L’alimentation gérée par défaut est la réponse
L'alimentation gérée par les pannes (FMP), également connue sous le nom de systèmes de classe 4, pourrait être la réponse dont nous avons besoin, car elle redéfinit ce qui est possible en matière de distribution d'énergie.’
Parce qu’il fournit en toute sécurité des niveaux élevés d’alimentation CC sur de longues distances, le FMP peut prendre en charge la distribution d’énergie dans les grandes installations, les campus étendus et les sites éloignés. Il réduit le besoin de conversions multiples, améliorant ainsi l’efficacité. Et il peut être associé aux données, créant ainsi une infrastructure unifiée.
Comment la technologie FMP peut augmenter la distribution d’énergie existante
Au fur et à mesure que de nouveaux dispositifs sont ajoutés au réseau, il est nécessaire de fournir de l’énergie à la périphérie du réseau. Le PoE (Power over Ethernet) répond à ce besoin, et le FMP peut être utilisé pour alimenter l’équipement qui fournit le PoE en toute sécurité aux appareils finaux. En utilisant des méthodes de câblage impossibles avec les anciennes méthodes de distribution d’énergie, FMP peut être déployé plus rapidement et plus facilement, le tout avec les avantages supplémentaires d’une alimentation centralisée en termes de faible maintenance.
De son fonctionnement à son installation, de nombreuses caractéristiques rendent le FMP différent et performant tout en étant sûr.’
Détecte et gère les pannes de manière autonome pour une distribution d’énergie sécurisée
Contrairement à l’alimentation traditionnelle, FMP peut détecter et résoudre les défauts afin de maintenir une distribution d’énergie sûre et ininterrompue. S'appuyant sur des “impulsions” ou “paquets” de puissance au lieu de courants continus, sa détection de défaut intégrée arrête la distribution d'énergie lorsqu'un défaut est détecté. Cela réduit les risques de choc ou d’incendie par rapport à l’alimentation CA standard et garantit une alimentation continue disponible en isolant rapidement les problèmes d’alimentation.
Réduit les besoins complexes en infrastructures électriques
Une grande partie de l’infrastructure requise pour la distribution d’énergie existante, comme les conduits, les disjoncteurs et les panneaux, n’est pas nécessaire avec l’alimentation gérée par défaut.’ Ces systèmes ne reposent pas sur des méthodes de câblage électrique traditionnelles, ce qui rend l’installation et les extensions plus rapides et plus rentables.’ Parce qu’il occupe moins d’espace physique, le PGF prend également en charge des aménagements plus efficaces qui permettent aux bâtiments de maximiser la superficie en pieds carrés.
Prise en charge d’une variété de besoins en énergie
Des dispositifs IoT aux systèmes industriels à grande échelle, le FMP peut prendre en charge un large éventail de besoins en énergie. À mesure que les exigences opérationnelles augmentent, il peut évoluer facilement sans temps d’arrêt ni changements importants de l’infrastructure. Il consolide également la distribution d’énergie pour plusieurs systèmes, en leur permettant d’être alimentés à partir d’une source centralisée pour faciliter la surveillance, le dépannage et la maintenance.
Avantages de l’adoption du FMP
Le FMP offre également de nombreux avantages aux bâtiments qui en dépendent pour leur infrastructure électrique.
Moins de perte d’énergie
Les systèmes de climatisation traditionnels nécessitent de multiples conversions entre CA et CC, ce qui entraîne des pertes d’énergie et des inefficacités. Mais FMP fournit directement une alimentation CC, avec moins d’étapes de conversion, afin de maximiser l’utilisation de l’énergie et de réduire le gaspillage d’énergie.
Surveillance intelligente de l’alimentation
Grâce à la surveillance et à la détection des pannes en temps réel intégrées, la distribution d’énergie peut être gérée de manière proactive pour éviter les pannes et garantir la fiabilité du système.
Réduction des coûts d’installation et de maintenance
Des méthodes d’installation et de câblage simplifiées permettent aux techniciens de s’occuper de l’installation. Étant donné que de nombreux composants requis par la distribution d’énergie existante ne sont pas nécessaires, FMP est plus rapide, plus simple et plus rentable à installer.’
Distribution durable d’énergie
Parce qu'il réduit le gaspillage d'énergie et les besoins en infrastructures, et qu'il est compatible avec les sources d'énergie CC telles que les panneaux solaires et les piles à combustible pour une intégration efficace des énergies renouvelables, le FMP peut permettre une distribution d'énergie plus durable.’ Cela aide les organisations à réduire leurs émissions et à atteindre des objectifs de consommation énergétique nette zéro.
FMP est prêt à prendre en charge la distribution d’énergie moderne
FMP répond aux demandes croissantes en énergie de l’infrastructure et de l’équipement numériques modernes tout en maintenant et en améliorant les normes de sécurité existantes.
Il s’agit d’une amélioration considérable de la manière dont l’énergie est distribuée et elle devient une technologie cruciale à prendre en compte pour les besoins modernes de distribution d’énergie.’’
Belden est fière d’être un membre fondateur de la Fault-Managed Power (FMP) Alliance, une association industrielle ouverte qui préconise, promeut et accélère l’adoption et l’intégration des technologies d’énergie gérée par défaut dans divers secteurs.
Nous avons joué un rôle clé dans l'obtention de la certification UL pour FMP, ainsi que dans son inclusion dans le Code national de l'électricité (NEC) de 2023. Notre objectif est de continuer à faciliter de véritables conversations sur ce qui est possible avec l'alimentation gérée par défaut. ’
En savoir plus sur les systèmes FMP.
Liens associés :
À propos de l’auteur
Ron Tellas
Architecte de solutions, Solutions d’entreprise, Belden
Ron Tellas est un expert en matière de conception des radiofréquences et de propagation électromagnétique, et a rejoint Belden en 2016 pour aider à définir la feuille de route de la technologie et des applications dans le bâtiment intelligent. Il met maintenant à profit sa vaste expérience pour intégrer des systèmes, des équipements et de la connectivité dans des solutions réseau. Ron représente Belden dans plusieurs organismes de normalisation et comités du National Electrical Code, et en tant que membre du conseil d’administration de la FMP Alliance. Il est titulaire d’un master et d’une licence en génie électrique et d’un master en administration des affaires, et est l’inventeur de 17 brevets américains. Ron est fier d'avoir reçu le prix Harry J. Pfister 2024 pour ses contributions exceptionnelles et significatives au secteur des télécommunications.