Concept IoT (Internet des objets). Réseau de communication.

 

Dans un centre de données, par exemple, une connexion croisée peut relier des racks en colocation à un opérateur de télécommunications, à un fournisseur de services cloud ou à un fournisseur d'accès à Internet. Certaines sociétés utilisent des connexions croisées pour relier leur société aux réseaux mondiaux afin de bénéficier d'avantage en termes de redondance et de tarifs.

 

Il y a quelques mois, nous avons raconté l'histoire de la conception des systèmes de connexion croisée originaux de Belden et de la manière dont nous continuons à tirer parti du succès de ces systèmes pour fournir des options de connexion croisée plus fiables pour les réseaux et les centres de données à mesure que les fréquences des signaux de câble augmentent. ’— (Si vous l'avez manqué, vous pouvez lire comment les connexions croisées BIX et GigaBIX ont été développées il y a des décennies et pourquoi elles’sont toujours utilisées aujourd'hui.)

 

Votre bâtiment, votre réseau et votre application détermineront le type de panneau de brassage de fibres ou le système de connexion croisée dont vous avez besoin. Au cours des prochains mois, nous comparerons chacune de ces offres de connexion croisée afin que vous puissiez faire le bon choix.’

 

Découvrez le système de connexion croisée FX UHD

 

Quelques décennies après le développement des systèmes de connexion croisée BIX et GigaBIX, le système FiberExpress (FX) à ultra-haute densité (UHD) a vu le jour pour les centres de données et les environnements réseau. Il est conçu pour un déploiement rapide et facile de connexions croisées et d'interconnexions haute densité en fournissant un accès et une protection des ports vitaux tout en prenant en charge les connexions ultra-haute densité.’

 

Le système FX UHD peut intégrer beaucoup de connectivité dans un espace très réduit, accueillant un nombre élevé de fibres sans faire de compromis en termes de performances et sans avoir un impact négatif sur la facilité d'utilisation.

 

Sa forme modulaire lui permet d'être utilisé dans un environnement centralisé, en haut d'un rack, à la fin d'une rangée. Le système fonctionne bien dans des environnements MAC dynamiques mais aussi dans des environnements statiques où la densité est un facteur critique, comme :

 

  • Des zones de distribution principales pour supporter des commutateurs centraux à haute densité
  • Des zones de distribution principales pour supporter un brassage vertical et optimiser l'espace de stockage
  • Une architecture de zone de distribution pour supporter une évolution future et des besoins en termes de capacité

 

Comme chaque système de connexion croisée que nous créons, il a été conçu pour répondre aux défis spécifiques auxquels nos clients—responsables de centres de données, ingénieurs, installateurs et techniciens— nous ont dit être confrontés. (Lorsqu'ils parlent, nous sommes à leur écoute). Voici quelques exemples où le système FX UHD leur facilite la tâche :

 

  • Les boîtiers légers réduisent la fatigue lors de l'installation
  • Les chemins de câbles coulissent facilement vers l'intérieur et vers l'extérieur sans aucun outil et s'inclinent vers le bas et non vers le haut (ils sont donc plus faciles à voir et ne heurtent pas le haut de l'armoire).—’’
  • Le système prend en charge les applications ST et SC existantes, ainsi que les applications LC et MPO modernes, facilite le travail MAC et permet une migration simple des applications 1G et 10G vers les applications 40G et 100G avec un échange de cassette ou de cadre adaptateur
  • Un étiquetage clair permet de réduire le risque d'erreur humaine ou une déconnexion accidentelle du trafic en direct.
  • La connectivité fibre, cuivre et multimédia peut être combinée dans la même unité de rack pour gagner du temps et de l’espace
  • Permet aux centres de données d'évoluer avec un coût supplémentaire minimal en proposant des cassettes pigtail

 

Les installateurs peuvent allier des étagères FX UHD et des boîtiers FX UH pour créer des solutions uniques semi-prébrochées qui prennent en charge des longueurs de câble exactes, la capacité de s'adapter à des conduits plus petits et l'installation rapide de composants prébrochés.

 

Pour finir, cette connexion croisée prend en charge n'importe quelle option de raccordement choisie par l'installateur (plus d'informations sur ces options de raccordement seront bientôt disponibles dans un blog) :

 

Épissurage par fusion, qui utilise un épisseur à fusion pour relier définitivement deux câbles à fibre optique

Épissurage par fusion de masse, qui permet de fusionner l'ensemble des 12 fibres d'un câble à fibre optique en ruban

Épissure mécanique, qui “maintient” deux fibres ensemble à l'aide de clips ou de résine

 

Apprenez-en davantage sur le système FX UHD et assurez-vous d'être abonné à notre blog afin de ne rien manquer des informations sur les systèmes ECX (Enterprise Closet X) et DCX.’

 

Liens associés :

 

Système fibre FiberExpress UHD/Ultra

Faire ou ne pas faire d'épissure, ce n'est pas la seule question à se poser

Permettre des connexions directes : comment nos solutions de connexions croisées ont évolué