Pour faire avancer ce débat, Belden a récemment dirigé un événement LinkedIn Live auquel ont participé la directrice des ventes de centres de données Chrissy Olsen, l'architecte de solutions technologiques Henry Franc, la directrice technique de StrategITcom Carrie Goetz, le chef de projet de Black Box Network Services Chris Hillyer et moi-même.
Au cours de cette conversation, nous avons parcouru en long et en large le sujet de la connectivité en rack par rapport à la connectivité hors rack : laquelle est la meilleure, et comment choisir ?
Similaire à notre discussion sur Disposition au milieu de la rangée et en fin de rangée, les opinions variaient pour de nombreuses raisons— mais nous sommes tous d'accord sur ce point : ce qui fonctionne le mieux dépend de vos applications et de ce que’ ce qui se passe dans votre environnement.
Certains gestionnaires de centres de données préfèrent la connectivité en rack car elle permet de conserver le câblage en cuivre des serveurs dans le rack. D'autres préfèrent les solutions hors rack, car elles permettent de libérer un espace de stockage précieux.
Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet— et d'autres débats autour de l'agencement des centres de données— puis regardez notre discussion de 30 minutes ici.
À partir de notre conversation, nous avons également rassemblé ces trois considérations importantes lorsque vous’ vous devez choisir entre une connectivité en rack et une connectivité hors rack.
1. Avec quel type d’espace de centre de données travaillez-vous ?
L'emplacement et l'environnement du centre de données jouent un rôle dans le choix des solutions de connectivité, qu'elles soient intégrées ou non dans le rack.
Dans les centres de données de colocation ou de périphérie, par exemple, vous pouvez être relégué à une certaine quantité d'espace— que ce soit’ s superficie en pieds carrés ou espace de rack— sans possibilité de grandir. (L'expansion peut être hors budget ou tout simplement impossible en raison de l'espace disponible). Si ces restrictions existent, elles peuvent déterminer si la connectivité en rack ou hors rack sera la plus efficiente et efficace.
2. De combien d'espace rack disposez-vous ?
De combien d'espace de stockage disposez-vous dans votre centre de données ? Comme nous venons de le voir, certains types de centres de données (edge, colocation ou conteneurisés, par exemple) peuvent ne pas offrir la possibilité de déployer la connectivité à l'intérieur du rack.
Dans les environnements de colocation, edge et hyperscale, par exemple, les racks de distribution peuvent être établis en déployant des panneaux de fibre passive dans un rack. Toutefois, cette décision pourrait tôt ou tard se retourner contre vous. Une fois qu'un rack passif est installé et entièrement connectorisé, il’ il est incroyablement difficile de le déplacer et de récupérer ces RU si vous en avez besoin pour un espace de calcul et de stockage supplémentaire.
Le démantèlement et le déplacement des racks peuvent coûter beaucoup d'argent et prendre beaucoup de temps.— surtout si c'est’ Il est impératif qu’aucune interruption ne survienne en raison du changement (comme dans un environnement de soins de santé où le temps de disponibilité est essentiel). Dans ces centres de données, les solutions hors rack éliminent le défi de récupérer l'espace RU et aident à réduire les coûts (car vous n'avez pas besoin de’ (vous n'aurez pas à payer pour des unités de rack supplémentaires).
3. Dans quelle mesure votre site de centre de données est-il sécurisé ?
Qui peut avoir accès à votre centre de données ? Pensez aux employés, aux fournisseurs tiers, aux clients (dans un environnement de colocation), au personnel de maintenance, aux inspecteurs d'incendie, etc. Y a-t-il beaucoup de personnes qui entrent et sortent ? Les politiques d'accès sont-elles strictes ?
Le déploiement de la connectivité en dehors du rack pourrait créer des problèmes de sécurité dans certains environnements (colocation, par exemple)— même dans un centre de données d'entreprise si la sécurité n'est pas assurée’ t fort. Lorsque de nombreuses parties se déplacent dans le centre de données, elles ont alors la possibilité de toucher ou de perturber la connectivité (que ce soit à dessein ou par accident).
Les normes de sécurité telles que HIPAA, PCI et SSAE sont également des facteurs à prendre en compte. Étant donné que la conception en rack protège les points de connectivité, elle peut être une meilleure option à des fins de conformité.
En fin de compte, lorsqu'il s'agit de décider entre la connectivité en rack et la connectivité hors rack, certaines applications exigeront que la connectivité soit gérée dans le rack lui-même, tandis que d'autres appellent des solutions hors rack (connectivité au-dessus du rack, connectivité en dessous du rack ou montage zéro U à l'intérieur du rack).
Si tu’ nous essayons de choisir entre les deux pour un projet de centre de données, Belden’ Nos experts internes peuvent vous aider à faire le meilleur choix. Nous’ Nous avons tout vu et nous pouvons utiliser ces expériences pour vous aider à réfléchir à la décision sous tous les angles.
Vous voulez en savoir plus sur le sujet de la fibre dans les centres de données ? Écoutez l'intégralité de la session LinkedIn Live ici. Si vous avez des questions, envoyez-moi une note. je’ je serais heureux de répondre.
Pour faire avancer ce débat, Belden a récemment dirigé un événement LinkedIn Live auquel ont participé la directrice des ventes de centres de données Chrissy Olsen, l'architecte de solutions technologiques Henry Franc, la directrice technique de StrategITcom Carrie Goetz, le chef de projet de Black Box Network Services Chris Hillyer et moi-même.
Au cours de cette conversation, nous avons parcouru en long et en large le sujet de la connectivité en rack par rapport à la connectivité hors rack : laquelle est la meilleure, et comment choisir ?
Similaire à notre discussion sur Disposition au milieu de la rangée et en fin de rangée, les opinions variaient pour de nombreuses raisons— mais nous sommes tous d'accord sur ce point : ce qui fonctionne le mieux dépend de vos applications et de ce que’ ce qui se passe dans votre environnement.
Certains gestionnaires de centres de données préfèrent la connectivité en rack car elle permet de conserver le câblage en cuivre des serveurs dans le rack. D'autres préfèrent les solutions hors rack, car elles permettent de libérer un espace de stockage précieux.
Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet— et d'autres débats autour de l'agencement des centres de données— puis regardez notre discussion de 30 minutes ici.
À partir de notre conversation, nous avons également rassemblé ces trois considérations importantes lorsque vous’ vous devez choisir entre une connectivité en rack et une connectivité hors rack.
1. Avec quel type d’espace de centre de données travaillez-vous ?
L'emplacement et l'environnement du centre de données jouent un rôle dans le choix des solutions de connectivité, qu'elles soient intégrées ou non dans le rack.
Dans les centres de données de colocation ou de périphérie, par exemple, vous pouvez être relégué à une certaine quantité d'espace— que ce soit’ s superficie en pieds carrés ou espace de rack— sans possibilité de grandir. (L'expansion peut être hors budget ou tout simplement impossible en raison de l'espace disponible). Si ces restrictions existent, elles peuvent déterminer si la connectivité en rack ou hors rack sera la plus efficiente et efficace.
2. De combien d'espace rack disposez-vous ?
De combien d'espace de stockage disposez-vous dans votre centre de données ? Comme nous venons de le voir, certains types de centres de données (edge, colocation ou conteneurisés, par exemple) peuvent ne pas offrir la possibilité de déployer la connectivité à l'intérieur du rack.
Dans les environnements de colocation, edge et hyperscale, par exemple, les racks de distribution peuvent être établis en déployant des panneaux de fibre passive dans un rack. Toutefois, cette décision pourrait tôt ou tard se retourner contre vous. Une fois qu'un rack passif est installé et entièrement connectorisé, il’ il est incroyablement difficile de le déplacer et de récupérer ces RU si vous en avez besoin pour un espace de calcul et de stockage supplémentaire.

Le démantèlement et le déplacement des racks peuvent coûter beaucoup d'argent et prendre beaucoup de temps.— surtout si c'est’ Il est impératif qu’aucune interruption ne survienne en raison du changement (comme dans un environnement de soins de santé où le temps de disponibilité est essentiel). Dans ces centres de données, les solutions hors rack éliminent le défi de récupérer l'espace RU et aident à réduire les coûts (car vous n'avez pas besoin de’ (vous n'aurez pas à payer pour des unités de rack supplémentaires).
3. Dans quelle mesure votre site de centre de données est-il sécurisé ?
Qui peut avoir accès à votre centre de données ? Pensez aux employés, aux fournisseurs tiers, aux clients (dans un environnement de colocation), au personnel de maintenance, aux inspecteurs d'incendie, etc. Y a-t-il beaucoup de personnes qui entrent et sortent ? Les politiques d'accès sont-elles strictes ?
Le déploiement de la connectivité en dehors du rack pourrait créer des problèmes de sécurité dans certains environnements (colocation, par exemple)— même dans un centre de données d'entreprise si la sécurité n'est pas assurée’ t fort. Lorsque de nombreuses parties se déplacent dans le centre de données, elles ont alors la possibilité de toucher ou de perturber la connectivité (que ce soit à dessein ou par accident).
Les normes de sécurité telles que HIPAA, PCI et SSAE sont également des facteurs à prendre en compte. Étant donné que la conception en rack protège les points de connectivité, elle peut être une meilleure option à des fins de conformité.
En fin de compte, lorsqu'il s'agit de décider entre la connectivité en rack et la connectivité hors rack, certaines applications exigeront que la connectivité soit gérée dans le rack lui-même, tandis que d'autres appellent des solutions hors rack (connectivité au-dessus du rack, connectivité en dessous du rack ou montage zéro U à l'intérieur du rack).
Si tu’ nous essayons de choisir entre les deux pour un projet de centre de données, Belden’ Nos experts internes peuvent vous aider à faire le meilleur choix. Nous’ Nous avons tout vu et nous pouvons utiliser ces expériences pour vous aider à réfléchir à la décision sous tous les angles.
Vous voulez en savoir plus sur le sujet de la fibre dans les centres de données ? Écoutez l'intégralité de la session LinkedIn Live ici. Si vous avez des questions, envoyez-moi une note. je’ je serais heureux de répondre.
À propos de l’auteur
Shad Sechrist
Ingénieur en solutions de prévente pour les centres de données
Lorsque Shad Sechrist a rejoint Belden en 2021, il a apporté avec lui plus de 20 ans d'expérience dans le secteur de la fabrication électrique et électronique, notamment dans la conception de centres de données, le conseil en infrastructure de bâtiments et la conception de réseaux. Il aide à fournir des solutions complètes de centres de données aux clients d'entreprise de Belden, en se spécialisant dans la sélection de produits, la logistique, la gestion de projet et l'amélioration des processus. Son approche consultative permet non seulement aux clients d'obtenir les réponses dont ils ont besoin, mais elle les aide également à en savoir plus sur leur infrastructure physique.