Les centres de données constituent la base de notre façon de travailler et de nous divertir. Et les nouveaux types de centres de données, tels que les conteneurs, les centres de données modulaires et les centres de données micro-edge, apportent la portabilité et la capacité de réaliser une expansion rapide et d’améliorer l’efficacité opérationnelle. L’électricité est au cœur des conversations sur la demande et la croissance des centres de données.
Au cœur de ce changement dans la conception et le déploiement de l’énergie se trouve un format amélioré d’électricité appelé par de nombreux noms : énergie gérée par défaut, électricité numérique (DE), énergie pulsée ou classe 4.™
Consultez ce livre blanc, par VoltServer, pour en savoir plus sur l’électricité numérique et comment elle pourrait être appliquée dans le centre de données.