Système de câblage industriel de première classe certifié UL 4 : câbles Belden pour l'électricité numérique
En octobre, la National Fire Protection Association (NFPA) va publier l'édition 2023 du National Electrical Code® (NEC ou NFPA 70). Ce code, qui est actualisé une fois tous les trois ans, donne des consignes d'installation pour les composants et les systèmes électriques afin de prévenir les incendies et les accidents électriques.
Depuis la publication de l'édition 2020 en septembre 2019, les travaux portant sur la prochaine révision sont en cours dans les coulisses. (En savoir plus sur le processus d'élaboration des normes NFPA ici.)
Pour s'assurer que de nouvelles mesures de sécurité et de technologie sont adoptées et mises en œuvre, 18 experts concepteurs de codes (ECC) qui regroupent des inspecteurs, des utilisateurs, des installateurs, des ouvriers, des spécialistes en laboratoires d'analyse et des constructeurs (y compris Belden) collaborent régulièrement pour examiner et actualiser le NEC.
Ce que le NEC 2023 va comporter
Plusieurs nouveaux articles sont proposés dans le cadre de l'édition 2023. Les nouveaux articles couvrent les sujets qui intègrent l'utilisation, l'installation et les spécifications relatives à la conception des câbles d'interconnexion et des câbles d'instrumentation et la connexion de systèmes d'énergie alternative à l'équipement des services publics. Ces articles traitent également d'une mise à jour proposée par NFPA CMP 3 qui aura un impact sur le câblage structuré : Nouvel article 726, systèmes énergétiques classe 4 (CL4). Il a été récemment confirmé que les systèmes et câbles d’alimentation de classe 4 gérés par défaut seront inclus dans la norme NEC 2023.
La classe 4 désigne une nouvelle norme de classification concernant les systèmes énergétiques gérés par défaut. Elle a été créée pour intégrer correctement ce type de technologie (qui comprend également le transfert d'énergie par paquets (PET), Digital Electricity™ (DE), l'énergie pulsée et les systèmes de transfert intelligents) dans le NEC puisqu'elle n'est pas considérée comme un système de classe 2 ou de classe 3.
Comprendre les systèmes énergétiques de classe 4
Ces systèmes offrent la commodité et la sécurité d'une alimentation basse tension, comme la PoE (Power over Ethernet), qui offre jusqu'à 100 W ; cependant, la classe 4 offre près de 20 fois la puissance de la PoE sur des centaines de mètres, offrant ainsi une alternative sûre à l'alimentation CA. Les systèmes de classe 4 associent aussi l'énergie et les données dans un seul chemin de câble et réduisent le temps d'installation.
Ces types de systèmes se caractérisent par leur grande efficacité. Plutôt que de limiter la sortie de la source d'alimentation comme c'est le cas avec les systèmes de classe 2 et de classe 3, ils réduisent l'énergie et la puissance disponible pendant l'évènement par défaut. En d'autres termes, si l'on touche accidentellement les câbles exposés ou si l'on asperge de l'eau dans les circuits pendant le fonctionnement, le système s'arrête immédiatement et automatiquement avant de causer des dégâts. Pour limiter l'énergie par défaut, un émetteur et un récepteur contrôlent les défauts et l'alimentation électrique. Cette technologie rend les systèmes de classe 4 aussi efficaces que les systèmes de classe 2 et de classe 3 tout en garantissant une meilleure disponibilité énergétique.
Certification UL pour garantir la sécurité de la classe 4
Pour soutenir le nouvel article du NEC 726, UL travaille aussi en coulisses afin d'élaborer les systèmes de classe 4, ayant récemment publié UL 1400-2. Ces grandes lignes de la recherche intègrent les règles relatives aux câbles de classe 4 et aux câbles DE pour assurer leur bonne installation et leur meilleur fonctionnement. (La classe UL 1400-1 sera aussi publiée bientôt. Elle répondra aux besoins des systèmes énergétiques gérés par défaut.
Belden maîtrise la certification UL 1400-2, car nous avons contribué à son élaboration. Avec l'avènement des nouvelles technologies comme les systèmes énergétiques gérés par défaut, il est important d'aider le secteur à définir et à adopter des normes pour leur meilleure application.
Nous sommes aussi heureux d'annoncer que les câbles DE Belden représentent le tout premier système de câblage de classe 4 à recevoir la certification UL 1400-2. Ces câbles permettent à leurs utilisateurs de profiter de l'électricité numérique pour produire plus d'énergie sur de longues distances en utilisant de petits conducteurs.
Les câbles DE ont été conçus en collaboration avec VoltServer, le créateur de l'électricité numérique, pour s'assurer qu'ils peuvent prendre en charge plusieurs types d'applications. Ces câbles sont notamment disponibles en options en cuivre et en cuivre/fibre hybride pour transmettre l'énergie et les données sur de longues distances et dans un seul chemin de câble. Comme c'est le cas avec la PoE, les câbles DE peuvent être installés par les mêmes intégrateurs à basse tension qui permettent d'installer les câbles de catégorie.
Étant donné que les bâtiments intelligents deviennent de plus en plus intelligents, les câbles de l'électricité numérique sont utilisés pour prendre en charge :
- Les réseaux optiques passifs (PON) dans les environnements hôteliers
- L'éclairage LED PoE et autres systèmes qui utilisent des commutateurs PoE
- Les systèmes d'antennes distribuées (DAS)
- Les petites cellules et radios 5G
- L'infrastructure de distribution de l'énergie
Dans l'avenir, il sera important de faire fonctionner ces systèmes avec des câbles de classe 4 conformes à UL 1400-2 et Belden a l'honneur d'être la première entreprise à proposer une gamme de câbles certifiés UL de classe 4.
La certification UL s'effectue en plusieurs phases. Les câbles d’électricité numérique intérieurs/extérieurs en cuivre de Belden sont les premiers à être certifiés, suivis par d’autres constructions de câbles. Nous vous informerons dès que les autres câbles DE reçoivent la certification UL.
En savoir plus sur les câbles Belden pour l'électricité numérique.
LIENS ASSOCIÉS :
Un aperçu du processus NFPA pour l'élaboration des normes
3 importantes caractéristiques des câbles DE : transport sécurisé de la Digital Electricity™
Électricité numérique : 5 choses à savoir