Bien que la mission des hôpitaux et des établissements de santé reste la même (fournir des services de santé de haute qualité), la technologie, les processus et les normes utilisés pour mener à bien cette mission sont en constante évolution.
Aujourd’hui, les mains robotisées réalisent des interventions chirurgicales mini-invasives. Les imprimantes 3D créent des implants et des prothèses. Les patients contactent les cliniciens par vidéo et partagent des mesures de santé et des résultats de tests via des applications. Les dossiers numériques de santé améliorent la coordination des soins.
En tant qu'établissements de soins de santé De plus en plus connectés, des lignes directrices sont nécessaires pour la conception et la mise en œuvre de leurs systèmes de technologies de l’information et de la communication (TIC). C'est là qu'intervient la norme ANSI/BICSI 004, Meilleures pratiques de conception et de mise en œuvre des systèmes de technologies de l'information et de la communication pour les établissements et installations de soins de santé.
Rédigé par des utilisateurs finaux et des concepteurs de systèmes de santé, le BICSI 004 a été annoncé pour la première fois en 2012. Il s'appuie sur les bases de la norme ANSI/TIA-1179 Prévoit un câblage générique pour les soins de santé. BICSI 004 va cependant au-delà de cette norme afin de répondre aux exigences spécifiques pour d’autres systèmes uniques dans le domaine de la santé, couvrant des facteurs tels que la largeur de bande, le stockage réseau et les propriétés de transmission, ainsi que les considérations d’intégration.
Par exemple, BICSI 004 inclut des informations sur des systèmes tels que :
- L'équipement audiovisuel
- L'imagerie médicale
- Les systèmes de divertissement pour les patients
- La surveillance des patients
- Le suivi des patients (RFID)
- La sécurité et les alarmes
- Caméras de surveillance et moniteurs
- Les communications filaires et sans fil, telles que les systèmes d’appel infirmier
Révision BICSI 004 : à quoi s’attendre
Six ans après sa date de publication originale en 2012, la première révision du BICSI 004 a été publiée en 2018. Elle comprenait l’ajout d’informations sur les réseaux locaux optiques, les espaces de télésanté, la signalisation numérique, l’orientation et d’autres applications critiques.
Maintenant, BICSI 004 est prêt pour sa deuxième révision. Voici quelques exemples de ce que la révision comprendra lorsqu’elle sera publiée plus tard cette année.
Sections dédiées à l’ICRA et à l’ESS
Deux sujets abordés dans BICSI 004-2018 auront désormais leur propre section dans BICSI 004.
L’ICRA (Infection Control Risk Assessment) 2.0, qui est un processus garantissant que les patients, le personnel et les visiteurs sont protégés contre les maladies infectieuses, était à l’origine inclus en annexe. Une section de BICSI 004 sera désormais consacrée à la conformité à l’ICRA 2.0 à mesure que de nouveaux systèmes et infrastructures seront déployés, cartographiant les étapes pour prévenir l’infection.
Faisant à l’origine partie de la section intitulée Autres systèmes de technologie de l’information et de la communication, la conception et la mise en œuvre de systèmes ESS (sûreté et sécurité électroniques) auront désormais leur propre section dans la norme. Elles couvriront le contrôle d’accès, l’alarme incendie, la surveillance, la détection d’intrusion, les communications d’urgence et les systèmes de radiomessagerie dans les établissements de santé.
Nouveaux chapitres pour le sans fil, les systèmes LMR et la conception des installations
À mesure que la communication sans fil deviendra plus répandue dans les établissements de santé, un chapitre lui sera consacré dans la norme BICSI 004.
Forme de communication sans fil, les systèmes LMR (radio mobile terrestre), recevront également leur propre chapitre dans la norme. Ces systèmes de communication bidirectionnels utilisent la technologie push-to-talk afin que les utilisateurs puissent communiquer rapidement entre eux via des émetteurs-récepteurs radio. Dans le domaine de la santé, les systèmes LMR sont souvent déployés pour connecter le personnel médical afin qu’il puisse coordonner les soins en cas d’urgence, peu importe où il se trouve (dans une ambulance, à l’hôpital, etc.).
En plus des nouveaux chapitres pour le sans fil et les systèmes LMR, BICSI 004 comprendra également un nouveau chapitre pour la conception des installations. Il inclura des informations générales sur la conception des établissements de santé, ainsi que des informations sur l’intégration.
Plus d’informations sur les systèmes audiovisuels, cybernétiques et de soins de santé
Pour suivre les tendances en constante évolution des technologies de la santé Et les menaces, des informations supplémentaires seront ajoutées aux chapitres BICSI 004 existants pour :
- Cybersécurité, avec des lignes directrices sur l'amélioration de la sécurité du réseau et la protection des données sensibles par le biais du cryptage, des pare-feu, de la segmentation, etc.
- Conception, mise en œuvre et meilleures pratiques du système de santé (appel infirmier, surveillance, imagerie, etc.)
- Considérations relatives à la conception de l'infrastructure du système AV pour les espaces de télésanté et de collaboration, ainsi que des informations spécifiques sur les écrans, les caméras, les haut-parleurs, les microphones, etc.
Diverses mises à jour BICSI 004
La révision de cette année de la norme BICSI 004 comprendra également quelques autres mises à jour :
- Mises à jour importantes des exigences et des recommandations pour les espaces de télécommunications
- Introduction de classes de risque pour tous les niveaux de conception afin de s’aligner sur les niveaux de risque NFPA 99
- Alignement sur d’autres principes de conception critiques (tels que les principes de conception des centres de données) pour assurer la cohérence
Vous tenir au courant des normes en matière de soins de santé
Lorsqu’il sera mis à jour plus tard cette année, BICSI 004 sera utilisable pour tous les types d’établissements de santé, pas seulement les hôpitaux. À la suite de ces mises à jour, la norme augmente considérablement, avec 60 pages supplémentaires ajoutées en 2024.
Alors que les normes continuent d’évoluer, notre équipe de soins de santé continuera de vous tenir au courant des révisions apportées au BICSI 004 et aux autres normes du secteur des soins de santé.
En savoir plus sur nos solutions en matière de soins de santé.