Étude de cas

Nouveau système d'éclairage PoE LED pour le comté de Dubuque alimenté par Belden

Belden

null » src=Le comté de Dubuque est une vitrine de bâtiments et de maisons bien préservés, y compris une rue principale revitalisée. Un excellent exemple d'architecture Beaux-Arts : le palais de justice du comté de 1891, inscrit au Registre national des lieux historiques, se distingue comme un monument clé du centre-ville de Dubuque.

Mettre en œuvre les améliorations nécessaires tout en préservant la nature historique du site étaient des objectifs tout aussi importants. Ayant l'opportunité de réduire les factures d'énergie de 20 %, le comté s'est tourné vers Belden pour obtenir une solution d'infrastructure de câblage pour son tout nouveau système d'éclairage LED Power Over Ethernet (PoE).

 

Exigences du projet

Étude de cas de câblage pour le palais de justice du comté de Dubuque

Le nouveau système d'éclairage exigerait un câble de catégorie fiable, conçu pour garantir des performances sur de longues distances. Câbler des sites anciens peut être une tâche complexe et nécessiter des itinéraires alternatifs et des chemins de câbles plus longs. Bien qu'il s'agisse d'un site historique, le palais de justice est encore en fonctionnement et aucun retard ne pouvait être envisagé. Le câblage se ferait le weekend et nécessiterait une solution hautement fiable et rapide à installer.

 

Selon Nathan Gilmore, surintendant informatique du comté de Dubuque, “il existe peu d'éléments de cause profonde qui peuvent être immédiatement éliminés lors du dépannage dans le monde informatique. L’un d’entre eux est le système de câblage.”

 

Pouvoir éliminer le système de câblage comme point de défaillance était une exigence primordiale afin que tout dépannage porte avant tout sur les logiciels, le matériel ou le commutateur. Sans grande confiance dans la solution de câblage, résoudre des problèmes devient un exercice laborieux qui couvre divers problèmes de latence, de déconnexion, de performances et de corruption des données.

« On n'a pas eu à me vendre Belden pour obtenir mon soutien en faveur du système d'éclairage PoE. J'étais confiant dans la poursuite de ce partenariat. Je sais que la gamme de produits est solide comme le roc. »

Nathan Gilmore, surintendant informatique du comté de Dubuque

 

Solution

Plusieurs solutions furent déployées pour prendre en charge le système d'éclairage GENISYS sélectionné, doté d'un concept centré sur le nœud et d'un nœud IntelliDrive. L'alimentation du système LED PoE est fournie par un commutateur connecté à des câbles de catégorie qui vont jusqu'au nœud prenant en charge jusqu'à huit appareils chacun. Tous les éclairages, les composants de contrôle et les appareils de tierce partie se connectent également au nœud IntelliDrive.

 

Étude de cas d'installation du palais de justice du comté de Dubuque

Le câble 10GXS CAT 6A de petit diamètre assure :

  • Installation plus rapide et plus rationalisée &
  • Des performances sur de longues distances
  • Une mise en réseau fiable du système
  • 25 % d'économie d'espace & poids 

Avec les systèmes d’éclairage traditionnels, les installateurs doivent faire passer des conduits, placer des boîtes de jonction, tirer des fils de calibre 12 AWG et bien plus encore. L'installation simple du système PoE basse tension a été réalisée en remplaçant le luminaire existant et le câblage 110 V par le nouveau luminaire et IntelliDrive et en utilisant un câble Belden Cat 6A.

 

Le système de connectivité REVConnect de Belden a été introduit à mi-chemin du projet pour simplifier davantage les terminaisons.’ Avec un noyau de terminaison universel, REVConnect utilise une méthode de terminaison unique pour toutes les connexions RJ45 CAT 5e, 6 et 6A, ce qui permet de gagner du temps de terminaison entre 30 % et 60 %.

 

Étude de cas de rack du palais de justice du comté de Dubuque

Étude de cas d'installation du palais de justice du comté de DubuqueÉtude de cas de câblage du palais de justice du comté de Dubuque

 

Résultats—Coûts réduits & Efficacité accrue

Étude de cas de rack du palais de justice du comté de Dubuque

Avec les solutions Belden prenant en charge la LED PoE’ Système d'éclairage, l'équipe du comté de Dubuque est confiante Que, si des problèmes surviennent à l'avenir, le câblage Le système peut être éliminé comme point de défaillance possible.

  • Jusqu'à 20 % d'économie sur les coûts de l'énergie
  • Le système d'éclairage géré en réseau permet de rationaliser notablement les dépannages futurs
  • Pas de perte de temps du service public durant le projet avec une livraison conforme aux délais annoncés
  • Impact environnemental réduit sans infrastructure métallique & Fabricants 100 % recyclables