Gestion des performances des actifs pour un système de manutention des bagages dans un aéroport international

Lorsqu’un grand aéroport a rencontré des difficultés dans la gestion et la maintenance de son système de traitement des bagages (BHS) en raison de sa complexité et de son échelle, certains systèmes gérant plus de 70 millions de bagages par an, il s’est tourné vers Belden pour trouver une solution. Nos experts ont fourni une solution complète qui rationalise la surveillance et la maintenance de leur BHS, garantissant un fonctionnement continu et efficace. Grâce au déploiement du système, l’aéroport a pu améliorer considérablement son efficacité opérationnelle, ce qui a permis de faciliter le traitement des bagages et d’accroître la satisfaction de la clientèle.

ALLER À :   Défis  |  Solution  |  Résultats

 

 

Défis

  • Gestion de 7,000 actifs pour 70 millions de mauvaises transactions annuelles.

  • Temps d’arrêt non planifié des actifs critiques perturbant la disponibilité et les opérations des actifs.

  • Maintenance préventive inefficace et dépendance excessive à l’égard des contrôles manuels.

  • Mauvaise gestion des pièces de rechange en raison d’un manque de surveillance en temps réel, entraînant des retards et une augmentation des coûts.

 

Solution

  • Belden recommande que des capteurs tiers s'intègrent aux actifs pour la collecte de données en temps réel.

  • Transmission de données en temps réel vers AWS IoT Core.

  • Les services AWS analysent les données pour prévoir les défaillances et optimiser la maintenance.

  • Les mises à jour et les configurations à distance améliorent la sécurité des actifs.

  • Tableaux de bord conviviaux pour une visualisation en temps réel des performances des actifs.

 

Résultats

  • Diminution substantielle des temps d’arrêt non planifiés.

  • La maintenance proactive a minimisé les contrôles manuels, améliorant ainsi l’efficacité.

  • Des économies significatives grâce à une maintenance optimisée et à une réduction des déchets.

  • Amélioration de la fiabilité et de l’efficacité opérationnelle des actifs.

  • Solution évolutive pour une expansion future dans les systèmes aéroportuaires.

 

Infographie montrant comment Belden Horizon est une plateforme numérique évolutive et adaptable aux fournisseurs qui englobe nos produits et logiciels, unifiant les données de sources disparates pour fournir des informations propres et prêtes à l'analyse.

Cliquez sur l’image pour l’agrandir