ALLER À : Client | Défi | Solution | Résultats
Client(e)
Cette entreprise de services publics en Afrique est chargée d'étendre continuellement ses principales infrastructures afin de répondre aux besoins d'une population croissante.
Avec des milliers d'employés au service de millions de clients, sa branche électricité se concentre sur trois domaines : la production, le transport et la distribution d'électricité.
L'électricité produite par l'entreprise et un autre producteur est acheminée aux clients via un vaste réseau géré par un gestionnaire de réseau de transport (GRT) et un gestionnaire de réseau de distribution (GRD). Pour permettre la surveillance et les communications en temps réel du réseau, la compagnie d'électricité a équipé une grande partie de son réseau de fibres optiques aériennes OPGW. Son réseau électrique comprend des dizaines de milliers de kilomètres de :
- Lignes à très haute tension et à haute tension
- Lignes à moyenne tension
- Lignes basse tension
Défi
L'infrastructure réseau de la société de services publics a été construite à l'aide d'équipements provenant d'un important fabricant mondial d'équipements de télécommunications.’ Le système fonctionnait grâce à la technologie SDH (hiérarchie numérique synchrone) pour transmettre les signaux numériques sur fibre optique. Bien que très efficace durant ses années de gloire, la SDH date de plusieurs décennies et est en voie d'obsolescence rapide. Les progrès rapides des normes et technologies de réseau ont rendu de plus en plus difficile pour les systèmes SDH de répondre aux exigences modernes en matière de performances, d'évolutivité et d'intégration, de sorte que le service public devait mettre à niveau.
De plus, l'entreprise avait du mal à obtenir le soutien du fabricant d'équipements pour résoudre les problèmes de réseau fréquents causés par une infrastructure vieillissante. Les travailleurs se retrouvaient ainsi à gérer les problèmes eux-mêmes, sans ressources ni expertise suffisantes pour les résoudre efficacement. Il était difficile de maintenir une disponibilité et un niveau d'exploitation élevé, ce qui a eu un impact négatif sur la fiabilité du service.
Pour faciliter la prise de décision, l'équipe de Belden a fourni des conseils techniques approfondis tout au long du processus.’ Ils ont également mené une preuve de concept approfondie sur le réseau réel du service public, démontrant les capacités et la convivialité des solutions de connexion complètes de Belden.’’
Pour surmonter ces obstacles, la société de services publics était prête à moderniser, à renforcer et à sécuriser son réseau, mais elle devait le faire tout en veillant à ce que les applications critiques, telles que ses systèmes de protection, continuent de fonctionner sans interruption. Pour répondre à la demande croissante, le fournisseur d'énergie souhaitait également augmenter la bande passante de 2,5 Go/s à 10 Go/s au niveau de la couche transport, et de 600 Mb/s à 1 Go/s au niveau de la couche d'accès. Comme ses besoins allaient continuer d'évoluer, l'entreprise souhaitait également une plateforme évolutive capable de prendre en charge des mises à niveau vers 40 Go/s et 100 Go/s à l'avenir, avec un investissement et un impact minimaux.
De plus, la société se prépare à répondre aux exigences d'un événement sportif mondial majeur qui se tiendra prochainement dans sa zone de desserte. Pour cette raison, elle s'efforce de moderniser rapidement son réseau électrique, de construire de nouvelles sous-stations et d'assurer un approvisionnement électrique fiable afin de répondre à une augmentation anticipée de la demande.’
Solution
Grâce à une coordination et une collaboration étroites, la plateforme XTran de Belden ’ A été déployé pour moderniser et rationaliser le réseau du service public.’
Solution modulaire et entièrement intégrée, XTran permet la connexion de tout type d'application à n'importe quel débit. Cela permet à l'entreprise de services publics d'exécuter toutes ses applications, y compris la protection critique du réseau, le SCADA, le contrôle d'accès, la téléphonie d'entreprise et le réseau local, sur une seule plateforme, éliminant ainsi la complexité et les inefficacités liées à la gestion de plusieurs systèmes. Comme les mises à niveau du réseau ont été effectuées sans remplacement des systèmes existants, les perturbations et les coûts ont été minimes.
La scalabilité de la plateforme permettra de prendre en charge les futures mises à niveau vers 40 Go/s et 100 Go/s et au-delà, permettant l'intégration d'applications telles que la vidéosurveillance et la surveillance avancée du réseau, conformément à la transition vers les énergies renouvelables à mesure que la population du pays augmente.’’
Grâce à sa technologie MPLS-TP, un protocole conçu pour les réseaux de qualité opérateur, XTran offre des performances déterministes pour un fonctionnement fluide et ininterrompu. Prenant en charge des fonctionnalités avancées de QoS (qualité de service), de gestion de la bande passante et d'OAM (exploitation, administration et maintenance), XTran aide le fournisseur d'énergie à prioriser et à surveiller le trafic, à dépanner rapidement et à maintenir des niveaux de service élevés. Ceci est essentiel pour les infrastructures de transport et de distribution d'électricité, car cela permet d'assurer la fiabilité et la réactivité en temps réel pour une fourniture d'énergie sûre et constante.
Pour renforcer le déploiement, Belden a également fourni des armoires entièrement assemblées, classées IP54, qui protègent contre la poussière, la saleté et l'eau. Ces armoires abritent la plateforme XTran, ainsi que des capacités de connectivité dédiée et d'amplification du signal, permettant des réseaux de plus de 200 km sans dégradation du signal.
Belden’ Ses technologies de synchronisation avancées garantissent une précision temporelle sur l'ensemble du réseau pour un fonctionnement sans faille des systèmes de protection et de contrôle. TXCare, un système de gestion intuitif et facile à utiliser, facilite la tâche du fournisseur d'énergie’ une équipe chargée de superviser efficacement les opérations du réseau :’ c'est simple et direct pour eux de contrôler, de surveiller et de gérer.
Pour garantir le fonctionnement optimal du réseau, Belden assure des services et un soutien continus pour une exploitation et une fiabilité à long terme. Cette expertise garantit que le service public’ Les travailleurs bénéficient du soutien dont ils ont besoin.
Résultats
Belden’ La plateforme XTran est destinée à transformer cette entreprise.’ Opérations réseau, permettant des améliorations mesurables en matière de fiabilité, d'efficacité et de préparation à l'avenir. Son infrastructure de transport et de distribution d'électricité fonctionne avec une stabilité et une résilience accrues pour réduire les pannes et supporter des charges accrues. Les systèmes de protection et de contrôle fonctionnent avec une précision temporelle optimale, renforçant ainsi la stabilité et la fiabilité.
La complexité et les inefficacités liées aux systèmes disparates utilisés par le passé ont été remplacées par un réseau gérable efficacement grâce à une plateforme unique, réduisant ainsi la charge de travail des employés. Merci à Belden’ Grâce à ce soutien, le fournisseur d'énergie n'a plus à gérer seul les défis liés à son réseau.
L'entreprise est bien préparée pour répondre à la croissance future et à l'évolution de la demande, avec une stratégie claire d'expansion à suivre au gré des besoins changeants de la population.