Ce document vous donnera des instructions étape par étape sur la façon de configurer et de connecter votre Provize® Explorer à Provize Suite.

 


Provize® Explorer simplifie le processus de mise en service des appareils en détectant automatiquement les dispositifs non mis en service et en facilitant la configuration des adresses IP de gestion et des informations d’identification. Ce logiciel rationalise la configuration initiale des adresses IP et des informations d’identification grâce à un logiciel facile à utiliser. De plus, il améliore la sécurité en vérifiant les certificats de sécurité des appareils et en permettant la configuration des paramètres de sécurité initiaux.

 

La mise en place prendra environ 20 à 30 minutes. 

 

Veuillez préparer les documents suivants avant de commencer :

  • Un PC avec un processeur 64 bits compatible x86 avec 4 cœurs
  • 16 Go de RAM
  • Un disque SSD (Solid-State Drive) avec au moins 500 Mo d’espace libre
  • Moniteur avec une résolution de 1920x1080 (réglé sur un zoom de 100 %)
  • Windows 10 ou 11 (64 bits)
  • IPv6 est activé sur la carte d'interface réseau (NIC) du PC
  • Le périphérique que vous souhaitez découvrir se trouve sur le même sous-réseau que le PC
  • L’adresse IP et la longueur du préfixe de la Dispositif prévu


 

Tout d’abord, nous allons télécharger le logiciel Provize Suite

 

 

1. Le Provize® Explorer est l’un des produits de la plus grande suite Provize®. Pour connecter votre appareil, vous devrez télécharger notre logiciel Provize® Suite.

 

2. Ouvrez la page du catalogue Provize® Suite. Cliquez sur le deuxième onglet intitulé Téléchargements. Voir la figure 1.

un. Sous le premier fichier logiciel, ProvizeSuiteXXXXX_windows.exe download.zip cliquez sur le bouton bleu Télécharger .

b. Une fenêtre pop-up apparaîtra. Veuillez vous connecter ou créer un compte avant de télécharger l’application. Pour créer un compte, vous aurez besoin d’un numéro de téléphone et d’une adresse e-mail valides.

c. Après une connexion réussie, la page Web vous redirige vers l’onglet Téléchargements .

 

3. Cliquez sur le bouton Télécharger et la page du contrat de licence utilisateur final (CLUF) apparaîtra. Après avoir lu le CLUF et cliqué sur le bouton Accepter si vous acceptez. Voir la figure 2.

 

4. Le fichier zip sera téléchargé et apparaîtra à l'emplacement spécifié dans les paramètres du navigateur.

un. Extrayez les fichiers du fichier zip dans un dossier temporaire sur votre ordinateur.

b. Accédez aux fichiers extraits.

c. Double-cliquez sur le fichier ProvizeSuiteXXXXX_Final_windows.exe pour commencer l’installation.

d. Répondez aux questions du script d’installation et suivez ses instructions. Si vous ne répondez pas à une question, le script sélectionne la réponse par défaut.

 

 

Graphique 1

null » src=

Graphique 2

null » src=


 

Ensuite, nous allons ajouter Provize® Explorer à votre compte Provize® Suite.

 

 

1. Double-cliquez sur l’icône Provize® Suite sur votre bureau pour ouvrir la page d’accueil de l’application Provize® Suite.

 

2. Accédez au cadre Provize® Explorer et cliquez sur le bouton Démarrer l'Explorateur . Voir la figure 3.

 

3. Dans la boîte de dialogue Paramètres de découverte , cochez la case correspondant à la carte d'interface réseau (NIC) connectée au réseau que vous souhaitez analyser. Pour sélectionner toutes les cartes d’interface réseau disponibles, cliquez sur le bouton Sélectionner tout . Voir la figure 4.

un. Dans le paramètre par défaut, Provize® Explorer sélectionne toutes les cartes réseau disponibles dans la boîte de dialogue Paramètres de découverte. Pour modifier la sélection, décochez la case d’une ou plusieurs cartes réseau de la liste.

Graphique 3

null » src=



3. Dans la boîte de dialogue Paramètres de découverte , cochez la case correspondant à la carte d'interface réseau (NIC) connectée au réseau que vous souhaitez analyser. Pour sélectionner toutes les cartes d’interface réseau disponibles, cliquez sur le bouton Sélectionner tout . Voir la figure 4.

un. Dans le paramètre par défaut, Provize® Explorer sélectionne toutes les cartes réseau disponibles dans la boîte de dialogue Paramètres de découverte. Pour modifier la sélection, décochez la case d’une ou plusieurs cartes réseau de la liste.

Graphique 4

null » src=




4. Après avoir sélectionné les réseaux applicables, cliquez sur le bouton Découvrir les appareils dans le coin inférieur droit. Une boîte de dialogue s’affiche avec la liste Périphériques découverts. Voir la figure 5.

Graphique 5

null » src=

 

 

5. Dans les Appareils découverts Liste, cochez la case à côté de l'appareil souhaité que vous souhaitez découvrir. Lors de votre sélection, le cadre des propriétés de l’appareil s’ouvrira sur le côté droit de votre écran.

 

6. Cliquez sur la liste déroulante Adresse IP et spécifiez l'adresse IP souhaitée et la longueur du préfixe . Voir la figure 6.

 

 

 

 

 

Graphique 6

null » src=




7. Cliquez sur le bouton Écrire en bas à droite du cadre Propriétés du périphérique.

 

8. L'écran apparaîtra, choisissez alors la quatrième icône à droite Ouvrir l'interface. Voir la figure 7.

Graphique 7

null » src=



9. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira pour l'interface utilisateur graphique (GUI). Entrez vos informations d’identification pour accéder à l’appareil. Voir la figure 8.

Graphique 8

null » src=


Matériaux supplémentaires

Pour vous aider à mieux comprendre Provize® Explorer, nous vous recommandons d'explorer une série de vidéos supplémentaires. Ces vidéos fournissent des informations détaillées sur les différentes fonctionnalités de l'outil, offrant des conseils précieux pour améliorer votre maîtrise de Provize® Explorer.

Vous trouverez ci-dessous des liens vers chaque vidéo :