Le câble symétrique à paire torsadée (portant également le nom de câble de catégorie ou câble Ethernet) trouve son origine dans le câblage de téléphone. Cependant, au cours des dernières décennies, il a pénétré le marché d'autres façons.

 

Au quotidien, il est introduit dans des applications allant de l'audiovisuel et de la diffusion à la 5G et au Wi-Fi, des applications qui ont rarement utilisé jusqu'à présent un câblage à paires torsadées équilibrées pour fournir de l'énergie ou des données. À l'heure actuelle, presque toutes les technologies ou tous les types d'environnement peuvent se servir de systèmes de câbles symétriques en cuivre à paire torsadée.