Belden reçoit d'importants prix d'innovation dans le domaine de l'installation de câblage & Magazine de maintenance

Belden

Belden’ Le premier câblage FMPS sur le marché et la connectivité unique OptiTuff ont été récompensés en 2023 Installation de câblage & Prix des innovateurs en maintenance .

 


 

St. Louis, Missouri – 19 septembre 2023 – Belden Inc. (NYSE : BDC), l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures réseau et de solutions de numérisation, est heureux d'annoncer qu'il a reçu deux prix dans le cadre du programme 2023 Cabling Installation Maintenance Innovators Awards. &

 

Les câbles pour système d'alimentation à gestion des défauts (FMPS) de Belden ont été nommés Platinum Honoree. Belden a été le premier du secteur à introduire un câble de classe 4 certifié UL et a également ajouté le premier câble hybride certifié UL du secteur à son portefeuille.’ ’ Les câbles FMPS de Belden sont certifiés par UL pour la conformité de classe 4.’ La construction cuivre/fibre du câble hybride transmet l'énergie et les données sur de longues distances en un seul passage de câble, ce qui permet de gagner du temps d'installation et de réduire la complexité de l'installation.’

 

Étant donné que les systèmes de classe 4 sont tout aussi sûrs que les systèmes de classe 2 et de classe 3, voire plus sûrs, ces câbles peuvent être installés par les mêmes intégrateurs et entrepreneurs qui installent les câbles de catégorie et PoE.——

 

Les mini-assemblages de fibres pré-terminées OptiTuff de Belden ont été nommés lauréats d'or.’Cette construction d'assemblage révolutionnaire et unique en son genre utilise un matériau thermoplastique avancé et renforcé comme alternative économique et de qualité supérieure au blindage métallique traditionnel.®   Par rapport à la fibre non blindée, le blindage entièrement diélectrique breveté offre une durabilité et une résistance à l’écrasement supérieures.

 

Les mini assemblages de fibres pré-brochées OptiTuff sont prêts à être installés dès leur arrivée sur le chantier, tout en présentant tous les avantages des mini câbles à fibre OptiTuff : un petit diamètre, une construction légère, des propriétés antiflexion, une flexibilité accrue, une résistance élevée à l’écrasement et une grande durabilité, et aucun kit de mise à la terre requis pour l’installation.

 

Le programme Cabling Installation & Maintenance Innovators Awards examine et reconnaît les applications les plus innovantes des produits et systèmes de technologie de câblage et de communication au sein de l'industrie du câblage structuré. Les lauréats ont été récompensés lors de la conférence d'automne 2023 du BICSI, le 11 septembre 2023, à Las Vegas.’

 

 

 

À propos de Belden

Belden Inc. développe des infrastructures qui facilitent le voyage numérique et le rendent plus intelligent et plus sécurisé. Nous allons au-delà de la connectivité, de ce que nous créons à ce que nous rendons possible grâce à un portefeuille axé sur la performance, une expertise avant-gardiste et des solutions sur mesure.’— En garantissant la qualité et la fiabilité dans notre travail depuis plus de 120 ans, nous disposons de bases solides pour continuer à construire l'avenir. Notre siège social est situé à Saint-Louis aux États-Unis et nous disposons d'usines de production en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Afrique. Pour de plus amples informations, visitez le lien www.belden.com et suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter.

 

 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

 

Lisa Williams

Responsable communication et marketing

(317) 815-2402

[email protected]

 

Belden, le logo Belden, Belden Horizon, Hirschmann et Lumberg Automation sont des marques commerciales ou des marques déposées de Belden Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres juridictions. Belden et d'autres institutions peuvent aussi avoir des droits de marque au sens des conditions énoncées dans le présent document.