Communiqué de presse

Les membres de l'équipe Belden ont reçu des Prix prestigieux de la Telecommunications Industry Association

Belden

St. Louis, Missouri – 24 mars 2022 – Depuis 120 ans, les ingénieurs et spécialistes de Belden sont à l'origine de nombreuses innovations majeures en matière de câblage, de connectivité et de solutions de réseau spécialisées. Aujourd'hui, Belden se réjouit de distinguer deux collaborateurs qui ont démontré leur grande expertise dans l'industrie des télécommunications. Henry Franc, architecte des solutions technologiques et Ron Tellas, gestionnaire des technologies et des applications LAN ont reçu le Prix Star 2021 de la Telecommunications Industry Association (TIA) qui a distingué le dévouement dont il font preuve pour faire progresser cette industrie

Les Prix Star sont attribués aux personnes et aux entreprises qui démontrent un grand engagement dans les initiatives de la TIA. Ces initiatives englobent l'élaboration des normes, les programmes de technologie et la sensibilisation auprès des gouvernements. Henry et Ron ont été désignés parmi les meilleurs 5 % des membres engagés pour faire avancer l'industrie dans ces domaines, ce qui les situe dans l'élite des membres qui partagent cet engagement.

 

Franc est engagé dans la TIA depuis 20 ans et occupe un poste de leader dans plusieurs comités dont le sous-comité d'ingénierie pour le câblage en télécommunications dans les bâtiments commerciaux. Plus récemment, il a été désigné Président du Comité d’ingénierie des systèmes de câblage en télécommunications qui élabore et applique les normes relatives aux infrastructures de câblage dans les bâtiments appartenant aux utilisateurs. Tellas joue aussi un rôle crucial dans la TIA depuis de nombreuses années et travaille en collaboration avec les équipes internes de Belden pour élaborer des normes et soutenir les différents domaines de l'entreprise.

 

“L’exécution de ce travail est véritablement un effort d’équipe chez Belden,” dit Franc. “Je fais partie d’un groupe dédié de spécialistes des solutions réseau qui travaillent ensemble pour garantir que les normes sont rédigées et maintenues d’une manière qui répond aux besoins des clients. Nous partageons tous une passion pour la rédaction de normes et assumons notre rôle dans la construction d’une base solide pour la technologie.”

 

Belden associe des bénévoles pour servir la TIA dans cette compétence et garantit son approbation pour continuer ce travail. Belden pense que l'élaboration et l'application des normes visent à assurer un bon fonctionnement et l'interopérabilité pour les clients. Il en résulte une approche qui’ est très centré sur le client plutôt que sur le produit, en se concentrant sur ce dont les clients ont besoin aujourd'hui’ s paysage réseau, tout en anticipant les besoins futurs qui pourraient survenir à mesure qu'ils étendent leurs réseaux.

 

“Nous’ Nous sommes passionnés par le service à l'industrie des télécommunications,” a déclaré Julie Furber, vice-présidente exécutive, Bâtiments intelligents. “Henry et Ron démontrent cette passion dans leur leadership des initiatives TIA qui aident les utilisateurs finaux à bien fonctionner aujourd'hui tout en permettant l'adaptabilité et l'avancement du réseau à mesure que la technologie évolue. Leurs équipes sont toutes engagées à travailler sur les normes qui privilégient d'abord les clients. Que’ C'est pourquoi les clients considèrent Belden comme un partenaire de confiance. je’ Je suis très fier de féliciter Henry, Ron et toute leur équipe pour cet honneur.”

 

En plus des prix individuels décernés à Henry et Ron, Belden a également reçu un Top 5 % Star Award dans la catégorie entreprise, démontrant une fois de plus le travail d'équipe et l'engagement de l'organisation à faire progresser les télécommunications et à ouvrir la voie à un avenir d'interopérabilité, de fonctionnalité et de connectivité continues du réseau.’’

 

À propos de Belden

Belden Inc. propose une gamme complète de produits conçus pour répondre aux besoins en infrastructure réseau essentiels à la mission des secteurs industriels et de l'entreprise. Avec des solutions innovantes visant une transmission fiable et sécurisée de quantités toujours plus grandes de données, d'audio et de vidéo, ce qui est nécessaire pour les applications actuelles, Belden se place au centre du passage de l'humanité à un monde connecté. Fondée en 1902, l'entreprise est basée à Saint-Louis et dispose de sites de production en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique et en Asie. Pour de plus amples informations, visitez le lien www.belden.com et suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter.

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Rachael Matthews
Directeur des communications
317.379.7979
[email protected]

 

Belden et le logo Belden sont des marques déposées de Belden Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. Belden et d'autres institutions peuvent aussi avoir des droits de marque au sens des conditions énoncées dans le présent document.