Saint-Louis, Missouri – 14 juillet 2026 – Belden Inc. (NYSE : BDC), un fournisseur mondial de premier plan de solutions de connexion complètes, est fier d'annoncer un partenariat entre sa marque connectée, CloudRail, et Tulip, un fournisseur de plateformes d'opérations de première ligne pour la fabrication. Ensemble, Belden et Tulip aident les fabricants des secteurs des sciences de la vie et des biens de consommation emballés (CPG) à accélérer la numérisation des sites existants en connectant les équipements existants aux applications opérationnelles modernes de première ligne sans perturber la production.
La plupart des équipements anciens n'ont jamais été conçus pour être connectés, ce qui rend difficile la collecte de données fiables en temps réel pour le suivi des performances, le contrôle qualité, la gestion des processus et la traçabilité. Alors que les fabricants tentent de numériser leurs lignes de production, leurs efforts de modernisation restent fragmentés et entravés par des données incohérentes et une visibilité partielle.
Pour surmonter ces obstacles, il est nécessaire d'adopter une approche différente en matière de collecte et d'utilisation des données de production. La solution sécurisée et indépendante des fournisseurs d'acquisition de données OT et de contextualisation en périphérie de Belden permet aux clients de connecter et de structurer les données provenant de milliers de capteurs à travers divers protocoles industriels.’ Ensuite, la plateforme Frontline Operations de Tulip permet aux fabricants de transformer ces données de production en artefacts de première ligne connectés qui guident les opérateurs, numérisent les flux de travail, capturent les enregistrements de traçabilité et favorisent l'amélioration continue.’ Le suivi des performances, l'optimisation de la qualité, la gestion autonome des processus et la conformité en matière de traçabilité sont réunis au sein d'un seul environnement opérationnel de première ligne.
En exploitant les données de production emprisonnées dans les équipements, les équipes d'exploitation peuvent obtenir en quelques semaines des améliorations mesurables en matière de performance opérationnelle, de visibilité et d'OEE (efficacité globale des équipements) en temps réel. Les entreprises leaders obtiennent rapidement un retour sur investissement sans refonte à grande échelle, en optimisant les performances des systèmes existants grâce à l'allongement du cycle de vie des équipements et en garantissant un retour sur investissement.
Jusqu’à présent, les premiers déploiements de CloudRail et Tulip de Belden’s démontrent des gains significatifs, notamment :
- Améliorations du TRS comprises entre 5 % et 15 %
- Réduction des défauts de l'ordre de 15 % à 20 %
- Gains de débit de l'ordre de 10 % à 15 %
“Qu’il s’agisse d’une ligne de production pharmaceutique ou d’une opération de biens de consommation à grand volume, la plupart des efforts de modernisation dans le secteur manufacturier peinent à faire le lien entre les équipements existants et les applications numériques de manière rapide, évolutive et pratique, explique Randy Romanaux, responsable des partenariats technologiques chez Belden.’” “En travaillant avec Tulip, nous résolvons ce problème : en donnant aux équipes une vue holistique des performances et en donnant aux personnes les plus proches des opérations les moyens de résoudre les problèmes sur la base de données précises et en temps réel sans le fardeau d'une intégration complexe.’”
“Les fabricants ne peuvent pas se permettre d'écarts entre leurs machines, leurs employés et leurs processus, déclare Roey Mechrez, PhD, responsable des partenariats chez Tulip.’” “CloudRail de Belden libère des données de production précieuses provenant d'équipements existants, tandis que Tulip transforme ces données en applications de première ligne connectées qui guident les opérateurs, capturent les enregistrements de traçabilité, améliorent la qualité et offrent une visibilité en temps réel sur les opérations.’ Ensemble, nous aidons les fabricants à se moderniser sans remplacer les systèmes sur lesquels ils s'appuient déjà.”
Disponibles via l'écosystème technologique de Belden, les fabricants et les intégrateurs peuvent se procurer, configurer et déployer ces solutions intégrées par l'intermédiaire des mêmes fournisseurs de confiance qu'ils utilisent déjà pour les infrastructures critiques.’
À propos de Belden
Belden Inc. propose des solutions de connexion complètes qui ouvrent des perspectives insoupçonnées à nos clients, à leurs clients et au monde entier. Nous faisons progresser les idées et les technologies qui contribuent à un avenir plus sûr, plus intelligent et plus prospère. Tout au long de nos 120 ans d’histoire, nous avons évolué en tant qu’entreprise, mais notre objectif reste de créer des liens. – En connectant les personnes, les informations et les idées, nous rendons tout possible. Notre siège social est situé à Saint-Louis aux États-Unis et nous disposons d'usines de production en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Afrique. Pour plus d'informations, visitez-nous sur www.belden.com ; suivez-nous sur Facebook, LinkedIn Et X/Twitter.
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Scott Todd
Responsable des relations publiques et du leadership éclairé
1.317.316.6473
[email protected]
Belden et le logo Belden sont des marques déposées de Belden Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. Belden et d'autres institutions peuvent aussi avoir des droits de marque au sens des conditions énoncées dans le présent document.