Communiqué de presse

Belden remporte six prix d'innovation dans le secteur de l'installation de câblage & Magazine de maintenance

Belden
Câbles plénum RemoteIP et E/S, OptiTuff® La connectivité, les boîtiers FX ECX, les boîtiers de terminaison hybrides et une expérience technologique de santé virtuelle reçoivent tous une installation de câblage 2024 & Prix des innovateurs en maintenance.

 

Saint-Louis, Missouri – 20 septembre 2024 – Belden Inc. (NYSE : BDC), l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures de réseau et de solutions de numérisation, est ravi d'annoncer que six de ses produits ont été reconnus comme lauréats d'or dans le cadre du prix d'installation de câblage 2024 & Programme de prix des innovateurs en maintenance.

 

1. Câbles de stade plénum intérieur/extérieur & Connectivité

Conçu pour être utilisé dans des applications extérieures, souterraines et aériennes, Belden’ Les câbles de stade plénum intérieur/extérieur ont été spécialement conçus pour les sites sportifs. Avec un classement CMP pour les espaces de traitement d’air intérieurs, ils peuvent être installés n’importe où sans démarcation. Le même type de câble peut circuler entre les environnements intérieurs et extérieurs, du camion de diffusion à la caméra. Cela rend l’installation plus rapide et facilite les spécifications.

 

2. Boîtier fibre optique mural FX ECX

Le boîtier fibre optique mural FX ECX permet aux installateurs de profiter d'un espace libre lorsque les systèmes de montage en rack ne’ ne convient pas. Le panneau de brassage héberge jusqu’à 192 connexions dans un espace mural compact, rapprochant la fibre des utilisateurs et des appareils sans encombrer l'espace. Les propriétaires peuvent désormais héberger des connexions fibre optique dans des zones qui n'étaient pas’ Il n'a pas été conçu à l'origine pour prendre en charge les réseaux de fibre optique. Les trous de montage encastrés permettent un montage facile ; Les rails de cassettes amovibles et pivotants offrent un accès facile aux ports et permettent aux techniciens de déplacer les modules vers un espace de travail plus confortable.

 

3. Boîtier de terminaison hybride DuetConnect

Ce boîtier de raccordement empilable permet de raccorder facilement, proprement et efficacement les câbles hybrides tout en maintenant le cuivre et la fibre séparés dans un seul boîtier pour garantir des performances optimales. Le boîtier de raccordement hybride DuetConnect accélère le raccordement, élimine les révisions, prend en charge une évolutivité rapide et une densité accrue, et agit comme un point de raccordement pour alimenter de nouveaux endroits.

 

4. Câbles RemoteIP

Les câbles RemoteIP résolvent les problèmes dans les environnements où le câblage de catégorie ne répond pas aux attentes. Les câbles fournissent des données et de l’énergie aux appareils IP éloignés jusqu’à 215 m de distance, réduisant ainsi les coûts et optimisant l’espace en éliminant le besoin de nouvelles salles de télécommunications, de convertisseurs de média ou d’extendeurs. Ils fonctionnent avec n’importe quel appareil ou commutateur conforme aux normes d’application IEEE, y compris les caméras IP, les capteurs de bâtiments et les appareils d’éclairage LED PoE.

 

5. Présentation de l'amélioration de l'expérience des patients

La vitrine « Améliorer l'expérience des patients »— une partie de Belden’ Centre d'innovation client de Chicago— est une réimagination immersive des soins de santé qui emmène les professionnels du secteur vers le futur. Les visiteurs peuvent voir de leurs propres yeux comment la technologie intégrée et les réseaux convergents améliorent les résultats de scénarios de soins de santé spécifiques, tels que la consultation des patients, les patients malades et le code bleu. Cette vitrine donne aux leaders du secteur de la santé un aperçu de l’impact d’un environnement de soins de santé intelligent et connecté sur la satisfaction des patients, les opérations des établissements ainsi que l’engagement et la rétention du personnel.

 

6. Connectivité OptiTuff & Gestion des câbles

La connectivité de raccordement sur site pour les mini câbles à fibre optique OptiTuff offre aux installateurs de nouvelles options pour une installation rapide et facile, ainsi qu’une compatibilité avec les célèbres connecteurs FX Fusion Splice-On et les systèmes de panneaux de brassage FX ECX. Les installateurs peuvent désormais utiliser OptiTuff dans une plus large gamme d’applications de fibre tout en maintenant une installation rapide et facile et en améliorant la gestion des câbles.

 

L'installation du câblage & Programme de prix Maintenance Innovators, géré par Cabling Installation & Le magazine Maintenance examine et reconnaît les applications les plus innovantes des produits et systèmes de technologie de câblage et de communication au sein de l'industrie du câblage structuré. Les lauréats ont été reconnus au BICSI’ Conférence d'automne 2024 le 16 septembre 2024 à Las Vegas.

 

En savoir plus sur ces produits primés, ainsi que sur les types de technologies et d’applications qu’ils prennent en charge.

 

 

À propos de Belden

Belden Inc. développe des infrastructures qui facilitent le voyage numérique et le rendent plus intelligent et plus sécurisé. Nous allons au-delà de la connectivité, de ce que nous créons à ce que nous rendons possible grâce à un portefeuille axé sur la performance, une expertise avant-gardiste et des solutions sur mesure.’— En garantissant la qualité et la fiabilité dans notre travail depuis plus de 120 ans, nous disposons de bases solides pour continuer à construire l'avenir. Notre siège social est situé à Saint-Louis aux États-Unis et nous disposons d'usines de production en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Afrique. Pour de plus amples informations, visitez le lien www.belden.com et suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter.

 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

 

Lisa Williams
Responsable communication et marketing
[email protected]

 

Belden, le logo Belden, Belden Horizon, Hirschmann et Lumberg Automation sont des marques commerciales ou des marques déposées de Belden Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres juridictions. Belden et d'autres institutions peuvent aussi avoir des droits de marque au sens des conditions énoncées dans le présent document.