Communiqué de presse

Résultats de l'offre publique d'achat d'expiration de Belden &

Belden

ST. LOUIS--(BUSINESS WIRE)-- Belden Inc. (NYSE : BDC) a annoncé aujourd'hui les résultats définitifs de son offre précédemment annoncée d'achat de la totalité de ses billets subordonnés de premier rang à 5,5 % en circulation échéant en 2022 (numéros CUSIP 077454 AF3 et U07461 AB9) (les « billets 2022 »), qui a débuté le 27 juin 2017 et est décrite dans l'offre d'achat datée du 27 juin 2017 (l'« offre d'achat ») et la lettre de transmission connexe. L'offre publique d'achat a expiré à 17h00, heure de New York, le 5 juillet 2017 (l'« heure d'expiration »).


Sur 

 

Belden a également annoncé qu'elle émettrait un avis de rachat plus tard dans la journée concernant toutes ses obligations 2022 en circulation non présentées dans le cadre de l'offre publique d'achat. Le remboursement des obligations 2022 restantes est prévu pour 

 

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre d’achat ni la sollicitation d’une offre de vente des billets 2022.

 

À propos de Belden

 

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs ». Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques incluses dans le présent document peuvent constituer des déclarations prospectives. Les résultats réels peuvent varier considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations et sont soumis à un certain nombre de risques et d’incertitudes. Bien que Belden estime que les attentes reflétées dans les énoncés prospectifs sont raisonnables, Belden ne peut donner aucune garantie que ces attentes se révéleront exactes. Les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes qui affectent les opérations, les performances financières et d’autres facteurs, comme indiqué dans les documents déposés auprès de