Vagues violet foncé sur fond violet

Saint-Louis, Missouri – 9 juillet 2026 – Belden Inc. (NYSE : BDC), un fournisseur mondial de premier plan de solutions de connexion complètes, a annoncé aujourd'hui la sortie de sa nouvelle passerelle ProSoft Technology ELX3 ProLinx Edge™. Cette offre associe la conversion de protocoles de technologie opérationnelle (OT) à un hébergement d'applications périphériques léger basé sur Docker sur une seule plateforme matérielle robuste, permettant aux organisations de déployer l'acquisition de données, la connectivité numérique (y compris le jumeau numérique/la surveillance des actifs) et l'analyse périphérique basée sur le processeur directement au niveau de la machine. La passerelle collecte et traite les données à la périphérie du réseau pour une prise de décision localisée.

À mesure que la numérisation et les transformations de l’Internet industriel des objets (IIoT) progressent, les organisations ont de nouvelles opportunités d’extraire, d’analyser et d’exploiter les données OT pour accroître l’efficacité, réduire les rebuts et les déchets et atteindre les objectifs de durabilité. La passerelle ProLinx Edge est conçue pour les grands réseaux industriels complexes avec un nombre croissant de dispositifs connectés. Les fabricants et les opérateurs énergétiques dans des secteurs tels que le pétrole et le gaz, la distribution d'électricité et l'entreposage et la logistique peuvent exécuter des modèles d'inférence d'IA compacts, des agents de connectivité de jumeaux numériques et des conteneurs d'analyse quasi en temps réel, ainsi que des fonctions de passerelle de protocole EtherNet/IP™ vers Modbus TCP/IP éprouvées, le tout dans un seul appareil conçu pour les environnements difficiles. &

La passerelle offre des fonctionnalités puissantes qui permettent aux organisations de :

  • Réalisez la conversion du protocole OT en activant l'échange de données EtherNet/IP™ et Modbus TCP/IP pour permettre la communication entre des appareils dissemblables sur le terrain.
  • Déployez des conteneurs définis par l'utilisateur en permettant la création de code et d'algorithmes personnalisés pour des applications avancées telles que l'apprentissage automatique et la maintenance prédictive, le jumeau numérique/la surveillance des actifs et l'analyse en quasi temps réel.
  • Déploiements périphériques à l'épreuve du temps avec une plateforme conçue pour s'étendre à mesure que de nouvelles passerelles de conteneurs de protocole sont publiées.

« L'ELX3 est idéal pour les entreprises industrielles qui cherchent à unifier les données provenant d'appareils IIoT disparates et d'équipements OT existants, en ramenant les silos d'automatisation dans des systèmes centralisés pour l'analyse et l'action », a déclaré Erik Syme, directeur de la gestion de programmes chez ProSoft Technology. « En prenant en charge les conteneurs de passerelle de protocole ProSoft et les conteneurs personnalisés, ELX3 offre aux utilisateurs la flexibilité dont ils ont besoin pour répondre aux applications edge les plus exigeantes d'aujourd'hui et s'adapter à l'évolution de leurs opérations. »

Conçue pour résister aux chocs, aux vibrations et aux tolérances de compatibilité électromagnétique (CEM), avec une plage de température de -40 °C à +70 °C, et classée pour les environnements de classe I, division 2, la passerelle ProLinx Edge est adaptée à une utilisation dans des environnements difficiles. Solution de qualité industrielle, cette passerelle répond aux exigences complexes de divers secteurs, notamment l'automobile, les biens de consommation emballés, l'alimentation et les boissons, la construction de machines, la fabrication de procédés, l'entreposage et la logistique, les métaux, l'exploitation minière, le pétrole et le gaz, ainsi que l'eau et les eaux usées.

Apprenez-en davantage sur la passerelle ProLinx Edge.

 

À propos de Belden

Belden Inc. propose des solutions de connexion complètes qui ouvrent des perspectives insoupçonnées à nos clients, à leurs clients et au monde entier. Nous faisons progresser les idées et les technologies qui contribuent à un avenir plus sûr, plus intelligent et plus prospère. Au cours de nos 120 ans d'histoire, nous avons évolué en tant qu'entreprise, mais notre objectif est resté le même : créer des liens. En connectant les personnes, les informations et les idées, nous rendons tout possible. Notre siège social est situé à Saint-Louis aux États-Unis et nous disposons d'usines de production en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Afrique. Pour plus d'informations, visitez-nous sur www.belden.com ; suivez-nous sur FacebookLinkedIn Et X/Twitter.  

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Scott Todd
Responsable des relations publiques et du leadership éclairé
1.317.316.6473
[email protected]

Belden et le logo Belden sont des marques déposées de Belden Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. Belden et d'autres institutions peuvent aussi avoir des droits de marque au sens des conditions énoncées dans le présent document.