Modèle de bannière à rayures diagonales dégradées violettes abstraites

Venlo, Pays-Bas – 13 avril 2026 – Belden Inc. (NYSE : BDC), un fournisseur mondial de premier plan de solutions de connexion complètes, présente une démonstration révolutionnaire du premier commutateur industriel 5G au monde spécialement conçu pour une utilisation en usine. Le commutateur industriel BRS-5G alimenté par Qualcomm Technologies sera dévoilé comme concept du 20 au 24 avril 2026 à Hannover Messe, le principal salon mondial de l'industrie manufacturière.’

En milieu industriel, une communication fiable est essentielle. La technologie 5G privée, reconnue pour ses connexions extrêmement fiables et rapides, apporte désormais ce niveau de précision aux opérations sans fil en usine. Cela signifie que les fabricants pourraient facilement ajouter davantage de capteurs et de machines à leurs installations existantes sans les coûts et les complications liés à l'installation de nouveaux câbles. La solution est conçue pour garantir une communication instantanée et fluide entre les équipements critiques de l'usine, répondant ainsi aux exigences strictes de réactivité et de synchronisation parfaite, notamment pour la synchronisation de machines complexes.

L'élément central de cette démonstration est le BRS-5G, le premier commutateur industriel 5G au monde. Ce commutateur innovant s'appuie sur la technologie fiable Bobcat Rail Switch (BRS) de Belden, intégrant des capacités 5G avancées grâce à une collaboration avec Qualcomm Technologies. Il est conçu pour fonctionner de manière transparente avec toutes les principales normes de communication industrielle, assurant ainsi la compatibilité avec divers équipements d'usine. Les visiteurs du salon Hannover Messe pourront voir un système de convoyeurs en fonctionnement illustrant comment les capteurs et les moteurs communiquent parfaitement en temps réel, grâce à un réseau 5G privé dédié.

Le système modem-RF Snapdragon® X72 5G avec des fonctionnalités industrielles est un composant clé, permettant à l'Ethernet industriel de fonctionner directement sur les réseaux 5G. Cette technologie cruciale transforme pour la première fois l'Ethernet industriel sur 5G d'un concept en une solution pratique et prête à être déployée, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités pour la connectivité des usines.

« Le commutateur industriel BRS-5G représente un bond en avant significatif pour l'automatisation industrielle », a déclaré Vinod Rana, vice-président des produits mondiaux. « En combinant l'expertise éprouvée de Belden en matière de réseaux industriels avec la technologie 5G de pointe, nous proposons une solution qui non seulement simplifie l'expansion des usines, mais garantit également la communication ultra-fiable et en temps réel qu'exige la fabrication moderne. » Ce commutateur, compatible avec tous les principaux protocoles industriels, témoigne de notre engagement à fournir aux industries les solutions de connectivité les plus avancées et les plus flexibles.

« Notre collaboration avec Belden apporte la puissance de la 5G directement à l'usine », a déclaré Jeff Arnold, vice-président de GM, télématique automobile et grand public/connectivité, IE-IoT. & « Le système modem-RF Snapdragon® X72 5G doté de fonctionnalités industrielles est au cœur de cette innovation, permettant l'Ethernet natif sur 5G et faisant de cette technologie révolutionnaire une réalité pratique pour les applications industrielles. 
Cette collaboration souligne notre engagement à promouvoir la prochaine génération de connectivité industrielle, offrant aux fabricants une flexibilité et des performances sans précédent.

NOTE AUX RÉDACTEURS :
Le commutateur industriel BRS-5G sera présenté dans le hall 26, dans l'espace sans fil (F06/17 & F06/19). Veuillez contacter les personnes ci-dessous pour organiser votre entretien avec nos experts.

À propos de Belden

Belden Inc. propose des solutions de connexion complètes qui ouvrent des perspectives insoupçonnées à nos clients, à leurs clients et au monde entier. Nous faisons progresser les idées et les technologies qui contribuent à un avenir plus sûr, plus intelligent et plus prospère. Tout au long de nos 120 ans d’histoire, nous avons évolué en tant qu’entreprise, mais notre objectif reste de créer des liens. – En connectant les personnes, les informations et les idées, nous rendons tout possible. Notre siège social est situé à Saint-Louis aux États-Unis et nous disposons d'usines de production en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Afrique. Pour plus d'informations, visitez-nous sur www.belden.com ; suivez-nous sur FacebookLinkedIn et  X/Twitter.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Scott Todd
Responsable des relations publiques et du leadership éclairé
1.317.316.6473
[email protected]

Branislav Viňanskšý
EMG
+31 682 011 364
[email protected]

 

Belden et le logo Belden sont des marques déposées de Belden Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. Belden et d'autres institutions peuvent aussi avoir des droits de marque au sens des conditions énoncées dans le présent document.

Ce communiqué de presse et les photographies correspondantes peuvent être téléchargés depuis www.PressReleaseFinder.com. Pour obtenir des images en très haute résolution, veuillez contacter Branislav Viňansk ([email protected]š, +31 682 011 364).).ý