Bâtiments intelligents

Une connexion croisée en cuivre à montage mural qui permet de gagner de l’espace et est facile à raccorder

Ron Tellas et Sandra Imrazene
Découvrez le système de connexion croisée à montage mural REVConnect 10GX, une solution haute densité pour des déplacements, ajouts et modifications fluides. Découvrez comment les systèmes de connexion croisée de Belden améliorent les performances, réduisent la latence et améliorent la gestion du trafic. 


 

Tout comme il existe de nombreux types de centres de données et de réseaux, il existe de nombreux types de connexions croisées pour prendre en charge une variété d’applications.

 

Par exemple, les connexions croisées peuvent être utilisées pour connecter :

  • Cages, racks, placards ou suites
  • Deux écosystèmes au sein d’une même installation avec des centres de données séparés
  • Fournisseurs de fibre optique ou de FAI aux centres de données
  • Deux écosystèmes au sein d’une zone géographique

 

Parce qu’elles créent des connexions filaires directes, les connexions croisées réduisent la latence du réseau, améliorent la fiabilité et le temps de disponibilité, et renforcent la sécurité en réduisant l’exposition aux réseaux publics.

 

Nos racines de connexion croisée ont été établies avec le système de connexion croisée GigaBIX en cuivre en 2001. Il a été construit sur la technologie éprouvée de BIX, mais conçu pour s’aligner sur les exigences de câblage de catégorie 6 afin de fournir une densité de raccordement élevée et de faciliter les déplacements, les ajouts et les modifications.

 

Des décennies plus tard, les systèmes de connexion croisée GigaBIX sont toujours déployés avec le meilleur rapport performance/prix du secteur. Ce système est l’une des raisons pour lesquelles Belden est considéré comme le leader en matière de connexions croisées.

 

Avec l’augmentation de la fréquence des signaux des câbles, nous avons créé trois solutions de connexion croisée de fibres, conçues pour des environnements allant des environnements MAC statiques et dynamiques aux grands centres de données à forte densité de fibres :

  1. Système FiberExpress à ultra haute densité (FX UHD)
  2. Système FX Enterprise Closet X (FX ECX)
  3. Système DCX

 

Maintenant que nous avons exploré ces systèmes de connexion croisée de fibres, nous avons bouclé la boucle pour discuter à nouveau des connexions croisées en cuivre !

 

 

Découvrez les systèmes de connexion croisée à montage mural REVConnect 10GX

Les systèmes de connexion croisée en cuivre sont idéaux pour les installations à haute densité qui nécessitent des déplacements, des ajouts et des modifications faciles.

 

Notre dernière innovation en matière de connexion croisée en cuivre, le système de connexion croisée à montage mural REVConnect® 10GX, prend cela en charge et bien plus encore.

 

Étant donné qu’il utilise une gestion « coupe à longueur », aucun cordon de raccordement spécial n’est nécessaire. Cela signifie que :

  • Vous n’avez pas à vous soucier de la gestion du relâchement. Les cordons seront exactement aussi longs que vous en avez besoin.
  • L’inventaire des cordons de raccordement n’est plus nécessaire. Cela vous permet de réduire les coûts et le temps associés à l’entretien des cordons de raccordement de différentes longueurs.
  • Vous pouvez recycler de courts morceaux de câbles restants pour réaliser des économies allant jusqu’à 40 % par port.

 

Comme le système peut être fixé au mur, il vous permet également de profiter de l’espace libre et de réserver une superficie précieuse pour les composants actifs. Cela peut même réduire le nombre de racks dont vous avez besoin.

 

Les déplacements, les ajouts et les modifications sont facilités car toutes les connexions se trouvent sur le même mur. Étant donné que les équipements de réseau doivent être mis à niveau tous les trois à cinq ans et que la densité et les facteurs de forme des équipements changent constamment, la réplication de tous les ports d'équipement sur un système de montage mural garantit une transition en douceur et évite les mises à niveau de l'infrastructure de câblage par des chariots élévateurs.

 

Les coupleurs REVConnect se marient bien avec le système de connexion croisée à montage mural REVConnect 10GX. Ils offrent les meilleures performances électriques contrôlées possibles. Sans diaphonie, ils sont presque « invisibles » ou transparents en termes d’impact sur le canal.

 

 

L’approche de connectivité REVConnect

Étant donné que le système de connexion croisée à montage mural REVConnect 10GX fait partie du système de connectivité REVConnect, la connexion croisée présente la même méthode de raccordement primée que toutes les autres solutions REVConnect. Cela signifie que :

  • Aucune formation ou compétence particulière n’est nécessaire pour effectuer le raccordement.
  • La même technologie de raccordement est utilisée pour les panneaux de brassage, les prises de station de travail et les connexions croisées.
  • Un outil unique couvre toutes les étapes du processus de raccordement, y compris la préparation des câbles.
  • Les processus de poinçonnage et de sertissage monofil sont éliminés.
  • Une prise ou une fiche peut être raccordée à la même interface centrale, ce qui permet de raccorder des fiches terminées sur le terrain aussi rapidement et facilement qu'une prise.

 

 

Découvrez les systèmes de connexion croisée de Belden

Les systèmes de connexion croisée de Belden sont conçus pour augmenter les performances, réduire la latence et améliorer la gestion du trafic.

 

Si vous avez des questions sur le lieu et la manière de déployer une connexion croisée, ou si vous avez besoin de conseils pour faire le bon choix pour votre environnement, nous pouvons vous aider à évaluer vos options et même vous suggérer des approches que vous n’aviez peut-être pas envisagées auparavant.

 

Si vous avez manqué les autres blogs de notre série sur les connexions croisées, vous pouvez les trouver ici :

 

Et assurez-vous de vous abonner pour recevoir les mises à jour de notre blog afin de ne pas manquer le contenu très utile que nous partageons chaque semaine.

 

Liens associés :

Les avantages de l'utilisation de votre mur TR pour une connexion croisée

4 caractéristiques à examiner dans une connexion croisée murale

Un coupleur, de nombreuses façons différentes de l'utiliser