La gestion des projets de fibre commence par votre manuel stratégique sur la fibre
Les équipes de foot ont des manuels pour décrire les rôles de chacun, les responsabilités, le placement et la couverture.
Les équipes de vente disposent de manuels pour présenter les processus de vente, les bonnes pratiques et des conseils pour mener à bien les négociations.
Les équipes de cybersécurité disposent de manuels pour définir les options de surveillance, de prévention et de réponse aux menaces et aux événements de sécurité.
Votre équipe peut également disposer d’un manuel qui documente toutes les personnes, organisations, processus, matériaux, outils et technologies impliqués dans la gestion des projets et des systèmes de fibre.
Peu importe à qui il sert, l’objectif de tout manuel est le suivant : s’assurer que toutes les parties prenantes comprennent leurs rôles, les flux de travail appropriés à suivre et comment se mobiliser pour atteindre les objectifs communs de l’équipe.
3 exemples de ce qu’il faut inclure dans votre manuel stratégique
La gestion des projets liés à la fibre, en particulier les projets complexes, doit toujours commencer par la création d'un manuel stratégique.
Votre manuel contiendra un grand nombre d'éléments, y compris les considérations et les décisions relatives à la conception et au déploiement de la fibre. Bien qu’il ne s’agisse que d’une partie de votre manuel, elle est importante : elle cartographie tous les composants et équipements qui composent le système.
Examinons quelques exemples d’informations de conception et de déploiement que votre manuel pourrait inclure.
Choix des supports
Quel type de fibre est utilisé pour votre projet ? Si vous déployez un câble multimode à l’intérieur d’un bâtiment, par exemple, vous avez le choix entre les options suivantes : câble à fibre optique OM1, OM2, OM3, OM4 ou OM5. Chacun offre différents profils de perte, de longueur et de compatibilité. Par exemple, bien que l’OM1 et l’OM2 soient des câbles traditionnels et rarement utilisés, ils ont toujours leur place dans certaines applications, comme les systèmes de contrôle.
Il existe d’autres types de câbles que vous devrez peut-être envisager d’utiliser :
- Câbles hybrides (fibre + autre chose), tels que les câbles pour systèmes d’alimentation avec gestion des défaillances de Belden. Leur construction fibre/cuivre permet la transmission simultanée de l’énergie et des données dans le même câble.
- Câbles SMPTE conçus pour les caméras haute définition capables d’envoyer des signaux audio et vidéo multiplex.
- Câbles composites qui fournissent un mélange de fibres multimodes/monomodes ou de fils en cuivre à paires torsadées blindées et non blindées, regroupés sous une seule gaine.
- Câbles à fibre optique spécialisés qui vont des câbles tactiques pour des conditions difficiles aux câbles ruban flexibles qui prennent en charge un nombre élevé de fibres dans les espaces restreints.
Méthodes de raccordement
Les méthodes et les matériaux de raccordement sont un autre facteur de conception à documenter dans votre manuel sur la fibre. Par exemple, vous noterez si vous utilisez :
- Câbles pré-raccordés, dont les raccords sont mis en place par le fabricant avant de vous être expédiés
- Câbles raccordés sur site, par les installateurs sur le chantier
- Une combinaison des deux
Si vous utilisez des câbles à raccordement sur site, vous devez également documenter le type de raccord utilisé.
Schémas de polarité
N’oubliez pas la polarité de la fibre ! Elle définit la direction du flux du signal lumineux dans un câble à fibre optique. Votre projet de fibre définira votre schéma de polarité :
- La polarité duplex, qui fournit un chemin entre le port émetteur-récepteur d’un émetteur-récepteur et le port de réception de l’émetteur-récepteur, puis inversement.
- La méthode A, qui implique un basculement de polarité dans les cordons de raccordement A vers A
- La méthode B, qui implique un retournement de polarité dans les cassettes
- La méthode C, qui implique un retournement de polarité par paires
- Pas de polarité
Au fur et à mesure que vous progressez dans les critères de conception et de déploiement liés à la gestion des projets de fibre (et documentez ces critères et décisions), assurez-vous que vos choix correspondent aux besoins afin de ne pas payer pour quelque chose que vous n’utiliserez pas.
Par exemple, le choix se porte souvent sur l’OM5 parce qu’il s’agit de la fibre multimode la plus récente qui prend en charge une bande passante élevée et des vitesses rapides. Cependant, si la fibre est déployée dans une usine industrielle ou un hôpital, où le réseau dorsal de la fibre s’étend sur 300 mètres ou 400 mètres, l’OM5 n’est pas la solution idéale. Vous ne pourrez pas profiter pleinement des fonctionnalités et des avantages qu’il offre.
Plus de ressources pour guider votre manuel stratégique
Êtes-vous prêt à développer votre propre manuel sur la fibre ?
Nous pouvons vous aider à établir une feuille de route qui expose les exigences de votre système et des solutions pratiques pour vous aider à visualiser votre objectif et ce dont vous avez besoin pour réussir.
Ressources connexes :
Créez votre propre manuel de gestion de la fibre pour concevoir, installer et gérer la fibre
2 grosses erreurs à éviter lors de l’installation d’un câble à fibre optique
Connaissez votre terminologie de la fibre : du câble à fibre optique à la polarité de base