Mots clés associés
Avant que les systèmes puissent être à nouveau opérationnels, il faut se démener pour trouver quelqu’un capable de résoudre le problème, de le vérifier, d’identifier une solution et de mettre en place les bons composants.’ Selon la cause du problème, ainsi que les coûts de réparation et la disponibilité des matériaux, l'interruption peut durer quelques minutes, quelques heures ou quelques jours (ou plus).
Il existe trois causes fréquentes de défaillance du réseau que nous rencontrons souvent dans les environnements de manutention. Examinons chacun d’eux’et comment les éviter.—
- Échec du support
Lorsqu'un réseau tombe en panne, la couche physique—un câble endommagé ou un connecteur de mauvaise qualité, par exemple— est responsable dans plus d'un tiers des cas, selon Datacomm. Il en va de même dans les environnements de manutention. De nombreuses pannes de réseau sont dues à une défaillance du support, qu'il s'agisse de problèmes de cuivre, de fibre ou de connecteur.’
Même si les câbles et les connecteurs donnent vie aux systèmes technologiques, d'automatisation et de manutention, le coût total des câbles et de la connectivité représente souvent moins de 2 % d'un projet d'infrastructure numérique, d'automatisation ou de réseau, selon Technology Record. Tenter de réduire votre investissement en achetant des câbles et des connecteurs bon marché n'a pas beaucoup d'impact sur les économies, mais cela augmente les risques de défaillance.’—
Dans les environnements industriels, les câbles et les connecteurs sont exposés à tout, de l'huile et des vibrations à la poussière et aux températures élevées, et ils doivent continuer à fonctionner malgré tout. — Si le mauvais type de câble ou de connecteur est utilisé, des problèmes sont susceptibles de survenir.
Par exemple : une usine américaine de traitement des eaux usées a récemment rencontré des problèmes avec les caméras extérieures qui surveillent les processus de traitement. Les images étaient fragmentées et difficiles à déchiffrer, et le remplacement de la caméra a été évoqué comme une solution possible. Mais le véritable problème s’est avéré être autre : des câbles de qualité professionnelle étaient utilisés pour connecter les caméras au réseau, mais ces câbles n’étaient pas conçus pour fonctionner dans des conditions difficiles.’ Le passage à des câbles Ethernet industriels a permis de résoudre le problème immédiatement et d'éviter un remplacement coûteux (et inutile) de la caméra.
Comment éviter ce type de défaillance ? En utilisant des solutions de qualité industrielle qui offrent les performances, le temps de disponibilité et les niveaux de sécurité requis pour ces types d'applications.
Lorsqu'ils sont testés pour leurs performances, les câbles et connecteurs de qualité industrielle sont exposés à plusieurs conditions pour garantir qu'ils sont conçus pour durer :’
• Abrasion
• Pliage à froid
• Températures froides
• Écrasement
• Coupure
• Températures élevées
• Immersion dans l'huile
• rayons UV
• Immersion dans l'eau - Manque de redondance
Une autre cause fréquente de défaillance du réseau dans les environnements de manutention est le manque de redondance. Si un câble ou un connecteur tombe en panne—et qu'il’est la seule ligne de communication entre deux appareils—des temps d'arrêt se produisent.
La redondance du câblage permet à un réseau de rester disponible et d'éviter les interruptions de service lorsqu'un câble tombe en panne en fournissant deux itinéraires viables pour la transmission de données. Lorsqu'un composant d'un itinéraire tombe en panne, la communication se poursuit sur le deuxième itinéraire.
Cependant, pour que la redondance fonctionne comme prévu, les deux itinéraires doivent être fonctionnels. Mais si la communication continue, comment savoir si un itinéraire est en panne ? Il’ C'est difficile à dire, c'est pourquoi l'échec peut durer des semaines, des mois ou même des années sans être remarqué (jusqu'à ce que le deuxième chemin s'effondre également).
Imaginez : un système de convoyeur dans un centre de distribution de grandes surfaces s'arrête. Les ouvriers sont choqués. Comment cela a-t-il pu se produire alors que des systèmes redondants étaient en place ? La réponse est simple : le premier itinéraire ou système était déjà en panne. Quelques mois plus tôt, il a fait défaut sans que personne ne s'en aperçoive. Le temps d'arrêt ne s'est produit que lorsque le deuxième système est tombé en panne.
En règle générale, les experts en convoyeurs ne’ sur place pour prendre en charge ce genre de problèmes. Les systèmes sont souvent gérés par des tiers. Lorsqu'un système tombe en panne, le tiers doit se rendre sur place pour enquêter. Un appareil est-il débranché ? Un fil doit-il être remplacé ? Un câble a-t-il été écrasé par un chariot élévateur ? Un connecteur est-il défectueux ?
À mesure que les réseaux industriels deviennent plus grands et plus complexes, il est important de savoir ce qu'ils sont.’ ce qui se passe dans votre réseau— et tous les appareils et composants qui y sont connectés— augmente également.
Sans les bons outils, le contrôle de l'état des itinéraires redondants peut nécessiter beaucoup de travail manuel et de dépannage. Un système de gestion du réseau (NMS) peut détecter et vous alerter en cas de problème.
Un NMS peut identifier automatiquement les périphériques réseau, aider à les configurer et à les surveiller, détecter rapidement les défauts et apporter des corrections en temps opportun, et offrir des données d'état et de performances en temps réel afin que vous sachiez exactement ce que vous devez faire.’ ce qui se passe. Il établit également une carte des connexions réseau et signale les problèmes potentiels, afin que vous en soyez informé immédiatement. - Réseaux surchargés
Une autre défaillance réseau que nous constatons fréquemment dans les environnements de manutention concerne la surcharge du réseau.
Chaque jour, de plus en plus de personnes et de dispositifs continuent à se connecter aux réseaux industriels. Selon l'infrastructure de câblage et de connectivité, ces réseaux finissent par s'enliser.
Réfléchissez-y de la manière suivante : l'institut McNally rapporte qu'une locomotive ou un moteur de train typique peut tirer entre 20 et 23 wagons entièrement chargés derrière elle. Bien entendu, ce nombre varie en fonction de la pente de l'itinéraire, du poids, des conditions de fonctionnement, etc. Si vous continuez à ajouter des wagons à une seule locomotive, elle finit par atteindre un point où elle ne peut plus fonctionner comme prévu.
Il en va de même pour l'infrastructure du réseau. Chaque réseau possède une bande passante et un niveau de capacité de trafic.’ est conçu pour être manipulé avant que les performances ne commencent à en souffrir. Dans un environnement de manutention, les processus peuvent se dérouler sans problème jusqu'à ce qu'ils atteignent un seuil spécifique. Lorsque trop de personnes et de dispositifs utilisent la largeur de bande du réseau, les systèmes ralentissent et le réseau peut subir des interruptions de service.
UN évaluation du réseau peut vous aider à déterminer dans quelle mesure votre réseau est utilisé— et d’où vient cette utilisation. Quand il’ Il est temps de mettre à niveau l'infrastructure, rappelez-vous ce que nous avons mentionné plus tôt : vous avez gagné’ Vous n’économiserez pas beaucoup en essayant de réduire vos dépenses en câble et en connectivité. Choisissez des câbles avec une marge de sécurité supplémentaire pour répondre aux exigences de performances futures. Par exemple : même si les applications actuelles nécessitent un câble de catégorie 6, sélectionnez une solution de catégorie 6A afin de’ nous sommes prêts à ajouter d'autres appareils plus tard.
Vous souhaitez en savoir plus sur la façon d'éviter ces défaillances de réseau fréquentes dans les environnements de manutention ? Belden est là pour répondre à vos questions !
À propos de l’auteur
Evan Van Heukelom
Consultant principal en solutions, directeur des ventes
Evan Van Heukelom est consultant en solutions senior pour Belden, et travaille pour la société depuis 6 ans, ayant commencé comme gestionnaire des solutions. Avant de rejoindre Belden, Evan a travaillé dans le domaine de la vision industrielle et du contrôle de la qualité pendant 7 ans à Detroit, en particulier dans le secteur automobile. Evan est titulaire d'un bachelor en sciences du génie mécanique du Hope College de Holland, dans le Michigan.