Concept de transport et de technologie. ITS (systèmes de transport intelligents). La mobilité en tant que service.
Mots clés associés

 

La pandémie a peut-être ralenti la circulation dans certaines régions du monde en raison du travail à distance et des restrictions de voyage, mais les véhicules sont de retour sur les routes, à des niveaux presque pré-pandémiques.

 

En 2019, par exemple, les véhicules ont parcouru 3,26 billions de miles sur les routes américaines. Ce nombre a chuté à 2,9 billions en 2020 pendant le COVID-19, mais est remonté à 3,17 billions en 2022.

 

Alors que le trafic revient à ces niveaux, voire les dépasse, les solutions de systèmes de trafic intelligents (STI) aident les conducteurs à modifier leur façon de se déplacer.

 

Ici, nous décrivons quatre types de données que les systèmes de trafic intelligents capturent pour aider les villes, les municipalités et les autorités étatiques à améliorer la sécurité routière.

 

1. Surveillance et réponse aux changements de niveaux de trafic

Les problèmes de transport sont généralement liés au nombre croissant de véhicules qui circulent. Les niveaux de circulation sur une même route peuvent varier d’un jour à l’autre en fonction de l’heure de la journée, des conditions météorologiques, de la saison, etc.

 

Les systèmes de trafic intelligents peuvent aider à synchroniser et à ajuster automatiquement la synchronisation des feux de circulation en fonction de ces niveaux de trafic en constante évolution. Ils peuvent également envoyer des informations à la signalisation dynamique, aux véhicules intelligents connectés et aux conducteurs planifiant de futurs trajets sur les conditions en temps réel pour les aider à déterminer s’ils doivent partir plus tôt ou trouver d’autres itinéraires. En même temps, ils peuvent alerter les autorités de transport de l’augmentation des niveaux de trafic afin qu’elles puissent prendre des mesures pour prévenir la congestion en cas de besoin.

 

Le Département des Transports de la ville de New York, par exemple, investit dans des infrastructures connectées et des signaux adaptatifs à plus de 10 000 intersections pour ajuster la synchronisation des feux verts en fonction du trafic.

 

Dans le cadre du projet Midtown in Motion de la ville, cette initiative a permis d'améliorer le temps de trajet de 10 % dans la zone où elle a été initialement déployée.

 

2. Alerte sur les zones potentielles de congestion

Lorsque la demande de déplacements dépasse la capacité des routes, il en résulte une congestion routière. À mesure que les niveaux de circulation augmentent et que la congestion augmente, les personnes qui utilisent ces routes perdent un temps précieux et gaspillent du carburant. Le risque d’accidents peut également augmenter, car l’espace entre les voitures se rétrécit et l’impatience conduit à des comportements tels que le talonnage ou les changements de voie fréquents.

 

Les systèmes de trafic intelligents peuvent recueillir et communiquer des informations sur les zones de congestion, ainsi que sur les causes des goulots d’étranglement : pannes de signalisation, accident, zones de construction, météo ou véhicule à l'arrêt bloquant la route, par exemple. Ces mises à jour peuvent être partagées avec les conducteurs sur le terrain, ainsi qu’avec les employés travaillant en coulisse pour atténuer les problèmes.

 

3. Rapports sur l'état des routes en temps réel

Au Colorado, le ministère des transports utilise des solutions STI pour améliorer la sécurité. Les caméras et les capteurs routiers collectent des données sur les conditions météorologiques et le volume de trafic, qui sont ensuite agrégées via un réseau de fibre optique et transmises au cloud pour un traitement et une analyse en temps réel afin de déterminer si ces variables justifient ensemble une modification de la limite de vitesse pour des raisons de sécurité.

 

Par exemple, si les routes commencent à geler, cette information est automatiquement communiquée à l’affichage numérique afin que la limite de vitesse affichée soit abaissée pour ralentir les conducteurs.

 

4. Détecter et réagir aux accidents et aux situations d'urgence

Les systèmes de trafic intelligents peuvent surveiller et communiquer les dangers de la circulation potentiellement mortels, tels que les conducteurs à contresens.

 

Ils peuvent également détecter en temps réel exactement quand et où un accident se produit et afficher immédiatement des notifications sur la signalisation routière dynamique, informer les conducteurs des véhicules intelligents connectés et alerter les forces de l’ordre et les interventions d’urgence pour éviter les retards dans les soins médicaux.

 

Ils peuvent également modifier la synchronisation des signaux prévus, en priorisant la circulation des véhicules d’urgence aux intersections, par exemple.

 

Une technologie plus intelligente est synonyme de routes plus sûres

Belden peut vous aider à créer une architecture réseau qui prend en charge les systèmes de trafic intelligents et rend les routes intelligentes possibles en gérant de grandes quantités de données provenant de plusieurs sources à la fois, telles que les caméras, les détecteurs, les lumières, les compteurs, les capteurs, les applications et les véhicules connectés.

 

Nous vous aiderons à mettre en place un réseau dorsal solide et sécurisé pour alimenter les solutions STI et vous préparer pour l’avenir des déplacements routiers grâce à une visibilité améliorée et à une surveillance à distance.

 

 

 

Ressources connexes :