Mots clés associés
Ces environnements à la pointe de la technologie permettent d'optimiser les coûts, de stimuler la productivité sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, de favoriser des procédures de travail efficaces, de garantir la sécurité et de maximiser le rendement des travailleurs. Mais, selon Peerless Research Group, 40 % des entrepôts n'ont pas encore installé de systèmes d'automatisation robotisés— ce qui veut dire qu'il y a’ Il est encore temps de planifier avant que la technologie ne se généralise dans les prochaines années.
Si vous envisagez un nouveau système d'automatisation ou une mise à niveau du réseau, ces cinq conseils de conception vous orienteront dans la bonne direction.’
Il n’est pas nécessaire de les suivre dans un ordre particulier.’ Vous pouvez en effet les déployer comme bon vous semble en fonction de vos opérations.
1. Connectez vos actifs fixes
Les environnements de manutention intègrent toutes sortes d'actifs fixes qui se trouvent au même endroit pour faire leur travail : convoyeurs, trieurs, scanners en ligne, postes d'impression et d'étiquetage, etc. Ces équipements agissent comme les bêtes de somme de votre entrepôt, il’est donc important qu'ils puissent se connecter au réseau pour soutenir une utilisation efficace des ressources.
La meilleure façon de s'assurer que vos actifs fixes peuvent se connecter à votre réseau est de commencer par un plan : repérez l'emplacement de chaque actif fixe et le routage des câbles nécessaire pour le connecter. Cette approche proactive vous permettra également de vous protéger contre les temps d'arrêt en concevant un chemin de données redondant si une ligne tombe en panne.
Si vous commencez votre parcours vers un entrepôt automatisé en connectant vos actifs fixes, vous pouvez ensuite faire preuve de souplesse quant à l'emplacement de votre cœur de réseau et ajouter successivement des actifs mobiles et une connectivité à distance à ces systèmes.
2. Ajoutez vos ressources mobiles
En plus des actifs fixes, un entrepôt automatisé dispose de plusieurs actifs mobiles qui se déplacent dans le bâtiment—manuellement ou de manière autonome—pour effectuer des tâches. Ils ajoutent un autre niveau de complexité aux entrepôts automatisés, car ils interagissent avec des pièces d'équipement fixes et se déplacent autour d'elles.
Les actifs mobiles comprennent souvent des systèmes automatisés de stockage et de récupération (ASRS), des véhicules à guidage automatique (AGV), des robots mobiles autonomes (AMR) et des dispositifs de balayage mobiles.
Parce qu'ils sont mobiles, ces actifs s'appuient sur la connectivité sans fil pour fonctionner et envoyer des données au lieu de câbles physiques.’ La puissance du signal est cruciale pour éliminer les interruptions lorsqu'ils se déplacent d'un endroit à l'autre. Comprendre où l’équipement est censé fonctionner vous permet de planifier où vos points d’accès Wi-Fi doivent être situés et quelles antennes vous souhaiterez utiliser.’
En effet, une petite analyse des réseaux Wi-Fi déjà présents dans la zone peut vous aider à déterminer les canaux à utiliser pour éviter les interférences. En règle générale, vous souhaiterez éviter d'utiliser ce réseau pour d'autres trafics généraux afin que vos ressources mobiles n'aient pas à se disputer la bande passante.’’
3. Construire un réseau fédérateur
Un autre composant essentiel de l'entrepôt automatisé est le cœur de réseau de la technologie opérationnelle (OT). Considérez-le comme l'autoroute sécurisée qui prend en charge le flux du trafic numérique dans votre entreprise industrielle.
Le cœur de réseau OT rassemble les données provenant des actifs fixes et mobiles de votre entrepôt. Il établit également des zones sécurisées et connecte les systèmes IT et OT pour une meilleure efficacité des ressources.
La redondance, la disponibilité et la sécurité sont des priorités cruciales pour un cœur de réseau. Votre réseau doit être :
- Sécurisé pour que les données puissent être transmises dans les deux sens sans être affectées par une cyberattaque ou une erreur humaine
- Redondant donc il y a un système d'exploitation secondaire qui peut prendre le relais si le système principal tombe en panne’
- Disponible pour que les personnes et les appareils puissent accéder à ce qu'ils contiennent’
Heureusement, ces trois priorités peuvent se compléter.
4. Activer la connectivité à distance
En plus du cœur de réseau et des actifs, l'entrepôt automatisé doit prendre en charge la connectivité à distance sécurisée. Cela est essentiel non seulement pour les employés et les tiers travaillant dans différents endroits, mais également pour les travailleurs sur site qui couvrent de grandes surfaces dans de grands entrepôts (des centaines de milliers de pieds carrés—ou plus).
Dans un espace de cette taille, il peut falloir plusieurs minutes, parfois jusqu'à une demi-heure ou plus, pour passer d'un côté à l'autre du bâtiment.—— Lorsqu'il y a un problème de réseau, cela retarde le dépannage et prolonge les temps d'arrêt.’
La connectivité à distance permet aux bonnes personnes de se connecter immédiatement au segment de réseau où se trouve le problème pour voir ce qui’se passe—et souvent corriger les problèmes en même temps.
5. Visualiser et gérer le flux de données
Une fois vos actifs et votre réseau opérationnels, il reste une chose à faire : assurez-vous que vous êtes prêt à surveiller les ressources et les données du réseau pour améliorer la connaissance de la situation.’’
La surveillance du réseau vous aide à comprendre comment les appareils et les systèmes se connectent et fournit un journal de données qui détaille chaque événement qui se produit sur le réseau. Elle vous aide également à visualiser la conception de votre réseau afin que vous puissiez comprendre l'état de votre réseau en un coup d'œil, y compris les flux de données physiques et logiques.
Autres conseils pour la conception d'un entrepôt automatisé
En plus des cinq conseils en matière de conception que nous avons mentionnés ci-dessus, il existe quelques autres bonnes pratiques que nous vous recommandons de suivre dans votre parcours d'automatisation. Ces suggestions sont basées sur nos décennies d'expertise et d'implication dans des projets d'automatisation d'entrepôt de tous types et de toutes tailles.
- Désigner un responsable de projet au début du projet pour vous aider à définir l'étendue des travaux et à gérer les budgets.
- Trouver des partenaires en qui vous avez confiance et impliquez-les dès le début. Ils constituent une ressource pour vous aider à élaborer une stratégie efficace, à repérer les problèmes potentiels et à soutenir vos objectifs. Certains prestataires proposent même des services de gestion de projet.
- Si vous modernisez une installation active, assurez-vous de communiquer avec vos employés afin qu'ils comprennent ce qui se passe et pourquoi.’’—
- Créez et stockez une documentation précise qui détaille la manière dont les appareils sont configurés, comment ils sont connectés et où ils se trouvent.’’ Garder les documents à jour au fur et à mesure que de nouvelles technologies sont déployées.
Notre équipe est là pour vous aider à automatiser votre entrepôt—et à vous assurer qu'il’fonctionne efficacement.
Si vous ne savez pas par où commencer, une évaluation du réseau de Belden peut vous aider.’ Tout d’abord, nous en apprenons davantage sur le flux de travail, les processus, les défis et les opportunités de votre opération.’ Ensuite, nous réalisons un audit approfondi de votre réseau actuel et créons un plan d'affaires pour vous aider à atteindre les objectifs d'automatisation de votre entrepôt.
Mike Fisher, consultant en solutions chez Belden, m'a aidé à rédiger ce blog. Il constitue une ressource formidable qui peut répondre à toutes vos questions sur les entrepôts automatisés. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, envoyez-moi un e-mail ([email protected]) ou à Mike ([email protected]).