Circa-Swim-Pool-Blog-Hero-Trimmed

 

Et ça’ c'est exactement ce que Derek et Greg Stevens (connus sous le nom de “ D Brothers” de Détroit) imaginé il y a plus de six ans lorsqu'ils ont commencé à parler d'une nouvelle installation exceptionnelle appelée Circa Resort & Casino de Las Vegas.

 

La ville est pleine de casinos et d'autres divertissements de classe mondiale, mais les frères D ont voulu créer une expérience différente de celle proposée par les autres casinos ou complexes de Las Vegas. De l'enregistrement jusqu'au départ, ils voulaient que tout sur le site attire les visiteurs sur le marché.

 

Lorsque le casino a ouvert ses portes en octobre 2020— suivi quelques mois plus tard par l'inauguration du lieu’ s 512 chambres d'hôtel— Circa Resort & Le casino est devenu le centre-ville de Las Vegas’ premier hôtel-casino construit de toutes pièces depuis plus de 40 ans.

 

Il apporte aux clients de nombreuses commodités exceptionnelles :

 

  • Un environnement strictement réservé aux adultes
  • Un théâtre aquatique appelé Stadium Swim, avec un écran haute définition de 40 pi par 143 pi, six piscines, des bars dans les piscines, des cabanons, des chaises longues et des transats sur trois niveaux en cascade
  • Le monde’ la plus longue barre à l'ouest du Mississippi
  • Le plus grand bookmaker sportif au monde’
  • Un pôle de transport conçu pour le covoiturage
    Étude-de-cas-Circa-Hotel-Bar 
     

Mais les propriétaires ne voulaient pas se démarquer uniquement en matière d'équipements, ils voulaient appliquer leur ingéniosité à chaque aspect de la propriété.’—

 

 

Par exemple : la vue dégagée étant cruciale pour de nombreux éléments du projet, dont le Stadium Swim, toute l'infrastructure devait être dissimulée, sans poteaux électriques pour la connectivité Wi-Fi. Et, au lieu d'utiliser une alimentation CA dédiée, ils voulaient utiliser l'électricité numérique™ (DE) comme infrastructure de distribution d'énergie principale. Cela permettrait de réduire la consommation d'énergie et de créer un bâtiment intelligent où tous les systèmes, des lumières et des interrupteurs à la climatisation des pièces et aux points d'accès sans fil, pourraient être contrôlés et gérés à distance.——

 

Créé par VoltServer, DE est un nouveau moyen révolutionnaire de distribuer l'électricité. Derek et Greg Stevens furent les premiers à utiliser cette technologie comme source principale pour la distribution de l'énergie. Cette approche nécessitait un partenaire de câblage et de connectivité prêt à sortir des sentiers battus et qui connaissait et était à l’aise avec l’électricité numérique.—

 

Ce partenaire, c'était Belden. Nos câbles électriques numériques soutiennent l'infrastructure de distribution d'énergie principale du site, étendant la DE en toute sécurité sur les plus longues distances possibles. ’ Dans de nombreux cas,—y compris au Circa Resort & Casino Las Vegas—les réseaux utilisant DE peuvent être installés par des techniciens basse tension au lieu d'électriciens (comme pour les câbles PoE), ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent.

 

Au milieu de toutes les technologies innovantes déployées, Circa Resort & Casino Las Vegas avait également un calendrier précis qu'il ne pouvait pas manquer.’ Pour gagner du temps d'installation et de terminaison, les installateurs se sont appuyés sur le système de connectivité REVConnect de Belden.’ ® Son mécanisme et son capuchon uniques leur ont permis de terminer 95 % de la terminaison sans avoir à déterminer si une prise, une fiche ou un coupleur seraient utilisés. Il a également permis aux apprentis et aux nouveaux installateurs d'effectuer des travaux essentiels à la mission après seulement quelques minutes de formation—sans problèmes d'installation ni besoin de vérifier leur travail.

 

REVConnect est également devenu une bouée de sauvetage inattendue pendant la COVID-19—un obstacle surprenant qui est apparu vers la fin du projet. Les installateurs de câbles ont pu terminer leur travail jusqu'à un certain point, puis quitter le site pour permettre aux peintres et aux autres entrepreneurs d'intervenir. Les corps de métier n'ont jamais eu à se croiser ou à travailler côte à côte.

 

En conséquence, le Circa Resort & Casino Las Vegas a ouvert ses portes près de deux mois plus tôt que prévu—en octobre 2020—au milieu d'une pandémie. À une époque où la ville avait besoin de nouveaux emplois, les propriétaires étaient fiers d'apporter 1 500 nouveaux emplois à Las Vegas plus rapidement.

 

“« Avoir un propriétaire, un consultant et un fabricant prêts à changer le paradigme de la distribution d'énergie dans ce marché vertical a changé la donne », déclare Ken Hydzik, directeur des ventes de VoltServer.” “Nous constatons déjà un intérêt substantiel sur le Strip en considérant ce même modèle d’électricité numérique.’”

 

En plus de factures de services publics moins élevées, l'utilisation de Digital Electricity et des câbles DE de Belden (au lieu d'une alimentation CA dédiée) a permis de réaliser des économies de coûts de construction comprises entre 100 millions et 100 millions de $3.’

 

Pour en savoir plus sur ce projet—et voir de superbes photos du lieu—lisez l'étude de cas du Circa Resort & Casino Las Vegas.

À propos de l’auteur

Belden

Belden fait appel à différents experts métier pour produire des contenus de qualité. Ces experts en la matière comprennent des employés actuels et anciens, des contributeurs tiers et des spécialistes du secteur. Si vous avez des questions sur le contenu de cette page, veuillez contacter [email protected] pour entrer en contact avec le membre de l'équipe concerné.