Ville moderne avec connexion réseau sans fil et concept de paysage urbain. Concept de réseau sans fil et de technologie de connexion avec arrière-plan de la ville la nuit.

 

Amener l’intelligence informatique à la périphérie d’un réseau OT ouvre de nouvelles vagues de capacités d’automatisation avancées, de la maintenance préventive qui anticipe les besoins en équipement à la robotique intelligente qui s’auto-opère (pensez aux véhicules à guidage automatique, par exemple).

 

Selon MIT Technology Review, 27 % des usines de fabrication ont l’Edge computing en production aujourd’hui, et 56 % sont prêtes à lancer des projets pilotes au cours des deux prochaines années.

 

Intégrer l’Edge computing à l’infrastructure d’automatisation avec OpEdge

Pour traiter de grands volumes de données opérationnelles aujourd'hui’ Dans les environnements industriels connectés, Hirschmann OpEdge-8D apporte des capacités de calcul de pointe à l'infrastructure d'automatisation.

 

Agissant comme une passerelle Edge industrielle robuste, il permet aux applications critiques de s’exécuter à la périphérie du réseau, permettant aux usines de transformer rapidement leurs volumes de données locales en informations et actions utiles. Lorsqu'il est intégré à Belden Horizon™ Orchestration de la console Edge, gestion des appareils hébergés dans le cloud, orchestration des applications et accès à distance sécurisé Les fonctionnalités sont toutes possibles.

 

Conçue pour compléter les espaces OT, la plateforme OpEdge-8D est facile à utiliser et à installer, prend en charge le déploiement d’applications de différentes manières et peut être utilisée avec de nombreux systèmes et applications.

 

Comment Belden et l’automatisation inductive fonctionnent ensemble

Pour aider les environnements industriels à tirer pleinement parti de ce que la transformation numérique peut offrir, Belden s’associe à des acteurs du secteur, tels qu’Inductive Automation, un fournisseur de logiciels d’automatisation industrielle, pour fournir des solutions qui aident les environnements industriels à réaliser leur parcours vers l’industrie 4.0.

 

Automatisation inductive’ s Allumage Les logiciels éliminent les obstacles technologiques et économiques liés à la mise en relation entre la production et l'informatique, afin que les usines puissent rapidement concrétiser leurs grandes idées. Il permet la création de pratiquement tous les types d'applications industrielles, notamment SCADA, IIoT, MES (systèmes d'exécution de machines) et bien plus encore— tout sur une seule plateforme.

 

Unir Ignition et Hirschmann’ La famille OpEdge rend possible la transformation numérique abordable et l'informatique de pointe pour les opérations industrielles de trois manières.

 

1. Rentabilisation plus rapide

La console Belden Horizon rationalise l’intégration, la configuration et la maintenance des passerelles OT, des terminaux (par exemple, les automates et les I/O) et des applications edge grâce à trois services principaux :

  • Belden Horizon Device Manager permet aux utilisateurs d’intégrer et de configurer en toute transparence les passerelles Belden et ProSoft edge.

  • Belden Horizon Edge Orchestration permet aux utilisateurs de déployer et de gérer en toute transparence des applications edge (par exemple, des conteneurs Ignition) sur des flottes de matériel OpEdge Hirschmann.

  • Belden Horizon Secure Remote Access (SRA) permet aux utilisateurs d’accéder à distance et de configurer à la fois le terminal OT connecté aux passerelles Hirschmann (par exemple, les automates et les I/O) et les applications edge exécutées sur les passerelles (par exemple, l’accès à une instance Ignition exécutée sur un OpEdge).

 

2. Coûts de maintenance réduits

Belden Horizon Console aide les utilisateurs à réduire deux types de coûts de maintenance associés aux déploiements IIoT :

  • Temps de dépannage associés aux terminaux OT peuvent être réduits en tirant parti de Belden Horizon Console’ Le logiciel SRA, qui permet aux techniciens de se connecter à distance aux actifs et applications OT et élimine le besoin de se déplacer sur site. La console Belden Horizon prend également en charge les captures de paquets à distance, ce qui permet aux ingénieurs réseau de diagnostiquer les problèmes agaçants liés au réseau.

  • Coûts de gestion de flotte Les coûts liés à la mise à jour des appareils OT et des applications Edge peuvent être réduits grâce à la console Belden Horizon’ sa capacité à fournir un accès à distance sécurisé aux appareils OT et aux applications edge (comme Ignition) et à mettre à jour plusieurs systèmes Hirschmann OpEdge simultanément.

 

3. Performance certifiée

OpEdge-8D est l'un des leaders de l'industrie’ s premier dispositifs de bord d'allumage certifiés. La certification est accordée par Inductive Automation aux appareils qui sont entièrement compatibles avec le logiciel Ignition Edge et qui sont prêts à être préimagés avec celui-ci.

 

Cela vous donne la confiance nécessaire pour lancer le logiciel Ignition et étendre facilement et à moindre coût votre système afin de capturer, traiter et visualiser de grands volumes de données opérationnelles critiques à la périphérie.

 

Explorez nos partenariats écosystémiques

 

Nous collaborons avec des experts du secteur pour vous connecter aux produits et solutions dont vous avez besoin— tout au même endroit— pour rationaliser la complexité des projets tout en maximisant la valeur commerciale et l'agilité pour la transformation numérique.

 

En savoir plus sur notre partenariat avec Inductive Automation.

 

Liens associés