De nombreux hôtels repensent leur avenir—et cet avenir implique des mises à niveau de la fibre.
L'étude 2023 sur les technologies d'hébergement révèle que les technologies de mobilité et de libre-service sont au cœur des préoccupations des clients d'affaires et de loisirs et ce n'est pas une surprise. —’
Les visiteurs de l'hôtel diffusent et téléchargent du contenu sur de nombreux appareils connectés à la fois—non seulement dans leurs chambres, mais aussi dans le hall, la piscine, les couloirs et les restaurants.
Le Wi-Fi et le sans fil à l’intérieur des bâtiments sont essentiels pour répondre non seulement aux attentes numériques des voyageurs, mais aussi aux applications et systèmes dont les membres du personnel ont besoin. De nombreux hôtels fonctionnent avec un nombre limité de travailleurs et ont besoin d'accéder à des outils qui rendront leur travail plus rapide et plus facile sans sacrifier le service ou l'image de marque. —
Mise à niveau de la fibre : le choix d’avenir
Aujourd’hui, les hôtels doivent prendre en charge des éléments tels que le contenu en streaming. Demain, les exigences technologiques seront encore plus grandes. À l'avenir, la réalité augmentée et virtuelle sera intégrée dans les environnements d'accueil pour permettre aux clients de voir des chambres d'hôtel interactives avant leur arrivée, d'améliorer les expériences sur place et de former de nouveaux employés.
La technologie robotique aidera à l’entretien ménager, à la livraison de serviettes et d’articles de toilette ainsi qu’aux services de conciergerie. Dans les chambres intelligentes, les clients pourront gérer les températures, les niveaux d’éclairage et les divertissements depuis leur smartphone.
Créer une base pour gérer ces capacités innovantes—et la bande passante qu’elles nécessitent—nécessite une infrastructure réseau robuste et des niveaux élevés de connectivité.
Les mises à niveau de la fibre sont le choix évident pour l’avenir pour plusieurs raisons.
- La fibre offre une bande passante illimitée. Quel que soit le nombre d'appareils utilisés par vos invités, ils ne surchargeront pas le réseau et ne créeront pas de latence.’ Et personne ne connaîtra de retards lors du streaming, du téléchargement ou du chargement de fichiers volumineux.
- La fibre favorise la flexibilité. Avec la fibre, vous pouvez rapidement et facilement étendre votre réseau sans scénario de remplacement à mesure que de nouvelles applications, telles que la 5G et le Wi-Fi 6, sont ajoutées au réseau.
- La fibre est sécurisée. Les câbles à fibre optique n'émettent pas de signaux, il n'y a donc aucune fuite de signal ni aucun moyen facile d'écouter et d'intercepter la transmission de données.’’ “”
- La fibre n'est pas affectée par les EMI.’ Les câbles à fibre optique ne produisent pas d'interférences électromagnétiques (EMI) et ne sont pas affectés par les EMI générées par la diaphonie.’’ Ils peuvent être déployés à côté d’équipements de bâtiment sans souci.
De plus, l’installation de la fibre optique dans la chambre aujourd’hui fournira probablement la connectivité dont vous avez besoin dans votre hôtel pendant au moins quelques décennies, minimisant ainsi le besoin de mises à niveau coûteuses et fréquentes à l’avenir.
Pourquoi les mises à niveau de la fibre optique dans les hôtels sont souvent retardées
Malgré les nombreux avantages que la fibre apporte aux environnements hôteliers, de nombreux établissements repoussent les mises à niveau de la fibre pendant des années—ou aussi longtemps que possible—même lorsque leur infrastructure existante freine leurs réseaux et ne’pas répond aux attentes des clients en matière de connectivité ou de bande passante.
Pourquoi ? Parce que passer des systèmes en cuivre aux systèmes en fibre optique n’est pas toujours une tâche facile, surtout dans un hôtel.’— Les mises à niveau de la fibre peuvent créer des inconvénients et des perturbations majeurs pour le personnel et les clients. Même si vous planifiez à l'avance, que vous travaillez par sections et que vous prévoyez des heures calmes, des perturbations ne manqueront pas de se produire.
Lors du déploiement des mises à niveau de la fibre pour la connectivité des chambres, par exemple, il peut être nécessaire d’ouvrir les murs ou les plafonds, ce qui déplace les clients et réduit le nombre de chambres disponibles, ce qui diminue les revenus.
Les espaces publics peuvent devoir fermer temporairement ou réduire leurs heures, ce qui crée de la frustration pour les clients qui souhaitent utiliser ces commodités. La présence de poussière, de bruit et de matériaux de construction exposés peut avoir un impact négatif sur les perceptions et les expériences.
Comment assurer un projet de fibre rationalisé
Outre les défis logistiques liés aux mises à niveau de la fibre, nous avons également constaté que de nombreux projets d'hôtellerie étaient limités par les configurations et les chemins de câbles à fibre optique existants.’ Dans certains cas, les performances du système sont sacrifiées pour même mettre en place les câbles à fibre optique, y compris dans les applications de fibre optique jusqu'à la pièce.—
C'est pourquoi nous avons créé’OptiTuff Mini Fiber Cable™ . Cela bouleverse la manière dont fonctionnent les environnements d’accueil—de manière positive.
Le câble à fibre optique OptiTuff Mini appartient à la même catégorie de performances que les produits blindés en métal, mais il n'est’pas un câble blindé en métal.
- Il est 90 % plus léger qu'un câble blindé métallique, son diamètre est 70 % plus petit que celui d'un câble blindé métallique et il est 50 % plus petit que celui d'un câble non blindé.’
- Il présente des propriétés anti-pliage et est plus flexible que le câble blindé en métal, ce qui le rend plus facile à manipuler—même dans les petits espaces, les chemins de câbles et les environnements avec des virages serrés et difficiles.
- C'est plus rentable car aucun kit de mise à la terre ni conduit n'est nécessaire, ce qui permet de réaliser des économies de matériaux et de main-d'œuvre.’ Son matériau thermoplastique avancé et robuste est également une alternative rentable à la fibre métallique blindée traditionnelle.
En d’autres termes, il répond aux frustrations associées à la fibre métallique blindée et non blindée traditionnelle dans les projets de technologie hôtelière. Sa rigidité et son petit diamètre lui permettent d’être installé dans de petits chemins afin que vous puissiez améliorer de manière rentable la connectivité des chambres sans avoir à couper les murs ou à perturber les chambres, laissant tous les espaces ouverts aux clients tout au long de votre mise à niveau vers la fibre.
Il est désormais temps de repenser l'infrastructure numérique de votre hôtel et les mises à niveau de la fibre sont un bon point de départ.’’— Découvrez comment Belden peut devenir votre partenaire d'infrastructure unique Pour votre prochain projet d'accueil.
Ressources connexes :
Solutions Belden pour l'hôtellerie
Ce que les mini câbles à fibre optique OptiTuff peuvent faire pour les technologies d'accueil
Pourquoi devriez-vous envisager cette alternative à la fibre métallique blindée traditionnelle ?
À propos de l’auteur
Kikie Kunplin
Responsable de ligne de produits, fibre
Kikie Kunplin possède plus d’une décennie d’expérience dans la conception de câbles à fibre optique, ainsi qu’une maîtrise en science et génie des matériaux de l’UCLA. En tant qu'ancien responsable de la gamme de produits à fibre optique de Belden, Kikie a supervisé la conception des câbles à fibre optique et les lancements de produits, responsable de la conception, du développement et du lancement de nouvelles offres de fibre optique chez Belden. En tant que membre des sous-comités de fibre optique TR-42 de la TIA, ainsi que d'un comité de normalisation de l'ICEA, elle a également fourni un leadership technologique et de conception à l'industrie des TIC.