Le temps de disponibilité est essentiel dans de nombreux secteurs, mais les entreprises de transport et de distribution d’électricité font partie d’une catégorie à part en termes de demande et de fiabilité.
Parce que l’énergie est essentielle à notre façon de vivre et de travailler, les centrales et installations électriques sont la définition même de ce qui est essentiel à la mission. “” Sans électricité, vous n’avez pas d’entreprise, pas de soins de santé, pas d’éducation, pas de communication, pas de connectivité, pas de transport, pas de traitement de l’eau, pas d’intervention d’urgence, la liste est longue.’ …
Chaque jour, les centrales électriques s’efforcent de fournir une alimentation fiable à un coût raisonnable, malgré les écueils qui se dressent constamment sur leur chemin, de la panne d’équipement aux cyberattaques.
Le passage des réseaux TDM aux réseaux par paquets
Un cœur de réseau résilient et la capacité d’éviter un point de défaillance unique sont essentiels pour maintenir les centrales électriques opérationnelles. Fournir une alimentation fiable ne peut se faire qu’avec un équipement réseau conçu pour minimiser les temps d’arrêt et résister aux interruptions de service. Ce qui fonctionne pour maintenir les entreprises conventionnelles en activité ne fournit pas les mêmes résultats pour un réseau de services publics essentiel à la mission.’
Cependant, à mesure que les centrales électriques et les installations deviennent plus intelligentes, les protocoles de communication utilisés par les réseaux intelligents modernes et les sous-stations numériques ne peuvent pas être transportés efficacement sur les réseaux basés sur le TDM (multiplexage temporel) sur lesquels de nombreux services publics s'appuient pour leur technologie dorsale.’—
À mesure que ces réseaux basés sur TDM arrivent en fin de vie, il devient de plus en plus difficile de trouver les composants nécessaires pour maintenir les systèmes en fonctionnement.’ Pour cette raison, la migration de TDM vers la technologie de réseau par paquets est inévitable pour les services publics.
La technologie basée sur les paquets permet une utilisation plus efficace de la capacité de bande passante de la fibre, en particulier pour les applications Ethernet.
Deux technologies par paquets à prendre en compte : MPLS-TP et IP/MPLS
Il existe deux protocoles de mise en réseau par paquets que de nombreux services publics envisagent : MPLS-TP et IP/MPLS. Il est important de comprendre les différences afin de pouvoir sélectionner la bonne option pour votre réseau de services publics.’
Les deux technologies sont basées sur des protocoles réseau MPLS (multi-protocol label switching). MPLS est un protocole de communication orienté connexion défini par l’IETF (Internet Engineering Task Force) dans RFC 3031 pour améliorer les performances des réseaux par paquets.
Qu’est-ce que l’IP/MPLS ?
IP/MPLS est une technologie de protocole réseau établie qui a été développée pour répondre à certaines limitations des réseaux à routage IP. IP/MPLS allie les capacités du routage IP et du MPLS et est normalisé par l’IETF.
Lorsque les décideurs informatiques sont impliqués dans le processus de sélection, ils penchent souvent vers IP/MPLS en raison de son comportement dynamique. IP/MPLS convient parfaitement aux réseaux centraux et aux grands réseaux dorsaux, tels que les FAI, où de grandes quantités de données doivent être commutées et où la flexibilité de n’importe quelle connexion est requise.
Cependant, en ce qui concerne les réseaux de transport, comme l'épine dorsale des réseaux de services publics, le protocole réseau IP/MPLS n'est pas non plus évolutif.’ Ces réseaux OT sont des réseaux statiques relativement petits qui nécessitent un contrôle. Dans les réseaux de transport, la performance est essentielle. La surcharge de traitement introduite par ce comportement dynamique est une charge coûteuse et conduit à plus de complexité en ce qui concerne la configuration et la gestion des services critiques.
De plus, la technologie IP/MPLS n’a pas la présence d’un NMS (système de gestion de réseau), ce qui conduit à un processus très laborieux pour configurer les nœuds individuels. Cela crée d’importants problèmes de maintenance et de dépannage du réseau qui, sur la base des niveaux de connaissances internes, doivent souvent impliquer des tiers.
Qu’est-ce que MPLS-TP ?
Semblable à IP/MPLS, le protocole réseau MPLS-TP, défini dans RFC 5317, est basé sur la technologie MPLS et optimisé pour les réseaux critiques. Il permet des services de transport de paquets avec la prévisibilité et la fiabilité des réseaux de transport existants. Il est défini par l'UIT-T et l'IETF pour répondre spécifiquement aux besoins des réseaux OT que l'IP/MPLS ne peut pas gérer.’’
Au lieu d’exécuter des protocoles dynamiques indésirables, MPLS-TP intègre les exigences clés d’un réseau OT :
- OAM intrabande (exploitation, administration et maintenance)
- Configuration statique
- Transfert bidirectionnel
Pour ces raisons, MPLS-TP est aujourd’hui la technologie basée sur les paquets la plus déployée dans les réseaux de services publics.
Pourquoi MPLS-TP est mieux adapté aux réseaux de services publics critiques
Le protocole de mise en réseau MPLS-TP offre de nombreux avantages par rapport à IP/MPLS en tant que solution réseau dorsal complète qui répond aux besoins et aux exigences des réseaux de distribution.
Il fournit un cadre solide et fiable pour les solutions de réseau de distribution et s’aligne sur les exigences strictes en matière d’exploitation, d’efficacité et de fiabilité exigées par les entreprises de services publics.
Nos experts ont rédigé un livre blanc précieux qui décrit 10 façons spécifiques dont MPLS-TP répond aux exigences des réseaux de services publics critiques.
Ressources connexes :
- Livre blanc - MPLS-TP : une technologie supérieure basée sur les paquets pour les applications industrielles
- MPLS-TP pour les services publics : il est temps d'adopter une nouvelle technologie de réseau dorsal
- Pourquoi MPLS est adapté à vos besoins
À propos de l’auteur
Davy Haegdorens
Responsable du développement commercial
Davy Haegdorens a rejoint OTN Systems, une marque Belden, en 2022 en tant que responsable du développement commercial de l'équipe. Il possède plus d’une décennie d’expérience dans les domaines de la technologie, des données et de l’ingénierie. Dans le cadre de ses fonctions, il aide les clients des services publics à créer des solutions de mise en réseau sécurisées et fiables pour les sous-stations et les réseaux intelligents, ainsi qu’à renforcer la résilience de leurs réseaux de communication.