Mots clés associés

 

Il est indéniable que les épisseuses de fibres sont coûteuses. Certains coûtent plusieurs milliers de dollars, voire plus. Une fois que vous avez acheté un dispositif d’épissure, vous souhaitez pouvoir extraire autant de valeur que possible de cet actif coûteux.

 

Alors que l'installation de fibres continue d'augmenter, l'épissure par fusion Devient une option d’épissure de plus en plus populaire, ce qui signifie que de plus en plus d’installateurs utilisent des épisseuses par fusion. En tant que processus automatisé qui repose moins sur les compétences et l’expertise des techniciens et des installateurs que sur la qualité et la précision de l’appareil, l’épissage par fusion peut assurer d’excellentes connexions tout en réduisant les coûts de reprise et d’installation (en particulier pour les projets qui nécessitent beaucoup d’épissage).

 

Plusieurs fabricants proposent des épisseuses à fibres propriétaires : leur épisseuse ne peut être utilisée qu’avec les connecteurs qu’ils proposent. Les épisseuses sont généralement livrées avec des supports pour aider les fibres à se charger correctement et à maintenir un positionnement correct. Ces supports de fibre fonctionnent universellement avec la fibre et les pigtails de n’importe quel fabricant, ainsi que les supports propriétaires pour les connecteurs à épissure.

 

Que se passe-t-il lorsque vous démarrez un nouveau projet qui utilise une marque de connecteur différente ? Vous avez aussi souvent besoin d’une autre épisseuse de fusion.

 

Alors que Belden avait l’habitude de vendre sa propre épisseuse par fusion (la FX Fusion Splicer), nous avons décidé de cesser de proposer un autre dispositif d'épissage propriétaire et de concentrer nos efforts sur le développement d'une série de supports de fibre adaptables à un prix abordable. Contrairement à plusieurs autres supports sur le marché, ces composants rentables peuvent être utilisés dans de nombreuses marques d’épisseuses populaires, notamment AFL/Fujikura, FiberFox et Sumitomo. Cela signifie que vous pouvez utiliser les épisseuses à fusion dont vous disposez déjà lorsqu'il est temps d'épisser la fibre Belden.

 

Qu’est-ce qu’un support de fibre adaptable ?

Toutes les épisseuses utilisent des supports de fibre qui montent et alignent le verre à l’intérieur de la fibre optique pour l’empêcher de bouger pendant le processus d’épissage. Deux petites broches métalliques sur le support maintiennent le verre en place pendant que l’épisseuse complète l’épissure.

 

Alors que la plupart des supports sont conçus pour fonctionner avec un type de connecteur et un type d'épissure, nos supports interchangeables vous offrent la flexibilité d'utiliser l'épissure de votre choix afin que vous puissiez travailler avec les composants que vous préférez (et ce que vous possédez déjà) ou changer de connecteur lorsque cela est nécessaire sans investir dans un autre dispositif d'épissure.

 

Nos supports de fibre interchangeables sont conçus pour s’installer correctement dans différentes épisseuses et fonctionner avec différentes empreintes de connecteurs (LC et SC, par exemple). Il vous suffit de retirer les supports de fibres existants dans votre épisseuse, de faire glisser le nouveau support de Belden en place et vous êtes prêt à épisser. Il n'est pas nécessaire de faire correspondre les connecteurs avec les supports et les épisseuses, ni de conserver plusieurs types d'épisseuses ou de supports de fibres en stock.

 

Épisseuses à fibres ou supports de fibre interchangeables

Le choix d’une épisseuse à fibres de haute qualité est essentiel pour assurer une connexion correcte et durable. Certains installateurs évitent complètement l’épissure par fusion parce que les dépenses d’investissement ponctuelles sont très élevées. Mais plus vous utiliserez votre épisseuse de fibre, plus vous rentabiliserez votre investissement à long terme.

 

Après avoir utilisé quelques épisseuses à fibres, les installateurs trouvent généralement leurs dispositifs préférés et s’y tiennent. Il peut s’agir d’épisseuses particulièrement simples à utiliser, capables d’épisser rapidement ou faciles à transporter d’un projet à l’autre.

 

Au lieu d'acheter un autre appareil qui fait ce que font tous vos autres appareils d'épissure (joindre des fibres optiques), Belden vous permet d'acheter un support de fibre adaptable qui se clipse directement sur votre épisseuse préférée.

 

Cela signifie que vous n’avez pas besoin d’investir dans une nouvelle épisseuse chaque fois que vous travaillez avec une nouvelle marque de fibre pour la première fois.

 

Quelles épisseuses peuvent être utilisées avec les supports de fibres de Belden ?

À mesure que de plus en plus d'installateurs découvrent nos supports adaptables, nous entendons souvent cette question : « De quel support ai-je besoin pour l'épisseuse que j'utilise actuellement ? »

 

Il est important de faire correspondre les bons supports Belden à vos épisseuses à fusion. Belden propose une sélection de supports de fibre interchangeables qui fonctionnent avec plusieurs types de connecteurs et conviennent à différents fabricants d’épisseuses.

 

Pour faciliter le processus, nous avons créé un guide facile à consulter qui répertorie les fabricants et les modèles d’épisseuses les plus populaires sur le marché. Cette liste correspond à ces appareils avec le numéro de référence du support d'épissure Belden FX Fusion approprié. Nos supports peuvent être utilisés avec des épisseuses fabriquées par :

  • AFL/Fujikura
  • Belden (discontinué)
  • FiberFox
  • FITEL
  • INNO
  • KomShine
  • Sumitomo
  • Tempo/Greenlee
  • UCL Swift

 

Ce guide contient également de précieux conseils et recommandations pour vous aider à charger correctement le support dans votre épisseuse, à assembler les connecteurs et à assurer un bon positionnement.

 

Grâce à nos supports interchangeables, vous pouvez continuer à utiliser les épisseuses que vous aimez et avec lesquelles vous êtes le plus à l'aise tout en utilisant également les Connecteurs à épisser FX Fusion —et cela ne vous coûtera pas des milliers de dollars.


Consultez notre guide de référence des détenteurs mis à jour.

Ressources connexes :

 

À propos de l’auteur

Ike Sachse

Consultant en solutions, Bâtiments intelligents

Ike Sachse a rejoint Belden en 2022, travaillant à Chicago aux côtés de l'un des centres d'innovation client de Belden. En tant que consultant en solutions, il travaille en partenariat avec des clients, des entrepreneurs, des consultants et d'autres professionnels, leur posant les bonnes questions pour mieux comprendre leurs besoins et aligner les solutions de Belden sur leurs objectifs commerciaux. Avant de rejoindre Belden, Ike a étudié l’ingénierie électrique à l’Université d’État de l’Iowa. Il travaille également à l'obtention de sa certification en ingénierie fondamentale.