Racks de serveurs de centres de données. Salle de serveurs informatiques modernes, centre de stockage de données, système d'information de base de données. Hébergement, sauvegarde de données informatiques, service de technologie informatique, sécurité réseau, supercalculateurs, 3D

Les centres de données deviennent rapidement parmi les charges les plus exigeantes mais aussi les moins flexibles du réseau électrique. C'est une dynamique à laquelle toutes les entreprises de services publics sont confrontées actuellement.’

Dans le cadre du travail que Belden’s effectue avec les services publics et les grands consommateurs d'énergie, j'ai récemment participé à une discussion sur les centres de données du Utilities Technology Council (UTC) qui a réuni des coopératives électriques, des services publics appartenant à des investisseurs et des experts en télécommunications pour parler de la croissance à très grande échelle et de ce qu'elle signifie pour le réseau.

Bien que la conversation ait confirmé beaucoup de choses que nous savions déjà, elle a également introduit de nouveaux points de vue et des sujets de tension. Les décisions relatives à la conception de l'alimentation électrique des centres de données sont désormais une préoccupation au niveau du réseau, et tout cela se résume à ceci : la demande générée par l'IA arrive plus vite que les processus de production, de transport et d'interconnexion n'ont été conçus pour la gérer. Les hyperscalers fonctionnent avec une mentalité d'évolution rapide et d'itération rapide, mais les services publics font le contraire : ils se concentrent sur la fiabilité et la sécurité. “” Comme l'a dit un participant, les opérateurs de centres de données jouent aux échecs en 3D, tandis que les services publics jouent aux dames. “” Les outils, les processus et la tolérance au risque sont très différents de part et d'autre. 


De mon point de vue, ce sentiment résume parfaitement le problème. Les centres de données et l'IA repoussent les limites de ce que les infrastructures énergétiques peuvent supporter, tandis que les entreprises de services publics s'efforcent de répondre à cette demande. Combler ce fossé nécessitera plus de transparence, d'engagement et de planification partagée.

Voici quelques autres points importants tirés de cette discussion que les responsables des centres de données et les acteurs du secteur de l'énergie doivent comprendre. Bien que nous n’ayons pas toutes les réponses aujourd’hui, ces thèmes nous donnent une vision claire des domaines où la collaboration et l’investissement doivent se concentrer à l’avenir.’

De quelle puissance un centre de données a-t-il besoin ? Plus que ce pour quoi le réseau a été construit

Il y a quelques années encore, la réponse à la question “De quelle puissance un centre de données a-t-il besoin ?” se mesurait en dizaines de mégawatts. Lors de la discussion sur les centres de données UTC, plusieurs entreprises de services publics ont toutefois décrit un ensemble de projets hyperscale qui auraient été difficiles à imaginer il y a encore quelques années.’ Une coopérative a évoqué une charge de centre de données de plus de 20 GW, manifestant son intérêt pour son territoire. Ce chiffre suffit à remodeler n'importe quel plan de ressources. Les demandes individuelles de capacité varient désormais de 100 MW à des campus de plusieurs gigawatts, souvent avec des attentes de mise en service dans un délai de trois à cinq ans. Les charges de travail actuelles ont poussé la densité de puissance des centres de données à des niveaux qui modifient ce que les services publics sont appelés à prendre en charge.’

Ce type de demande oblige les services publics à revoir leurs hypothèses de planification et les pics du système. Où et comment ces importants blocs de nouvelles charges peuvent-ils être connectés sans compromettre la fiabilité ailleurs ? C'est une question qui n'a pas de réponse simple.’’

Les horizons de planification et les échéanciers des promoteurs ne correspondent pas.’

La planification traditionnelle des services publics s'étend sur plusieurs décennies. Mais les hyperscalers et les grands développeurs de centres de données opèrent dans des horizons temporels beaucoup plus courts—et ils veulent que la puissance soit alignée sur leurs calendriers de mise sur le marché rapides.

Les intervenants ont mis en lumière des projets dont la phase de construction a duré jusqu'à quatre ans … et cela n'inclut pas le temps nécessaire pour mettre en service la nouvelle génération.’

Les nouvelles centrales à gaz peuvent mettre entre huit et dix ans à voir le jour en raison des contraintes liées aux permis et aux pipelines. Les transformateurs, disjoncteurs, turbines et unités de montage sur socle de grande taille sont commandés depuis des années, avec peu de marge de manœuvre pour raccourcir les délais. Le message des services publics présents dans la salle était clair : Aucun montant de capital ni aucune urgence ne peut court-circuiter le travail physique et réglementaire nécessaire pour ajouter autant de capacité.  

Les deux parties doivent élaborer des plans différents et entamer des discussions précoces sur la conception de l'alimentation électrique des centres de données. Les entreprises de services publics commencent à réclamer des signaux plus précoces concernant les projets réels par rapport aux spéculations, et elles demandent aux hyperscalers de les impliquer plus tôt dans le cycle de planification.’

La fiabilité est mise à rude épreuve par l'intensification des phénomènes météorologiques extrêmes.

Les conditions météorologiques extrêmes mettent déjà à l'épreuve les limites du réseau électrique actuel, avant même que les charges importantes des centres de données ne soient pleinement intégrées.’ À titre d'exemple : début février, les quatre organismes de régulation des crues des Carolines ont tous atteint des pics hivernaux historiques le même jour. La demande de chauffage résidentiel a donc explosé, et les gestionnaires de réseau ont dû prendre des décisions difficiles pour maintenir l'alimentation électrique.

À mesure que la demande à très grande échelle augmente, ces nouvelles charges importantes pourraient rendre plus difficile le maintien de la fiabilité si elles ne sont pas intégrées avec soin.’ Les législateurs et les organismes de réglementation évoquent déjà la possibilité d'une réduction obligatoire de la charge des centres de données et autres grands clients industriels en cas d'urgence, afin de garantir que les charges critiques restent prioritaires. Pour les services publics, cela signifie intégrer la capacité de limiter tout en honorant les contrats et en entretenant des relations à long terme avec les grands clients.

Les hyperscalers explorent leurs propres sources d'énergie

Un autre thème est l'intérêt croissant pour “ Apportez votre propre pouvoir” pour les grands centres de données. Face aux longs délais de mise en service de nouvelles centrales électriques raccordées au réseau, les hyperscalers se tournent désormais vers des options telles que les turbines à gaz sur site, la production décentralisée, les microréacteurs nucléaires et les solutions de secours à grande échelle. Bien que cela puisse constituer une soupape de sécurité potentielle pour certaines parties du réseau, cela engendre également de nouveaux défis en matière de coordination.

Si une plus grande partie de la génération reste derrière la clôture, Les services publics auront besoin d'une visibilité claire sur le fonctionnement et le moment où cette capacité est opérationnelle., comment il interagit avec le système global et ce qui se passe en cas de conditions anormales. Là’ Il y a également une dimension réglementaire à prendre en compte : les règles actuelles ne’ Dans certaines juridictions, il n'est pas toujours possible de s'adapter à ces nouveaux modèles ; les services publics, les organismes de réglementation et les grands clients devront donc trouver des moyens de collaborer pour maintenir la stabilité du système.

La spéculation et le tri font désormais partie intégrante du travail.

Toutes les requêtes adressées aux centres de données ne concernent pas nécessairement un service public.’ Le message dans sa boîte de réception provient d'un hyperscaler. Plusieurs participants décrivent une vague croissante d'activités immobilières spéculatives. En d'autres termes, les développeurs souhaitent sécuriser les positions d'interconnexion “ au cas où,” sans client spécifique en tête.

Afin de protéger leurs membres et clients actuels, de nombreuses coopératives renforcent leurs procédures d'interconnexion, exigeant des engagements financiers plus importants à l'avance et créant de nouvelles structures tarifaires pour isoler l'impact des nouvelles charges importantes. L'objectif est de s'assurer qu'ils ne’ nous n'aurons pas à subventionner des projets qui ne se concrétiseront peut-être jamais.

Comment les services publics peuvent se préparer à quoi’ prochain

La discussion sur les centres de données UTC a renforcé le fait que la demande à très grande échelle crée un changement à long terme dans la manière et le lieu où l'énergie est consommée.
 

Pour les services publics, cela signifie :

  • Mise à jour des processus de planification pour tenir compte des chargements très importants et arrivant rapidement
  • Investir dans la modernisation du réseau électrique, l'automatisation et les communications afin que les opérateurs aient une visibilité
  • Collaborer avec les organismes de réglementation créer des cadres pour soutenir les modèles de nouvelle génération et les ressources de secours
  • Renforcer la coordination avec les opérateurs de centres de données afin que le réseau et les installations restent alignés
  • S'engager plus tôt Les décisions relatives à la conception de l'alimentation électrique des centres de données, ainsi que les plans de production et d'interconnexion, doivent être alignés dès le départ. 

Face à ces pressions croissantes, Belden est là pour vous aider à construire une infrastructure capable de répondre à cette vague de demande sans sacrifier la fiabilité. Nous trouvons des solutions pour fournir une énergie sûre, fiable et abordable grâce à des solutions de connectivité complètes qui aident les équipes énergétiques à travailler plus rapidement, plus sûrement et plus intelligemment.

En savoir plus

Liens associés :