L'agencement de votre centre de données—qui détermine la manière dont votre espace est utilisé—joue un rôle clé dans la fonctionnalité du centre de données, la croissance future et l'assistance aux utilisateurs.
Prendre des décisions concernant l’aménagement d’un centre de données implique souvent des débats sur la question de savoir s’il faut choisir une configuration de type ToR (Top-of-Row), EoR (End-of-Row) ou MoR (Middle-of-Row). La réponse, bien sûr, est que cela dépend d’une variété de facteurs, allant de l’architecture du réseau et de la redondance requise aux objectifs commerciaux et à l’équipement actif utilisé, ainsi qu’au type de centre de données déployé.— Par exemple, les centres de données edge doivent avoir des configurations très différentes de celles des installations de colocation.
Les éléments à prendre en compte pour la disposition de votre centre de données
Il n’existe pas de “bonne” façon de concevoir un centre de données. Votre plan d’aménagement doit être créé en fonction de vos exigences en matière de temps de disponibilité, de coût et d’efficacité.
Lorsque vous décidez de l'agencement de votre propre centre de données, ne’ Ne commencez pas par vous soucier des conceptions physiques. Prenez un peu de distance pour réfléchir d’abord à ces critères, qui peuvent orienter votre conception.
Exigences opérationnelles
Votre centre de données servira-t-il un type d’utilisateur ou un large éventail de clients ayant des besoins différents ? Hébergera-t-il des applications de productivité telles que les systèmes ERP et CRM, ou prendra-t-il en charge les technologies émergentes telles que l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique et la réalité virtuelle ?
Redondance
Avez-vous vraiment besoin d'une conception de centre de données de niveau 3, qui dispose de plusieurs chemins pour l'alimentation, le refroidissement et les systèmes informatiques afin de garantir la redondance ?— ou penses-tu simplement que tu en veux un ? Il’ Cela ne vaut pas la peine de surconstruire votre centre de données.
Équipement informatique
L’équipement actif que vous déployez, ainsi que des facteurs tels que la configuration du serveur, influenceront votre conception.
Surface au sol
La superficie dont vous disposez vous aidera à établir l'aménagement de votre centre de données.
Accès aux ressources
La façon dont vous accédez aux infrastructures électrique, d’extinction d’incendie, mécanique et de plomberie est essentielle à l’aménagement du centre de données. Ces systèmes nécessitent également beaucoup d’espace, ce qui a également un impact sur la conception.
Sécurité
Qui a besoin d’accéder à l’espace ? Quoi’ est adjacent au centre de données ? Le niveau de sécurité physique requis par votre centre de données peut avoir un impact sur l’aménagement.
Chemins et espace
Qu'ils soient installés sous le sol ou en hauteur, les chemins (racks à échelle, chemins, casiers, etc.) nécessitent suffisamment d’espace pour prendre en charge la gestion des câbles et les systèmes de confinement. Vos espaces et chemins de câble comptent dans la planification et l’aménagement de votre centre de données.
Gestion, surveillance, maintenance et contrôle
Comment l’espace sera-t-il surveillé et géré pour garantir la continuité des activités ? Ces méthodes et systèmes influenceront les décisions liées à la conception.
Besoins en alimentation
De quelle quantité d’énergie le centre de données aura-t-il besoin aujourd’hui ? De combien aura-t-il besoin demain ? Que faudra-t-il pour répondre aux besoins liés à sa croissance ? Déterminer cela maintenant garantira que la configuration de votre centre de données peut prendre en charge les besoins énergétiques potentiels dont vous avez besoin.’ j'aurai dans le futur.
Exigences relatives au refroidissement
La quantité et le type de matériel actif que vous prévoyez de déployer dans votre centre de données ont un impact direct sur la quantité de chaleur qui sera produite (et doit donc être éliminée par le refroidissement). Les exigences en matière de refroidissement influenceront la façon dont vous concevez le plan de votre centre de données.
Densité et capacité : un délicat exercice d’équilibre
La façon dont vous décidez d’équilibrer densité et capacité influencera également l’aménagement de votre centre de données. Par exemple, voulez-vous vous tourner vers une stratégie de serveur dense qui nécessite une infrastructure d’alimentation et de refroidissement avancée (et peut coûter plus cher à exploiter) ?
Ou souhaitez-vous peut-être alterner les demandes en termes d'alimentation et les exigences en termes de watts en déployant une combinaison de configurations de racks haute et basse densité.
Évitez toute complexité inutile
Ajouter de la complexité signifie souvent ajouter plus d'équipements et de composants— et plus il y a de pièces, plus le risque de panne est élevé. Cela multiplie également le risque d’erreur humaine et peut être plus coûteux à entretenir.
Plus un centre de données est complexe, plus il peut être difficile de garantir l’efficacité des systèmes, des équipements et du personnel. Il peut être difficile de mettre en œuvre de nouvelles technologies et des initiatives stratégiques pour faire progresser votre entreprise lorsque vous’ Nous sommes bloqués en mode réactif, confrontés à des problèmes liés à la complexité du centre de données.
Comment Belden peut soutenir vos projets de centres de données
Bien que le câblage, les armoires et la connectivité ne constituent peut-être qu'une partie de ce que’ s'implique dans l'aménagement d'un centre de données, il’ Il est essentiel de réfléchir à ces composants le plus tôt possible dans le processus pour permettre des solutions pratiques.
Par exemple, pour vous aider à choisir l’aménagement d’un centre de données, nous pouvons vous guider à travers des questions telles que :
- Combien d’espace allez-vous consacrer à l’espace blanc par rapport à l’espace gris ?
- De combien d’armoires avez-vous besoin maintenant ou plus tard (dans 10 ans, par exemple) ?
- Quelle sera la largeur des allées froides et chaudes ?
- Quelle est la hauteur sous plafond ?
- Disposez-vous d'un plancher surélevé ou d'une dalle ?
- Le confinement de l’air est-il utilisé ?
- Le câblage du réseau sera-t-il distribué au-dessus ou en dessous des armoires ?
- L’électricité sera-t-elle distribuée au-dessus ou en dessous des armoires ?
- Existe-t-il des exigences de conformité (cotes sismiques, par exemple) ?
À partir de là, notre équipe du centre de données peut vous aider à planifier le reste de votre projet, jusqu’à la logistique et l’assistance, afin que vous disposiez d’un espace adapté à vos besoins.
Ressources connexes :
Quel est le mieux : disposition MoR ou EoR pour les centres de données ?
Planification des centres de données : de haut en bas ou de bas en haut ?