Étude de cas

Le centre médical Dell Seton adopte l'Internet des Objets

Belden

Logo du Dell Seton Medical CenterLe Dell Seton Medical Center de l'Université du Texas est un hôpital universitaire qui soutient l'enseignement médical et la collaboration entre les chercheurs, les médecins, les infirmières, les étudiants, les patients et leurs familles. En tant qu'établissement phare dans la zone d'innovation d'Austin, au Texas, l'hôpital se concentre sur l'exploitation de la technologie pour améliorer les résultats en matière de santé.

Défi & Exigences

L'adoption de l'Internet des Objets (IoT) nécessitait des solutions de câblage et de connectivité avec un composant Power over Ethernet (PoE) permettant de prendre en charge les appareils connectés et la bande passante élevée, ainsi que les technologies futures et les besoins élevés en énergie.

 

Étude de cas du Dell Seton Medical Center - soins aux patientsAu début du projet, Dell Seton avait de nombreuses exigences en matière de capacités, notamment :

  • Les écrans à l'intérieur des chambres des patients doivent se connecter sans fil aux badges des employés pour informer les patients & visiteurs qui’entrent en temps réel
  • Les protocoles de décharge doivent inclure des vidéos d'instructions spécifiques sur les soins à réaliser qui doivent être envoyées directement sur les écrans installés dans les chambres des patients
  • Les salles d'opération seraient connectées et équipées de caméras haute définition pour une vue aérienne du champ chirurgical &
  • Étude de cas du Dell Seton Medical Center - soins aux patientsScans haute résolution & Les fichiers IRM doivent être transmis sur le réseau sans délai
  • Besoin futur de capacités améliorées pour la diffusion de vidéos en direct

Toute solution d’infrastructure de câblage devrait permettre de répondre aux besoins futurs en bande passante et inclure une solution de câblage qui ne serait pas compromise par les appareils médicaux à proximité.’ Pour maintenir le cap, les partenaires de l'infrastructure et de sa mise en œuvre devront également collaborer étroitement et fournir des inspections sur site.

 

Solution

Belden a proposé une solution de câblage Cat 6A, incluant la prise en charge du PoE 100 W. La conception de petit diamètre réduirait les besoins en espace et réduirait le poids total du câble pour une installation plus facile et plus rapide. Selon Rolando Serrano, chef de projet de Cable Com, le câble Belden a réussi avec une marge de sécurité à chaque fois dès la première tentative de test, ce qui a permis à tout le monde de fonctionner sans problème. “’… ” Les performances à long terme dans l'environnement au-dessus du plafond seraient également garanties avec les câbles Belden 10GXS– le seul câble de petit diamètre prouvé capable de parcourir l'intégralité du canal de 100 m sans surchauffe ni dégradation des performances. Également recommandé, Belden’ s'appuie sur une orientation brevetée des paires à 90 degrés pour les terminaisons afin de contribuer à réduire la diaphonie étrangère entre les faisceaux de câbles adjacents.

Étude de cas du centre médical Dell Seton - Câblage et infrastructure des soins de santé

Étude de cas du centre médical Dell Seton : câblage et infrastructure de soins de santé Étude de cas du centre médical Dell Seton : câblage et infrastructure de soins de santé

“Les environnements au-dessus du plafond dans les hôpitaux constituent un défi pour le câblage des communications. Au fil du temps, les températures élevées, les impacts de la maintenance et de la mise à niveau, ainsi que le retrait des câbles des plateaux peuvent tous mettre à rude épreuve un câble.’ sa capacité à conserver sa conception physique et ses performances d'origine. (David Niendick, spécialiste des systèmes de transport informatique, Ascension)

 

Résultats— Flexibilité à l'épreuve du futur

Étude de cas du centre médical Dell Seton : câblage et infrastructure de soins de santé Grâce aux capacités PoE, l’hôpital peut désormais connecter des appareils au réseau avec un seul câble transportant à la fois les données et l’alimentation. Pour les besoins futurs, à mesure que le PoE de puissance supérieure devient nécessaire pour prendre en charge les équipements, Dell Seton sera compatible PoE 100 W sans augmentation de température ni problèmes de performances.

 

“Notre infrastructure immobilière est construite pour le long terme. Il est prévu qu’il réponde aux exigences plus élevées des technologies en évolution rapide nécessaires pour soigner les patients d’aujourd’hui et de demain.’ Plus nous parviendrons à faire en sorte que tous les composants des câbles soient mis en œuvre comme prévu à l'origine, plus nous pourrons maintenir les performances. C'est pourquoi nous avons opté pour le câblage à paires collées de Belden.’’”