Comment une installation de traitement des eaux de Las Vegas a modernisé l'ensemble de son infrastructure réseau
L'installation de récupération des eaux de la ville de North Las Vegas est une installation de pointe qui utilise la technologie du bioréacteur à membrane immergée (MBR) pour produire de l'eau claire et récupérable pour ses plus de 250 000 habitants. En tant que troisième plus grande usine MBR d'eaux usées des États-Unis, elle gère un débit moyen de 17 millions de gallons d'eau par jour. Pour répondre à cette demande, l'installation fonctionne 24 heures sur 24, 365 jours par an grâce à un vaste système opérationnel informatisé doté d'un personnel hautement qualifié.
Le défi
L'installation de récupération d'eau de la ville de North Las Vegas a été construite en 2011 et soutient l'une des communautés à la croissance la plus rapide du Nevada. Seulement huit ans plus tard, il était clair que l'installation devait mettre à niveau son infrastructure réseau existante afin de suivre le rythme de la région.’ besoins en matière de traitement de l'eau.
Le réseau initial a été construit sur 75 commutateurs Hirschmann qui fonctionnaient sans interruption depuis la construction de l'usine.’ sa création. Alors que les anciens commutateurs étaient encore opérationnels, l'installation avait besoin d'une largeur de bande, d'une redondance et d'une connectivité supplémentaires pour répondre à ses besoins en constante évolution.
Pour réaliser une modernisation du réseau, l'installation de récupération d'eau avait besoin d'une solution qui puisse être mise en œuvre sans aucune interruption de service du système ou du réseau.
“Lors de nos premières conversations avec les fournisseurs, la plupart ont recommandé une approche de remplacement complet. Non seulement cela aurait été extrêmement coûteux – et nous a obligé à remplacer les 75 interrupteurs opérationnels – nous ne pouvions pas’ n'ont pas permis d'éviter les temps d'arrêt du réseau pendant l'installation. Ce n'était tout simplement pas’ ce n'est pas une option pour nous,” a déclaré Wayne Rogers, superviseur électronique du WRF à l'installation de récupération des eaux de la ville de North Las Vegas.
La solution
Solutions de réseaux industriels (INS), le distributeur local d'Ethernet industriel qui avait collaboré avec le site pour la mise en place de son réseau initial, a fait appel à Belden. L'INS connaissait Belden’ Son expertise en matière d’infrastructures critiques et sa connaissance des produits Hirschmann aideraient l’usine à identifier la meilleure voie à suivre.
Les ingénieurs de Belden et de l'INS ont visité l'installation de récupération d'eau pour évaluer le réseau et ont finalement recommandé une approche plus rentable pour moderniser l'infrastructure. Il s'agissait de :
- Remplacer seulement six des 75 commutateurs existants. Avec des protocoles de redondance avancés, le nouveau Commutateurs gérés Hirschmann RSP30 fournir des performances cohérentes et fiables pour maximiser la disponibilité du réseau. Ses quatre ports Gigabit Ethernet permettent également une communication de données rapide et ininterrompue entre les périphériques réseau.
- Ajouter deux commutateurs compacts de nouvelle génération. Grâce aux commutateurs gérés Hirschmann BOBCAT, l'installation est en mesure de répondre aux besoins croissants en bande passante, d'optimiser les performances et de se préparer à la croissance future du réseau en autorisant davantage d'appareils connectés sur le réseau.
- Mise à niveau du logiciel des appareils existants.’ En installant le dernier logiciel Classic Switch, l'équipe a facilement mis à niveau les anciens commutateurs pour les rendre compatibles avec le nouveau protocole standardisé de redondance des médias (MRP) et éviter de devoir les remplacer.
“Les exigences uniques liées au maintien d’une installation entièrement opérationnelle lors d’une mise à niveau complète du réseau et d’un changement de topologie constituaient une tâche difficile. « La capacité à exploiter à la fois la compatibilité ascendante et descendante au sein du portefeuille Hirschmann a été essentielle pour faciliter leurs besoins opérationnels et sert d'excellent modèle pour la conception de réseaux dans tous les secteurs », a déclaré Scott Kornblue, ingénieur d'application sur le terrain chez Belden.”
Les résultats
Avec seulement huit nouveaux commutateurs et une amélioration du logiciel, l'installation de récupération d'eau de la ville de North Las Vegas a pu non seulement moderniser l'ensemble de son infrastructure réseau, mais aussi préparer l'avenir du réseau pour soutenir sa croissance continue.
Grâce à la redondance avancée via les connexions MRP, dans le cas rare d'une interruption de service, le réseau peut être de nouveau opérationnel en moins de 200 millisecondes—mais souvent même en 2 à 5 millisecondes. L'installation a aussi permis de multiplier par 10 la vitesse de la largeur de bande.
Et avec le logiciel d'administration réseau Industrial HiVision de Hirschmann mis en place, les ingénieurs ont maintenant une visibilité complète du réseau, ce qui facilite l'identification et le dépannage des problèmes avant qu'ils ne causent des interruptions de service. Le logiciel offre également des capacités étendues de configuration et de surveillance, notamment des cartes de topologie à l'échelle du réseau et une configuration simple des dispositifs.
“Le nouveau matériel permet à la Ville d’avoir plus de flexibilité et des délais de récupération plus rapides en cas d’incident catastrophique. « Et en évitant une approche de remplacement complet, nous avons pu les aider à éviter des heures d'arrêt planifié pendant le remplacement », a déclaré Matt McKinney, responsable des ventes régionales chez Industrial Networking Solutions.”
Centre d'innovation client (CIC) de Belden
À l’heure actuelle, où tout évolue rapidement et en constante évolution, les données et les informations sont plus essentielles que jamais pour prendre des décisions commerciales intelligentes, opportunes et efficaces.’ Avec la convergence des technologies opérationnelles (OT) et informatiques (IT), les organisations sont mieux placées que jamais pour construire l'ossature nécessaire au succès opérationnel et à la sécurité.
En tant qu’experts, nous savons qu’il n’est pas facile d’y parvenir.’ Les attentes croissantes des clients, la pénurie de talents, les chaînes d'approvisionnement mondiales, les fluctuations du marché et une sélection de technologies en constante évolution ajoutent des couches de complexité pour aller de l'avant.
C'est là que le centre d'innovation client (CIC) de Belden peut vous aider. En tant qu'experts en connectivité et en réseau, nous nous engageons à aider les clients à accélérer la conception et la mise en œuvre de réseaux robustes, fiables et sécurisés pour fournir les données et les informations qui génèrent de meilleures performances commerciales.’
Pour en savoir plus, consultez le centre d'innovation client de Belden.