Étude de cas

La solution connectée de Belden : poser les bases de la maintenance prédictive dans le secteur manufacturier

Belden
Belden étend la numérisation de son usine de Richmond, jette les bases de la maintenance prédictive et surpasse les attentes de l’OEE. L’usine, vieille de 95 ans, est maintenant prête à passer à l’étape suivante vers l’industrie 4.0.

 

L'usine Belden de Richmond, vieille de 95 ans, a résisté à l'épreuve du temps. Chaque jour, un mélange de nouveaux équipements et de machines vieilles de 70 ans produit des fils et des câbles pour répondre à la demande croissante du marché américain.

 

Cependant, l’usine a dû faire face à plusieurs défis qui ont mis son succès en péril, notamment :

  • Temps d’arrêt coûteux dus à une maintenance non planifiée et à des pièces de rechange difficiles à trouver
  • Une main-d’œuvre partant à la retraite composée d’employés compétents et une pénurie de travailleurs qualifiés pour les remplacer
  • Un manque de connectivité et de visibilité des machines
  • Un nombre important de machines anciennes et obsolètes en service

 

L’essentiel ? L'usine de Richmond devait trouver un moyen d'éliminer les temps d'arrêt imprévus, de réduire sa dépendance à la main-d'œuvre qualifiée et de produire de manière fiable davantage de fils et de câbles.

 

La vision avant-gardiste de Richmond

Bien que l’équipe de Richmond ait régulièrement prévu du temps pour évaluer et réparer l’équipement, il y avait encore des défaillances surprises occasionnelles entraînant de longs retards de production. Compte tenu de l’âge de certaines machines, la difficulté à localiser les pièces de rechange pourrait retarder les réparations. Pour passer à l’étape suivante de sa transformation numérique, l’équipe a reconnu la nécessité de passer à la maintenance prédictive.

 

Le modèle prédictif optimise le processus de maintenance. Il utilise les tendances issues des informations sur les données pour identifier les problèmes d’équipement potentiels avant qu’ils ne surviennent. Cette approche fournit un avertissement préalable sur la nécessité de commander et de préparer des pièces de rechange.

 

L’équipe avait déjà commencé à moderniser l’usine. Ils avaient remplacé certaines machines plus anciennes et utilisaient des logiciels tiers et une solution « maison » pour suivre les performances des équipements, mais ces solutions ne fournissaient qu'une vue limitée du fonctionnement global et ne pouvaient pas être mises à l'échelle. Pour réduire les temps d’arrêt et accroître l’efficacité, ils avaient besoin de connecter et de collecter les données d’un plus grand nombre de machines. Les dirigeants de l'usine se sont tournés vers les consultants en ingénierie des données du Customer Innovation Center (CIC) de Belden pour obtenir de l'aide.

 

Belden : un partenaire guide vers l’automatisation des opérations

Comme beaucoup de friches industrielles, l’usine de Richmond dispose d’une myriade de machines et d’appareils de différents millésimes et marques. Connecter les équipements et extraire, converger et contextualiser les données ne serait pas chose aisée. Mais arracher et remplacer tous les équipements existants n’était pas une option.

 

L'équipe CIC, forte d'une expertise approfondie et d'une concentration claire sur les résultats commerciaux requis, a conçu une infrastructure réseau personnalisée capable de connecter et de capturer efficacement et en toute sécurité les données OT de chaque machine. Ils ont agi comme un véritable partenaire tout au long du processus, fournissant des conseils et un soutien constants à l’équipe de Richmond.


« Il s’agit en réalité d’évaluer ce qui existait déjà. « En reprenant ces anciens systèmes et en utilisant nos solutions internes pour fournir un moyen d'intégrer ces systèmes hérités dans un domaine plus Industrie 4.0. » — Consultant en solutions Belden CIC

 

Premiers pas et apprentissages

Les consultants en automatisation numérique du CIC et les dirigeants de l’usine de Richmond ont identifié des objectifs opérationnels. Les consultants ont interviewé des responsables des opérations et des contrôleurs d’usine afin de recueillir des données sur l’impact potentiel de l’amélioration de la visibilité et de la maintenance et ont aidé à calculer un retour sur investissement cible pour le projet pilote.  L’information a été utilisée pour élaborer une analyse de rentabilisation interne en vue de l’approbation de la haute direction.

 

La conception de cette preuve de valeur a été un processus critique et ciblé. Il a permis de s’assurer que le projet pilote était étroitement harmonisé avec les principaux objectifs opérationnels.

 

Sur la base de l'évaluation de l'équipe CIC, l'équipe de Richmond a décidé d'exécuter le projet pilote sur des lignes de production à volume élevé et à marge élevée qui présentaient d'importants arriérés. Toute capacité acquise générerait des revenus supplémentaires. Les lignes comprenaient également une variété d’équipements plus anciens. « L'idée était que si nous pouvions le mettre en œuvre avec succès ici, nous serions en mesure de copier et coller le processus et la configuration dans d'autres zones de l'installation assez facilement », explique le directeur de la qualité de Richmond.

 

La portée globale était la suivante :

  • Construire une infrastructure réseau robuste et sécurisée et la connecter à l’équipement
  • Installer des capteurs sur les moteurs et les équipements mécaniques pour commencer à collecter des données pour la maintenance préventive
  • Analyser les données pour identifier les tendances et les indicateurs de dérive en dehors des tolérances qui suggèrent des défaillances imminentes, et prendre des mesures d’évitement

 

Le projet pilote a été un succès. L’objectif initial de l’OEE était de 56,5 %. À ce jour, le déploiement a permis de porter l’OEE à 62 %, et ce chiffre est en augmentation.

 

En huit mois, l’équipe de Richmond a collecté environ 300 Go de données provenant de 150 capteurs. Ils ont détecté des composants à risque tels que des lectures de vibrations anormales dues à des problèmes d’alignement de la courroie. Et certaines des données pourraient être utilisées pour d’autres cas d’utilisation. Dans le cadre de la deuxième phase, l’équipe travaille avec Amazon Web Services (AWS) pour améliorer le système et contextualiser les lectures des capteurs pour plus d’informations.

 

Un élément essentiel pour le succès du projet pilote ? Collaboration. Le CIC a travaillé avec des personnes de toute l'entreprise : superviseurs, opérateurs et chefs d'usine, ainsi qu'avec les équipes informatiques et OT tout au long des phases de conception, de construction et de mise en œuvre. Les commentaires ont été positifs et l’adoption est élevée.

 

Perspectives d'avenir et rôle de Belden

Les responsables de l’usine déterminent quelles données sont nécessaires avant d’étendre le projet pilote à l’usine et à d’autres installations. Ils prévoient :

  • Développer les initiatives OEE et collecter davantage de données pour la maintenance prédictive dans le reste de l'installation end-2024
  • Développer des analyses de niveau supérieur pour la maintenance préventive
  • Utiliser un référentiel unique pour les données sur le rendement et la qualité afin de prendre des décisions plus éclairées
  • Créer un système d’automatisation de la planification de la production qui exploite les données de performance et de maintenance collectées pour optimiser l’acheminement et la planification des produits

 

Quelle est la prochaine étape ? Comme le souligne un responsable d'usine de Richmond : « Nous disposons d'un modèle éprouvé pour collecter des données de base relatives aux performances et à la maintenance. Nous commençons tout juste à voir le potentiel de ce qui nous attend et où cela nous mènera finalement.

 

 Apprenez-en davantage sur la façon dont les experts de Belden Centres d'innovation client Aider à guider les clients dans leur parcours de numérisation.