Ingénieur électricien étudiant la lecture sur tablette. Un ingénieur électricien travaille avec une tablette numérique, à proximité d'une tour électrique. Concept de l'industrie technologique des entreprises énergétiques

 

Nul n'ignore que, partout dans le monde, le réseau électrique repose sur des sous-stations, des lignes de transport et des réseaux de communication vieillissants. Bien que construits il y a des décennies, ces systèmes sont aujourd'hui appelés à répondre à de nouveaux besoins tels que l'électrification, l'intelligence artificielle et les énergies renouvelables.  Et la recharge des véhicules électriques, le tout sans interruption de service. Mais les infrastructures existantes n'ont pas été conçues pour ce type de conditions d'exploitation.

Que votre prochain projet consiste à étendre la capacité du système pour supporter de nouvelles charges ou à moderniser ce qui est en place pour maintenir les opérations actuelles, les actifs existants doivent pouvoir prendre en charge les services critiques à mesure que de nouvelles infrastructures sont mises en service .

Peu importe si vous prévoyez une seule sous-station  Qu’il s’agisse d’une rénovation ou d’un programme pluriannuel de modernisation à l’échelle du système, les mises à niveau doivent être planifiées et exécutées de manière à ce que le réseau continue de fonctionner de façon sûre et fiable en permanence, avec peu de perturbations et celles-ci doivent être maîtrisées. (Vous pourriez ressentir l'impact de chaque changement, mais vos clients ne devraient pas.)

En ce sens, la modernisation du réseau électrique s'apparente à changer les pneus d'une voiture lancée à 320 km/h. Le système doit rester opérationnel, assurer la connectivité des clients et respecter des normes strictes de sécurité et de fiabilité, tandis que les composants essentiels sont remplacés, que de nouvelles technologies sont intégrées et que l'architecture réseau sous-jacente évolue. 


Poursuivons sur cette lancée.

Comment réduire les risques sans ralentir considérablement la modernisation des infrastructures critiques ? Commencez par suivre ces recommandations pour la modernisation du réseau électrique.  

Comment réduire les risques liés à la modernisation du réseau électrique

Ces principes fondamentaux devraient façonner chaque aspect de la modernisation du réseau, de l'architecture de haut niveau à la mise en œuvre quotidienne.

1. Évitez les interruptions en maintenant les systèmes en fonctionnement.

L'infrastructure existante est tellement ancrée dans les opérations quotidiennes qu'il est impossible de la remplacer du jour au lendemain par une plateforme neuve et ultramoderne.

Les protocoles et équipements existants ne sont pas près de disparaître, donc la couche de communication et de réseau, même lorsqu'elle utilise un mélange d'anciennes et de nouvelles technologies, doit pouvoir :’—’—

  • Transporter le trafic hérité et par paquets
  • Prise en charge des topologies mixtes
  • Privilégier une migration progressive plutôt que des changements radicaux et risqués.
  • S'intégrer aux systèmes de protection et de contrôle existants
  • Assurez une surveillance et un diagnostic clairs afin de détecter les problèmes au plus tôt.

Lorsque vous mettez à niveau des actifs qui ne peuvent pas être mis hors ligne, une approche par systèmes parallèles est souhaitable.’’ Au lieu de remplacer brutalement le système A par le système B, les entreprises de services publics doivent mettre en place le nouvel environnement parallèlement à l'ancien, en validant au passage les systèmes de performance et de protection, puis migrer le trafic ou les fonctions par phases contrôlées. Ainsi, si un imprévu survient lors de la modernisation du réseau, il existe une voie de retour en arrière claire.’

Procédez étape par étape

En abordant les projets par phases, en remplaçant les composants et les fonctions par étapes soigneusement planifiées tandis que le système existant reste en service, vous pouvez contenir les risques sans impacter le service.—— 

2. Concevoir pour le long terme

Il est facile de se laisser tenter par une nouvelle option attrayante qui résoudra un problème précis aujourd'hui, mais sera-ce toujours le bon choix lorsque les choses évolueront ? Remplacer un système par un autre sans réfléchir aux extensions et aux cas d'utilisation futurs peut sembler pratique et confortable, mais cela risque de ne pas vous mener là où vous voulez aller à long terme.

Les mises à niveau du réseau ne sont pas souvent des mises à jour informatiques d'un ou deux ans, mais des programmes pluriannuels (ou pluridécennaux) : plus les projets sont importants, plus ils ont tendance à durer.’ Au cours de ces longs cycles de projet, il n’est pas rare que le matériel choisi au départ arrive en fin de vie lorsque la dernière phase est mise en service.’ Pour éviter cela, le choix de la technologie doit tenir compte de votre feuille de route technologique à long terme : Qu’est-ce qui va arriver en termes de nouvelles charges, d’applications et de réglementations ?’ De quoi aura-t-on besoin pour les soutenir ? 

Une question pour guider les décisions

Vous pouvez tester la robustesse de chaque décision en vous demandant : comment ce choix favorisera-t-il une production d'énergie meilleure, plus rapide, plus robuste et plus évolutive au fil du temps ?  

Pour prendre de meilleures décisions, privilégiez les partenaires et les solutions qui offrent des cycles de vie de produits longs, un chemin de migration clair et la flexibilité nécessaire pour évoluer au fur et à mesure que le réseau et vos besoins changent.—— Le bon partenaire peut vous aider à équilibrer le confort de la réalité opérationnelle actuelle avec une vision tournée vers l'avenir.’

3. Standardiser les modèles

Les conceptions reproductibles, les panneaux et armoires préfabriqués, ainsi que les agencements standardisés offrent de nombreux avantages aux entreprises de services publics lors de la modernisation et de la mise à niveau des réseaux :

  • Temps d'ingénierie réduit
  • Des délais de construction plus courts
  • Mise en service simplifiée
  • Remplacement facile des composants avec moins de perturbations
  • Une mise à l'échelle plus rapide à mesure que les besoins augmentent
  • Planification des matériaux et gestion des stocks plus prévisibles
  • Formation et intégration simplifiées pour les équipes d'exploitation et de maintenance
  • Amélioration de la cohérence et de la conformité des performances sur l'ensemble des sites

Lorsque la conception des lignes, des sous-stations et des réseaux de télécommunications respecte certaines normes et certains paramètres de conception reproductibles, on obtient une livraison avec des réductions constantes des délais, des coûts et des risques. De plus, vous pouvez tirer des enseignements de chaque réalisation et appliquer ces leçons au projet suivant, car ils partagent tous le même cadre de conception sous-jacent.

Par exemple, les sous-stations numériques utilisent des communications normalisées basées sur Ethernet comme la norme CEI 61850.  Au lieu de connexions point à point câblées. Cela facilite :

  • Rendre la protection et le contrôle modulaires
  • Reproduisez des modèles éprouvés sur plusieurs sites
  • S'adapter aux nouveaux appareils ou applications sans avoir à les repenser

4. Suivre un plan clair pour la modernisation du réseau

Les nouvelles technologies, la modularité et les normes ne fonctionnent que lorsqu'elles’ sont soutenues par une méthode de mise à niveau disciplinée et à risques maîtrisés.

 

Un plan directeur pour les projets de modernisation du réseau électrique

Veillez à ce que vos projets soient structurés, prévisibles et faciles à reproduire.

  • en matière d'ingénierie et de documentation préalables : Définissez des exigences, des critères d'acceptation et des conceptions clairs afin que chacun comprenne ce qui est attendu. “ succès” On dirait avant le début des travaux.

  • Construction et essais en environnement contrôlé (essais d'évaluation en usine, ou FAT) : Avant toute mise en œuvre sur le terrain, la solution doit être conçue, construite et testée hors site afin de détecter les problèmes au plus tôt.

  • Installation structurée : Une fois le matériel expédié et l'installation commencée, chaque étape doit être suivie (quoi’ a été installé où, quoi’ a été testé, qu'est-ce qui a été testé ?’ s prêt à être migré, etc.)

  • Tests d'acceptation du site (SAT) : Vérifiez que le nouveau système se comporte comme prévu dans l'environnement réel. Ce n'est qu'alors que les fonctions et le trafic pourront être migrés pour mettre la nouvelle plateforme pleinement en service.

  • Transition progressive avec un plan de retour en arrière clair : Migrez les services par étapes, en préservant une voie de retour sécurisée vers le système précédent en cas d'imprévu.

  • Formation et passation de pouvoir : Préparer les équipes d'exploitation et de maintenance à gérer et à prendre en charge le nouvel environnement en veillant à ce qu'elles disposent d'une documentation et d'une formation qui reflètent le système final. 

Tout au long du processus de modernisation du réseau, la coordination entre les télécommunications, la protection et le contrôle, et les opérations est essentielle pour que l'infrastructure réseau réponde aux exigences du monde réel.

Modernisez vos opérations de services publics en toute confiance

La modernisation du réseau électrique ne consiste pas seulement à choisir la bonne technologie, mais aussi à s'entourer d'un partenaire qui comprend comment appliquer cette technologie de manière à réduire les risques et à rendre les mises à niveau pratiques, accessibles et faciles à reproduire.  

Que’ C’est là qu’intervient Belden. Nos solutions de connexion complètes, associées à l’expertise de nos spécialistes, aident les services publics à se moderniser sans sacrifier la fiabilité.

Nous pouvons également vous aider à intégrer la modularité et la standardisation dans vos conceptions et vos pratiques de déploiement, vous aidant ainsi à créer des éléments de base réutilisables pour les sous-stations et les sites de communication. Ces éléments de base peuvent être réutilisés et perfectionnés d'un projet à l'autre, ce qui réduit le temps d'ingénierie et les efforts de démarrage tout en améliorant la cohérence d'un site à l'autre.

Nous travaillons en collaboration avec les entreprises de services publics, les intégrateurs et même les organismes de normalisation pour transformer les objectifs de haut niveau en conceptions pratiques. Cela peut impliquer de donner des conseils sur les architectures réseau conformes aux normes internes, d'aider à sélectionner les produits qui correspondent aux feuilles de route à long terme ou de soutenir les tests en laboratoire et sur le terrain.

Belden peut vous aider à mieux travailler, plus rapidement et de façon plus constante, sans perdre de vue la fiabilité qui caractérise au quotidien votre entreprise de services publics. 

Découvrez nos solutions énergétiques.


Liens associés :