Technologie d’entrepôt intelligent. Un robot automatisé livre une commande dans un entrepôt automatisé intelligent. Essaim de robots dans l’industrie logistique. L’IA achemine les rovers autonomes et gère un entrepôt intelligent.

 

L’efficacité et la rentabilité des opérations d’un manutentionnaire dépendent de l’intégration efficace des systèmes qu’il utilise pour transporter, déplacer et stocker les matériaux.’

 

Une coordination et une automatisation transparentes entre des éléments tels que les systèmes de convoyeur et les tapis roulants, les robots et les cobots, les véhicules à guidage automatique (AGV), les chariots élévateurs et les transpalettes permettent non seulement d’augmenter la productivité, mais aussi de minimiser les temps d’arrêt, les coûts opérationnels et le risque d’erreur humaine.

 

De nombreux facteurs doivent être pris en compte lorsque vous travaillez vers ce niveau d’automatisation et d’intégration de la manutention, notamment :

 

Le rôle de la convergence IT-OT dans l’automatisation de la manutention

Alors que le marché de la manutention s’efforce de rendre ses processus existants plus efficaces grâce à l’automatisation, la convergence IT-OT jouera un rôle crucial pour y parvenir, en permettant des capacités telles que l’accès aux données en temps réel, des opérations plus fluides et bien plus encore. Il s’agit d’une étape cruciale qui aide les manutentionnaires à accroître leur efficacité et leur productivité.’

 

En intégrant les systèmes informatiques (gestion et analyse des données) aux systèmes OT (machines et équipements) afin que les données puissent circuler de manière transparente entre les deux mondes, les manutentionnaires seront en mesure non seulement de mieux comprendre et répondre aux attentes de leurs clients, mais aussi de rationaliser leurs propres opérations.

 

Mais réaliser cette transformation peut être difficile sans soutien. Il y a beaucoup d’obstacles à surmonter :

 

Elle nécessite souvent une partie externe comme Belden pour aider les services OT et IT à collaborer et à trouver la meilleure façon de connecter les systèmes et les réseaux. Par exemple, l’OT a besoin de l’aide de l’IT pour gérer les subtilités de l’architecture connectée, tandis que l’IT a besoin de l’aide de l’OT pour naviguer dans les équipements et les systèmes de contrôle.

 

La convergence IT-OT jette les bases des solutions IIoT requises pour les environnements de manutention automatisée. Elles apportent des capteurs, des dispositifs et une connectivité avancés à l’équation pour une maintenance prédictive, une prise de décision plus rapide et plus intelligente et une efficacité accrue.

 

Pour prendre en charge l'automatisation de la manutention, les données capturées par les appareils IIoT doivent être aussi transparentes et standardisées que possible sur le terrain via OPC UA, MQTT, TSN Ou des combinaisons possibles de ceux-ci. L’intégration de passerelles de protocole est également souvent nécessaire pour que différents systèmes et dispositifs puissent communiquer efficacement. Cela permet la mise en réseau des machines et des appareils afin qu’ils puissent collecter et analyser les données en temps réel.

 

Donner la priorité à la cybersécurité pour protéger l’entrepôt et le bureau

Une partie très importante de l'automatisation de la manutention des matériaux  Les environnements sont la mise en œuvre holistique de solutions de cybersécurité, qui ne doit pas seulement être considérée comme technologique mais aussi comme un état d’esprit. Vous avez besoin non seulement des bons outils et des bonnes technologies, mais également d’une bonne culture interne, d’employés conscients et proactifs.— Tout le monde devrait être impliqué et comprendre l’importance de la cybersécurité.

 

Des paramètres doivent être implémentés pour gérer l'accès et la connectivité de l'OT à l'IT et l'accès et la connectivité de l'IT à l'OT comme l'étage de l'entrepôt’—’—  Se connecte au monde extérieur pour la première fois.

 

En plus de protéger les technologies IT et OT du monde extérieur, les réseaux de manutention doivent également être protégés les uns des autres. Par exemple, alors qu'un pare-feu protège contre le trafic réseau entrant non sollicité, il ne peut pas protéger l'OT de l'IT ni l'IT de l'OT.’— L'OT et l'IT doivent rester ensemble—mais séparés.

 

Voici un exemple qui illustre pourquoi : si une personne travaillant au bureau interagit accidentellement avec un courrier électronique frauduleux qui s’infiltre dans le réseau informatique, alors OT est exposé à ce risque.’

 

Belden est votre expert en manutention

À l’avenir, les leaders de ce marché doivent être prêts à tirer parti de l’automatisation de la manutention pour améliorer l’efficacité et répondre aux besoins en constante évolution des clients. Sinon, une planification inefficace des flux de matières peut entraîner des retards, des goulots d’étranglement et des temps d’arrêt.

 

Lorsque vous automatisez votre environnement de manutention, il est essentiel de rechercher des experts issus de votre secteur, qui comprennent vos défis et savent vous guider tout au long du processus de transformation numérique.’ Nous ne sommes pas’ je ne parle pas de produits— nous’ nous parlons d'un partenaire qui peut :

  • Agir à titre de consultant et de conseiller
  • Naviguer dans les normes de conformité et de cybersécurité
  • Planifier et créer une feuille de route pour votre transformation numérique
  • Vous aider à installer l’infrastructure
  • Mettre en œuvre des plans de maintenance et de mise à jour

 

Une solution Belden entièrement intégrée fournit une base pour l’analyse des causes premières, le suivi des KPI et les flux de travail numérisés. Avec les bonnes connexions, les entrepôts peuvent mieux servir les clients, optimiser la main-d’œuvre et réduire les coûts d’exploitation.

 

Nous pouvons vous aider à connecter les machines, les robots, les personnes et les processus de votre entrepôt afin que vous puissiez collecter, orchestrer et analyser en toute sécurité les données de performance critiques qui guident l’action.

 

Découvrez comment nous soutenons la manutention.

 

Liens associés :

À propos de l’auteur

Artjom Bil

Chef de produit mondial

Artjom a commencé sa carrière en tant que chef de produit junior chez Belden en 2017, après avoir obtenu son bachelor en commerce international et gestion. En 2019, il a été promu au poste de chef de produit mondial. Artjom soutient la feuille de route pour les systèmes IO, en se concentrant sur la création de solutions IO-Link complètes. Tout au long de son parcours chez Belden, Artjom a réalisé plusieurs lancements de produits dans ce créneau. En axant le portefeuille sur la perspective du client, le marché a rapidement adopté ces produits, positionnant son portefeuille parmi les portefeuilles les plus avancés au sein des solutions de connectivité industrielle.