Équipement de fibre optique dans un centre de données

Plus tôt cette année, les sous-comités de la TIA (Telecommunications Industry Association) se sont réunis pour discuter des changements et développements à venir dans les normes en matière de télécommunications.

 

À mesure que de nouvelles technologies émergent, les bénévoles de ces sous-comités travaillent ensemble pour mettre à jour les normes, en s'assurant qu'elles sont pertinentes pour les applications réelles d'aujourd'hui. Ces mises à jour prennent en charge des avancées telles que des débits de données plus élevés et des méthodologies de test améliorées.

 

Voici un aperçu de certains des changements proposés à l’étude.

 

Mises à jour industrielles TIA

Les normes TIA jouent un rôle crucial dans la prise en charge des environnements industriels, en veillant à ce que l’infrastructure de télécommunications réponde à leurs exigences uniques en matière de durabilité, de fiabilité, de connectivité haut débit et bien plus encore.

 

Lisez la suite pour en savoir plus sur les mises à jour possibles des normes de télécommunications industrielles.

 

Préparer les réseaux industriels à des débits plus rapides

La norme ANSI/TIA-1005-A, Norme relative à l'infrastructure des télécommunications pour les locaux industriels, est supervisée par le sous-comité TIA TR‑42.9 sur l'infrastructure des télécommunications industrielles.

 

La norme est en cours de révision pour intégrer le câblage 10 Gigabits Ethernet (10GBASE-T), ou catégorie 6A afin de répondre à la demande croissante de transmission de données fiable et à haut débit dans les environnements industriels. Cela permettra aux réseaux industriels  Pour répondre aux exigences actuelles et futures de rapidité, de fiabilité et d’évolutivité.

 

Grâce à l’augmentation des débits de données de 10 Gbit/s rendue possible par cette révision, les usines seront en mesure de prendre en charge des applications telles que la surveillance en temps réel, l’automatisation et l’intégration IIoT avec des performances améliorées en matière de diaphonie et d’interférences électromagnétiques.

 

Intégrer l’Ethernet à paire unique dans la norme

La norme industrielle ANSI/TIA-1005-A fera également référence à une autre norme actuellement en cours de mise à jour : ANSI/TIA-568.7, Industrial Single Pair Ethernet.

 

Cette norme comprend 10BASE-T1L, un système Ethernet longue portée 10 Mb/s pour Ethernet à paire unique (SPE). 10BASE-T1L est déjà inclus dans ANSI/TIA-568.5 pour prendre en charge 10 Mb/s sur une seule paire pour les applications longue portée (jusqu'à 1 000 m) dans les applications commerciales. Aujourd’hui, une version industrielle est également en cours.

 

En outre, l’Ethernet standardisé à paire unique 100 Mb/s sera ajouté pour répondre aux besoins de courte portée dans les environnements industriels.

 

Mises à jour de la TIA en matière de fibre

Les normes TIA permettent de définir les exigences en matière de performances, d’installation et de test des systèmes de câblage en fibre optique afin de s’assurer qu’ils peuvent prendre en charge les applications à haut débit.

 

Voici quelques mises à jour sur les dernières avancées en matière de normes de télécommunications par fibre optique.

 

Normalisation des symboles pour la cartographie de la polarité de la fibre

TIA TR-42.11, le sous-comité des systèmes de fibre optique, est en train de réorganiser tous les graphiques et symboles utilisés pour cartographier la polarité de la fibre. Bien que la norme TIA-TSB-5069, Polarité des canaux de fibre optique, facilite la cartographie et la planification, des améliorations sont possibles.

 

L’objectif : adopter des symboles visuels standardisés au lieu de dessins, ce que tout le monde fait différemment. Les symboles peuvent transmettre beaucoup d’informations en un seul coup d’œil. (Pensez aux panneaux d’interdiction de fumer ou aux panneaux indiquant les passages pour piétons, par exemple.) Ils mettent de l’ordre dans la façon dont le secteur décrit, visualise et modélise la polarité de la fibre.

 

Belden a joué un rôle déterminant dans ce changement, en aidant la TIA à créer des symboles standardisés qui capturent et représentent l'impact de chaque composant sur la polarité globale du système.

 

Adopter un nouveau type de polarité

Un autre changement à l’étude est l’amélioration de la prochaine révision de la norme ANSI/TIA-568.3-F afin d’intégrer l’APC multimode dans des cas tels que la polarité de type B.

 

Diviser la fibre haute densité en segments plus petits et gérables

Une discussion est également en cours sur l'inclusion d'une configuration en dérivation pour MPO-16 vers deux connecteurs MPO-8

 

La configuration permettrait à un seul connecteur MPO-16 de se diviser en deux connecteurs MPO-8 pour prendre en charge la transmission de données à haut débit en divisant les connexions 400G ou 800G en plusieurs connexions 200G.

 

Cette rupture pourrait être utile dans les centres de données et autres environnements hautes performances où les liaisons 400GBASE-SR8 et 800GBASE-SR8 doivent être divisées en segments plus petits et gérables.

 

Standardisation du connecteur AIM

Dans le cadre de TIA TR-42.13, Dispositifs optiques passifs et métrologie à fibre optique, une proposition est à l’étude pour normaliser le connecteur AIM (multifibre indépendante de l’alignement) dans le cadre de la norme ANSI/TIA-604-TBD.

 

Son encombrement est plus grand que le connecteur MPO mais offre les mêmes capacités que les autres connecteurs verticaux sur le marché avec des performances optiques similaires.

 

Réaffirmation du connecteur CS VSFF

La norme TIA TR-42.13 examine également une proposition visant à réaffirmer le connecteur CS, qui est un connecteur fibre VSFF pour les applications haute densité.

 

La norme TIA-604-19, également connue sous le nom de FOCIS 19, est une norme qui définit les spécifications d’interconnexion pour le connecteur SEN de type (ou connecteur CS), qui est un connecteur à fibre optique duplex. Étant donné que l'IEC a décidé de normaliser les interfaces VSFF, TIA réaffirmera probablement le connecteur CS.

 

Réalisation de tests précis sur le terrain pour les câbles à fibre optique à terminaison MPO

Enfin, une réaffirmation de la norme ANSI/TIA-526-28 est en préparation. Cette norme se concentre sur la mesure de l’atténuation sur le terrain des canaux et des liaisons se terminant par un câblage MPO. (Ces canaux sont généralement utilisés dans les émetteurs-récepteurs optiques parallèles, tels que QSFP-100G et QSFP-400G et au-delà.) Les techniciens et les installateurs disposeront de directives et d’outils améliorés pour effectuer des tests précis sur le terrain directement sur les connecteurs MPO, garantissant ainsi des performances fiables dans les applications à haut débit et à grande largeur de bande.

 

Créer des normes en synchronisation : TIA et IEC

Compte tenu de la nature unifiée de la technologie actuelle, la TIA s'efforce d'harmoniser ses normes avec la CEI au cours de ces mises à jour pour garantir la cohérence.

 

En s’alignant, la TIA et l'IEC peuvent contribuer à éliminer les obstacles techniques qui empêchent les produits de fonctionner de manière fiable dans le monde entier.

 

L’harmonisation favorise également l’innovation et accélère l’adoption de nouvelles technologies, créant ainsi un cadre universel qui peut être utilisé pour élaborer des solutions universellement reconnues et acceptées.

 

Prêt(e) à vous impliquer ?

Les normes ne sont pas mises à jour par accident. De nombreuses personnes et de nombreux processus travaillent en coulisses.

 

Belden a choisi de s’impliquer auprès d’organisations comme TIA pour contribuer à façonner les normes du secteur afin qu’elles conviennent à tous. Que vous soyez fabricant, utilisateur final, consultant ou autre expert, vos connaissances sont importantes. Et il est essentiel de travailler ensemble pour échanger des idées afin d’améliorer les normes.

 

Nous voulons connaître votre opinion dans le cadre de ce processus. Si vous souhaitez participer à l’élaboration de normes, nous pouvons vous aider à établir les bonnes connexions.

 

 

Envoyez-nous un message pour en savoir plus.

 

 

Liens associés :