Il y a six ans, vers 2019, le secteur hôtelier était en plein essor. La forte demande de voyages et les dépenses de consommation alimentaient une croissance soutenue de l’emploi. Si le faible taux de chômage associé à une forte concurrence sur le marché de l'emploi a rendu difficile pour les hôtels d'attirer et de retenir des talents qualifiés, il a également créé de nombreuses opportunités d'emploi.
Quelques mois plus tard, en 2020, la pandémie a entraîné des licenciements massifs et des mises à pied en raison des restrictions de voyage. En conséquence, de nombreux employés ont cherché une carrière en dehors de ce secteur. Selon l'hôtel américain & Association d'hébergement (AHLA), l'industrie a perdu 680 000 employés en 2020. La Réserve fédérale de Saint-Louis partage un nombre presque deux fois plus important, estimant que 1,2 million de travailleurs a quitté l'industrie.
Alors que les voyages reprenaient lentement, la reprise du secteur s'amorçait tout aussi lentement. Mais tous les travailleurs de l’hôtellerie qui ont quitté le secteur ne sont pas revenus et le déficit de main-d’œuvre hôtelière a commencé à s’intensifier. Aujourd’hui, en 2025, la résurgence des voyages n’a pas’ Il ne faut pas relâcher la pression, et l’industrie a encore de nombreux postes vacants à pourvoir. Selon l'AHLA, parmi les employés perdus au cours des cinq dernières années, les hôtels américains ont pu réembaucher 467 000 travailleurs.
Il prévoit que les niveaux d’emploi en 2025 seront toujours inférieurs à ceux de 2018 et 2019, même si les hôtels devraient ajouter plus de 14 000 employés à leurs effectifs. En fait, le manque de main-d’œuvre est le risque opérationnel le plus important auquel les hôtels sont actuellement confrontés.
L’efficacité en action : améliorer l’expérience des clients grâce à la technologie
Comment les hôtels peuvent-ils continuer à améliorer l’engagement des clients si le déficit de main-d’œuvre dans le secteur hôtelier ne se réduit pas beaucoup ?’
Selon une enquête de HUB International, 75 % des dirigeants du secteur de l'hôtellerie considèrent la productivité des employés comme leur principale priorité en matière de RH pour 2025. Et pour remédier à ce déficit persistant de main-d'œuvre dans l'hôtellerie, de nombreux environnements hôteliers se tournent vers l'automatisation et la technologie pour optimiser la productivité des équipes.
Voici quelques exemples de la manière dont l'automatisation et la technologie améliorent l'expérience client en aidant les employés à accomplir plus efficacement les tâches essentielles en coulisses.
Permettre la communication et la collaboration en temps réel où que vous soyez
Le cloud computing permet aux employés du secteur de l'hôtellerie de gérer des éléments tels que les réservations, les services aux clients, les horaires des employés et les tâches administratives depuis n'importe où—et en temps réel.
Cela aide le personnel des différentes équipes à répondre rapidement aux besoins et à résoudre les problèmes efficacement. Par exemple, lorsqu’un client modifie une réservation ou demande un surclassement, ce changement est instantanément accessible à tous ceux qui ont besoin de le savoir : la réception, l’équipe de réservation, l'équipe d'entretien ménager, les services à la clientèle, la comptabilité, la gestion, etc. Cela réduit les délais de communication et permet au personnel existant de se concentrer sur le service au lieu d’être submergé par la coordination et la communication du changement à plusieurs départements et personnes.
Réduire les goulots d’étranglement opérationnels
Les technologies telles que les systèmes intelligents d’affichage dans les cuisines (KDS) prennent en charge l’interaction en temps réel entre les équipes en aval et en amont de l'établissement pour une meilleure efficacité opérationnelle. Lorsqu'un client passe une commande, que ce soit pour le service en chambre ou au restaurant sur place, le KDS informe instantanément le personnel de cuisine et partage des informations sur les exigences alimentaires et les demandes spéciales pour garantir une préparation alimentaire adéquate.—’—
Ces systèmes accélèrent non seulement l’exécution des commandes, mais améliorent également la transparence et la collaboration. Les travailleurs peuvent suivre l’avancement des commandes, de la préparation à la livraison, garantissant un service rapide et précis sans avoir à vérifier quand les commandes seront prêtes. Cela élimine le besoin de relais manuel des commandes et réduit les goulots d’étranglement parmi le personnel pendant les heures de pointe.
Automatisation des tâches répétitives
Les propriétés adoptent de plus en plus fréquemment la robotique et l'automatisation pour améliorer les opérations hôtelières Et améliorer l’engagement des clients.
Par exemple, les robots sont utilisés pour accomplir des tâches répétitives que les travailleurs ont toujours dû accomplir eux-mêmes, telles que :
- Nettoyage léger des chambres et des espaces publics
- Livraison de serviettes, oreillers et articles de toilette aux clients sur demande
- Transport de nourriture et de boissons dans les chambres ou les salles à manger
- Réponses aux questions simples des clients concernant les directions ou les recommandations locales
- Transport des bagages du hall à la chambre appropriée
- Surveillance et réapprovisionnement des mini bars
- Collecte des plateaux de service d’étage dans les couloirs
L’automatisation de ces tâches libère les travailleurs humains pour qu’ils puissent se concentrer sur des responsabilités à plus forte valeur ajoutée, telles que la résolution de problèmes, l’établissement de relations plus solides avec les clients, l’amélioration des processus de service, etc.
Prise en charge de la personnalisation rapide
L’intelligence artificielle (IA) peut aider les hôtels à améliorer la personnalisation et le service offerts aux clients sans avoir à consacrer plus de travailleurs à cette tâche. Par exemple, les systèmes alimentés par l’IA peuvent aider les hôtels à :
- Offrir des recommandations personnalisées et fiables aux clients en fonction de leurs habitudes et comportements
- Établir une tarification dynamique basée sur les tendances de réservation, les modèles de demande, les prix des concurrents, les événements spéciaux, etc.
- Créer des itinéraires personnalisés en fonction des préférences des voyageurs, de l’historique des réservations et des détails démographiques
Créer des expériences impressionnantes pour les clients malgré les interruptions de main-d’œuvre dans les hôtels
La combinaison unique d'expertise technique et hôtelière de Belden vous aide à intégrer avec succès la technologie dans les expériences que vous proposez aux clients et aux employés.’ Notre équipe dévouée d’experts en hôtellerie comprend parfaitement la technologie et les systèmes qui sont vitaux pour les hôtels, ainsi que l’infrastructure réseau nécessaire pour les prendre en charge.
Dans un contexte de complexité opérationnelle croissante, Belden vous aide à créer des solutions de connexion complètes pour intégrer la technologie et l'automatisation en salle et en back-office afin de tirer le meilleur parti des capacités de votre personnel.’ Rassemblez vos systèmes et appareils en un seul endroit pour améliorer la communication, la surveillance, le contrôle et la sécurité.
Découvrez notre travail dans l’hôtellerie.
Liens associés :
- Placer au premier plan les opérations hôtelières en arrière de la maison
- Unir les technologies FOH et BOH pour optimiser l’expérience des clients et du personnel
- La détection des anomalies est la prochaine étape importante pour les hôtels intelligents
À propos de l’auteur
David Wells
Directeur des comptes mondiaux, hôtellerie
David Wells est directeur des comptes mondiaux pour l’hôtellerie chez Belden. Il a rejoint l'équipe pour la première fois en 2017 en tant que responsable technologique du développement commercial mondial avant d'être nommé directeur de compte mondial en 2020. Auparavant, il travaillait chez JBA Consulting Engineers, où il occupait le poste de directeur des technologies de l'information et des communications. Il bénéficie d'une expérience pratique du travail sur le terrain, en tant que technicien et gestionnaire de projet.