La technologie d’aujourd’hui est comme une cible mouvante. Devinez quoi’ Ce qui se passe devant nous est comme un jeu de roulette : vous placez votre mise et attendez de voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui va demande des passagers Des opérateurs ferroviaires à l’avenir ? Une indemnisation automatique pour les voyages annulés ? L’élimination des lignes ? Des trains qui circulent à quelques secondes d’intervalle ? Une capture vidéo des incidents à chaque point de leur voyage ? Seul l’avenir nous le dira.
La capacité d’accueillir et de rationaliser rapidement ces mises à niveau à venir est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles les opérateurs ferroviaires accordent maintenant la priorité au concept de pérennité. Mais quelque chose d’autre pousse également les agences vers une infrastructure à l’épreuve du temps : la pérennité offre un meilleur rapport qualité-prix.
Préparer l'avenir de votre infrastructure de réseau ferroviaire signifie non seulement se préparer à ce qui va se passer,’ s à venir donc tu n'es pas’ non seulement en étant limité par l’infrastructure existante, mais aussi en minimisant les coûts associés à ces mises à niveau. Vous pouvez facilement adopter et intégrer des technologies et des applications émergentes tout en sachant que vous pouvez obtenir des résultats commerciaux de manière rentable.
Qu’est-ce qu’une infrastructure de réseau ferroviaire à l’épreuve du temps ?
Un réseau industriel à l’épreuve du temps est un réseau doté du matériel, de la configuration et de la conception appropriés pour faire face à l’augmentation de la demande, aux changements d’utilisation et à l’afflux de données.
Ces caractéristiques sont donc importantes lors de la conception d’un réseau ferroviaire à l’épreuve du temps :
- Flexibilité pour répondre aux changements en temps réel et possibilité d’ajouter rapidement de nouvelles applications ou des fonctionnalités avancées sans interruption, tension ou temps d’arrêt
- Évolutivité pour s’adapter aux variations de la demande et des flux de travail
- Sécurité pour protéger les informations et les opérations connectées au réseau tout en se protégeant contre les intentions malveillantes
- Gestion facile pour prendre en charge les déplacements, ajouts et modifications simples
- Agnosticisme des fournisseurs pour prendre en charge toutes les plateformes, intégrations, applications et technologies
Adopter une approche progressive de la préparation à l’avenir
L’établissement d’un réseau ferroviaire à l’épreuve du temps n’est pas’ Je n'aime pas appuyer sur un interrupteur. Par exemple, vous ne’ Il n’est pas nécessaire de transformer du jour au lendemain un système de contrôle de train non basé sur les communications en un système de train sans conducteur.
Au lieu de cela, il’ Il s’agit d’un processus étape par étape qui peut être réalisé au fil du temps pour vous aider à atteindre vos objectifs de manière pratique.
Par exemple, vous pouvez explorer solutions ferroviaires connectées En tant qu'éléments séparés :
- Réseau ferroviaire
- Réseau en bordure de voie
- Réseau de gares
- Réseau dorsal et OCC
Cela allège non seulement la pression sur votre budget, mais vous donne également le temps d’examiner vos options au milieu des carrefours technologiques qui peuvent vous obliger à vous engager dans une approche plutôt qu’une autre. (Pensez aux DVD contre les disques laser ou aux VHS contre les Betamax : il y a eu des gagnants évidents dans chacune de ces batailles technologiques, et faire le mauvais choix était coûteux et difficile à soutenir. Dans le cas des opérateurs ferroviaires, un carrefour technologique peut impliquer une décision entre 5G et Wi-Fi 6.)
Ce que les opérateurs ferroviaires doivent planifier pour l’avenir
Avec tous ces discours sur la pérennité, à quoi les exploitants ferroviaires et les sociétés de transport en commun devront-ils se préparer exactement ? Bien que personne ne le sache avec certitude, il existe de nombreuses applications qui nous attendent et sont prêtes à transformer les opérations. S'y préparer maintenant réduira les coûts et permettra un déploiement plus rapide plus tard.
Maintenance conditionnelle et préventive
Un réseau à l’épreuve du temps peut prendre en charge les données, l’analyse, la surveillance et l’apprentissage automatique nécessaires à la maintenance préventive, qui anticipe les besoins de maintenance avant que le dysfonctionnement ou les temps d’arrêt des systèmes ne se produisent. Par conséquent, l’équipement ou les composants peuvent être entretenus ou remplacés avant une interruption.
Accès aux données en temps réel
La connexion des passagers, des conducteurs et des systèmes permet à chacun d’accéder à des mises à jour précises et fiables sur des éléments tels que les tarifs, l’embarquement et la sortie, les retards, les temps de trajet, l’occupation, etc. Cela permet de satisfaire les passagers et d’aider les travailleurs à prendre des décisions plus éclairées concernant les opérations quotidiennes à la volée.
Surveillance et contrôle à distance
Pour assurer le bon déroulement des opérations, les employés doivent pouvoir accéder aux données sur les performances des trains, leur emplacement, les événements, etc., les surveiller et les contrôler, peu importe où ils se trouvent—derrière un bureau, sur place avec un technicien ou à travers la ville.
Connectivité mobile pour les passagers
Les voyageurs et les navetteurs veulent optimiser le temps qu’ils passent en transit. Un réseau capable de prendre en charge une connectivité Wi-Fi améliorée les aide à le faire—qu'ils souhaitent diffuser du contenu vidéo HD, générer une demande de proposition pour un projet, parcourir les médias sociaux ou répondre à des e-mails.
Amélioration de la sécurité physique et réseau
Un réseau ferroviaire à l’épreuve du temps prendra en charge toutes les technologies nécessaires pour répondre aux situations qui nécessitent une action immédiate : un incendie, du vandalisme ou la formation de foules indiquant un goulot d’étranglement potentiel, par exemple. Pour le réseau, c'est une vigilance constante, zero trust, une surveillance constante et un NAC (contrôle d'accès au réseau) proactif Pour isoler les accès au réseau qui ne peuvent pas être immédiatement validés.
Prenez le contrôle de vos systèmes à votre rythme
Chaque opérateur ferroviaire ou agence de transport en commun est confronté(e) à des obstacles dans son parcours de transformation numérique, qu’il s’agisse d’équipements existants et d’infrastructures ou de protocoles de communication existants. Mais ces défis ne doivent pas vous empêcher de réaliser l’inévitable transformation numérique qui nous attend.’
Belden peut vous aider à créer des scénarios de migration qui rassemblent différents systèmes et protocoles—sans avoir à remplacer ou à mettre à niveau tous vos systèmes et équipements—pour garantir l'interopérabilité et la communication. Une stratégie de migration solide vous aide à construire une base sur votre propre calendrier.
Nos longs cycles de produits garantissent que la technologie que nous proposons ne deviendra pas obsolète ou ne devra pas être remplacée dans quelques années.’ Il est conçu pour répondre à toutes les exigences que vous devez satisfaire sur le long terme.’
Ressources connexes :
- Le rôle de l'automatisation des transports en commun dans la satisfaction des passagers
- Moderniser le transport en commun pour remodeler les rôles des opérateurs et améliorer l’achalandage
- Pour améliorer l’efficacité des transports en commun, commencez par connecter les silos opérationnels
À propos de l’auteur
Sven Burkard
Consultant en solutions industrielles
Rejoignant Hirschmann, une marque de Belden, en 1998 en tant que directeur régional des ventes, Sven Burkard agit désormais en tant que consultant en solutions industrielles, aidant les clients du transport en commun à revoir leurs besoins en matière de communication réseau et de cybersécurité, à créer des conceptions de réseau et à démontrer la preuve de concept avant l’installation. Une fois les systèmes déployés, il fournit un soutien technique et une formation sur les bonnes pratiques. En tant qu’ingénieur expérimenté en applications de réseaux industriels, Sven met ses compétences à profit dans des environnements difficiles qui ont des besoins critiques.