Directrice d'hôtel utilisant une tablette numérique
Mots clés associés

Plus de bande passante résout tous les problèmes… n’est-ce pas ? L'industrie répète ce même conseil depuis des années : « Optimisez votre capacité, car les applications de demain l'exigeront toujours. »

Dans le secteur de l'hôtellerie, par exemple, cela impliquait généralement de déployer la fibre optique dans chaque chambre. Déploiement de la 10G dans chaque unité de l'armée israélienne. Surdimensionnement de tous les locaux techniques de télécommunications.

Cependant, avec l'évolution des technologies, ces recommandations ne sont plus valables. Au lieu de « pérenniser » les services en salle et en coulisses, vous finissez par payer pour une infrastructure dont vous n'avez pas besoin aujourd'hui (et que vous n'utiliserez pas demain).

Plutôt que de maximiser la bande passante partout, la solution la plus intelligente consiste à dimensionner correctement l'infrastructure réseau pour prendre en charge les applications dont vous comptez au quotidien .

La voie qui a mené à la conception de réseaux hôteliers surdimensionnés

Pendant des décennies, les besoins en bande passante ont augmenté plus vite que ce que la plupart des infrastructures réseau pouvaient supporter. On pourrait parler d'une forme d'inertie industrielle : les applications sont devenues plus gourmandes en données, la résolution vidéo a augmenté et les attentes des clients se sont accrues. Pour rester compétitif, il était jugé moins risqué d'installer des capacités qui pourraient ne pas être nécessaires plutôt que d'être en deçà et de devoir procéder ultérieurement à des rénovations coûteuses.

Cette mentalité a influencé la manière dont les réseaux ont été construits, et Ethernet en est un exemple clair. Les débits Ethernet ont continué d'augmenter, passant de 100 Mb/s à 1 Go/s, puis à 10 Go/s, à 40 Go/s et au-delà, sans que l'on se soit demandé si chaque appareil aurait besoin de débits aussi élevés.

Avec l'augmentation des débits Ethernet, la conception des réseaux sans fil évoluait.

Dans les versions récentes du Wi-Fi, les signaux transmis peuvent transporter davantage d'informations sans changer de canal sous-jacent.

Le Wi-Fi 7 connecte les utilisateurs à un spectre plus large et utilise des schémas de modulation plus intelligents qui offrent un débit plus élevé sans mettre à niveau les vitesses de liaison à chaque point d'accès. Autrement dit, avec le Wi-Fi 7, moins de canaux RF et de liaisons de collecte desservent plus d'appareils, de personnes et de trafic.

Les technologies modernes ont également modifié les besoins en bande passante.

Au lieu des flux volumineux et non compressés d'autrefois, les caméras de sécurité diffusent désormais un flux vidéo compressé en 1080p via une connexion de 10 Mb/s. La plupart des applications invitées ne nécessitent pas non plus une bande passante élevée et constante. Les comportements numériques tels que le streaming, la navigation et l'utilisation d'applications sont intermittents. De ce fait, la conception actuelle des réseaux hôteliers permet d'offrir une expérience client et opérationnelle optimale avec une infrastructure bien moindre qu'auparavant.

Mettez les ressources là où c'est important.

En matière de bande passante, plus grand n'est plus toujours synonyme de meilleur. Ce changement ouvre la voie à une philosophie différente : au lieu d’opter systématiquement pour la vitesse maximale partout, il convient d’adapter la conception du réseau hôtelier aux besoins de chaque segment du réseau.

Les différentes zones ont des besoins différents

Dans les zones à forte densité, comme les halls d'entrée, les centres de conférence et les opérations en coulisses, les besoins en bande passante sont élevés et soutenus. C’est là que les réseaux de fibres optiques et l’agrégation 10G/40G sont les plus précieux. Mais ce niveau d'infrastructure n'a pas besoin d'être appliqué à chaque point de raccordement en bordure de la propriété. (Et vous n'obtiendrez pas non plus le retour sur investissement escompté.)

Dans les chambres d'hôtel et pour les caméras de périmètre, par exemple, une liaison Ethernet monopaire de 10 Mb/s peut être la solution idéale pour réduire les IDF, ce qui permet en fin de compte de diminuer les coûts, les besoins en espace et la consommation d'énergie/de refroidissement. Si c'est tout ce dont l'application a besoin, pourquoi payer (ou installer) davantage ?

Ou, dans les propriétés disposant déjà d'un câblage coaxial, l'Ethernet sur câble coaxial peut assurer la connectivité nécessaire pour maintenir le taux d'occupation et les revenus pendant une rénovation pluriannuelle au lieu de démolir l'infrastructure et de tirer de la nouvelle fibre optique jusqu'aux chambres.

Dans un projet récent, Belden a utilisé cette approche pour moderniser la connectivité des chambres, permettant ainsi au propriétaire d'éviter les perturbations et les dépenses liées à une rénovation complète.

Ce que vous gagnez en développant votre réseau hôtelier avec un objectif précis

“Les conceptions à gros tuyaux augmentent les coûts sans améliorer les indicateurs clés de performance liés à la satisfaction des clients, à l'efficacité opérationnelle et à la sécurité.” Ils accumulent également une dette technique en installant, en alimentant et en entretenant une infrastructure qui n'est jamais pleinement utilisée ou ne fournit jamais toute sa valeur.’ 

Les avantages d'une conception de réseau hôtelier adaptée à la taille de votre établissement

Déployer la bande passante là où elle génère une réelle valeur ajoutée peut offrir des avantages en matière de budgets et d'opérations à long terme :

  • Réduit les coûts en adaptant les débits de connexion et les supports à la demande et en réduisant considérablement les dépenses d'investissement et les frais d'exploitation.

  • Simplifie l'installation en permettant aux installateurs de réutiliser les chemins de câbles et les câblages existants autant que possible afin d'éviter des travaux inutiles.

  • Permet une grande flexibilité pour adapter chaque zone à sa charge de travail et prendre en charge les évolutions futures sans remplacer des segments entiers du réseau.

  • Améliore la gestion du cycle de vie en prenant en charge les mises à niveau de l'infrastructure centrale au lieu du renouvellement de milliers de connexions périphériques

  • Améliore la satisfaction des clients Les scores sont obtenus en concentrant les investissements sur les expériences que les clients remarquent.

  • Améliore Amélioration de l'efficacité opérationnelle grâce à la réduction du nombre d'armoires, d'appareils et de commutateurs nécessitant une surveillance, une maintenance et un refroidissement.

  • Évite le gaspillage en vous assurant que vous ne’ acheter, installer et maintenir une capacité qui a gagné’ ne pas être utilisé

  • Réduit les délais des projets Ainsi, les espaces rénovés commencent à générer des revenus plus rapidement. 

Déplacer depuis “ plus gros tuyau” à “ meilleur ajustement”

Il était logique de maximiser la bande passante lorsque la technologie sous-jacente ne le permettait pas.’ et offrir des performances plus efficaces. Mais maintenant, c'est possible.

Cela offre aux exploitants d'hôtels et de complexes touristiques une nouvelle opportunité de repenser leurs investissements dans la conception de leurs réseaux hôteliers : placer les capacités là où la densité et le trafic l'exigent, et adapter les dimensions partout ailleurs.

Belden peut évaluer vos applications et votre infrastructure, vos points faibles et vos besoins futurs afin de vous aider à concevoir un réseau qui améliore la satisfaction des clients et les opérations. En tant que conseiller de confiance, nous vous aiderons à explorer les possibilités offertes par la technologie la mieux adaptée à chaque partie de votre propriété. Votre réseau sera en mesure de répondre à vos besoins sans être plus grand et plus cher que nécessaire.

Nos solutions de connexion complètes sont conçues pour s'adapter à votre propriété telle qu'elle est aujourd'hui et pour évoluer avec elle.

Découvrez comment nous pouvons vous aider.


Liens associés :