Il n’a jamais été aussi important de faire travailler chaque pied carré de votre propriété hôtelière plus fort pour améliorer les revenus et optimiser les opérations.
Mais l’augmentation des coûts opérationnels, la fluctuation des demandes, les objectifs de durabilité et l’appel à des expériences exceptionnelles pour les clients sont autant de priorités concurrentes dans cette quête pour s’assurer que chaque pouce d’espace apporte de la valeur.
C'est là qu'intervient la gestion des pannes d'alimentation.’
Également connue sous le nom de système de classe 4, l’alimentation gérée par défaut offre la sécurité et la commodité d’un système Power over Ethernet (PoE) ou de classe 2, tout en transportant plus d’énergie sur de plus longues distances.
Ces systèmes limitent la disponibilité de l’énergie lors d’un événement de défaillance en surveillant les pannes et en contrôlant la fourniture d’énergie. Si quelqu'un touche des fils exposés ou éclabousse des circuits avec de l'eau pendant le fonctionnement, le système s'arrête immédiatement, ce qui rend les systèmes de classe 4 aussi sûrs que—sinon plus sûrs que—les systèmes de classe 2 tout en offrant plus de puissance.
Après la même installation que les systèmes de classe 2, les systèmes d’alimentation gérés par défaut peuvent être installés en utilisant les mêmes méthodes de câblage que les systèmes de câblage de catégorie et PoE.
Ces avantages à eux seuls sont de bonnes raisons pour les hôtels d’envisager une alimentation électrique gérée par défaut, mais il y a aussi d’autres avantages à comprendre.
Les systèmes électriques gérés par défaut sont faciles à faire évoluer
En règle générale, la rénovation ou l’agrandissement d’un hôtel implique un recâblage majeur ou un réseau de disjoncteurs, de transformateurs et de panneaux de distribution. Ces complexités peuvent limiter les possibilités d’expansion et augmenter les coûts de rénovation.
Mais l’alimentation gérée par défaut permet d’ajouter facilement de nouveaux dispositifs et équipements sans ces tracas. Son approche plug-and-play ne nécessite pas de mises à niveau importantes de l’infrastructure.’
La technologie permet également de mettre à niveau l’infrastructure sans perturber les opérations, ce qui peut être un inconvénient pour le personnel et les clients et peut avoir un impact négatif sur les revenus. Il n’est pas nécessaire de fermer une partie de l’installation pour procéder au recâblage.’
Les connexions sont plus fiables grâce à une alimentation gérée par défaut
Les hôtels intelligents s’appuient sur des appareils connectés pour tout gérer et contrôler, des services aux clients à la gestion des bâtiments. Les temps d’arrêt causés par des pics de demande ne sont pas acceptables.’
Les systèmes de distribution d’énergie traditionnels—qui reposent sur une allocation d’énergie fixe—ne peuvent’pas répondre aux pics de demande inattendus. Au lieu de cela, ils nécessitent une intervention manuelle pour réaffecter les ressources afin de pouvoir supporter des charges plus importantes.
Mais l’alimentation gérée par défaut intègre une détection des pannes en temps réel qui détecte automatiquement la demande et ajuste la distribution d’énergie en conséquence. Cela permet de diriger l'énergie là où elle est nécessaire.’ Il est nécessaire que les services et les systèmes soient pleinement fonctionnels, même pendant les périodes de pointe.
Un espace minimal est requis pour les systèmes électriques gérés par défaut
L’optimisation de l’espace est une autre raison pour laquelle les environnements hôteliers bénéficient d’une alimentation gérée par défaut. Lorsqu'un hôtel peut consacrer autant de superficie que possible à des espaces générateurs de revenus— et moins de superficie pour des espaces comme les placards de télécommunications— ils peuvent augmenter les réservations et les profits.
Le système’ Les émetteurs et récepteurs sont petits et efficaces et ne’ ne pas occuper de superficie. Alimentation gérée par défaut’ Ils ne nécessitent pas non plus de conduits encombrants, ce qui permet aux câbles de passer dans des espaces restreints et de prendre moins de place que les schémas de câblage conventionnels. Et comme l'alimentation gérée par défaut utilise un seul câble pour transporter l'alimentation et les données,’ il n’est pas nécessaire de créer des chemins séparés qui occupent encore plus d’espace précieux.
La préservation de l'espace devient encore plus importante dans la rénovation de l'hôtellerie historique, car l'espace pour le nouveau câblage est limité (ces bâtiments n'étaient pas’ (t conçu pour faire place à de nombreux équipements de télécommunications). Dans ces environnements, par exemple, l’électricité gérée par défaut pourrait transmettre l’électricité des serveurs électriques situés au sous-sol jusqu’aux boîtiers au niveau du sol. À partir de là, Power over Ethernet peut connecter des charges individuelles. Là’ il n’est pas nécessaire de mettre à niveau les panneaux électriques ou les conduits.
L’alimentation sur de plus longues distances est possible grâce à une alimentation gérée par défaut
La distance est un autre facteur qui fait alimentation gérée par défaut Idéal pour les espaces d'accueil. Cette technologie élimine les contraintes d’installation et garantit une alimentation électrique fiable. Il vous permet de placer des périphériques PoE partout où vous en avez besoin, et pas seulement là où il y en a.’ une prise de courant à proximité. Et lorsque ces appareils ont besoin de plus d’énergie que ce que le PoE peut fournir, l’alimentation gérée par défaut peut également s’en charger.
Qu'ils’ Qu'il s'agisse de gratte-ciel de 35 étages, de vastes complexes hôteliers ou de campus à plusieurs bâtiments, les hôtels doivent souvent s'appuyer sur une alimentation à distance pour connecter des technologies de bâtiments intelligents telles que :
- Points d’accès Wi-Fi
- Interrupteurs encastrés dans le plafond
- Caméras IP
- Capteurs et contrôleurs
Des systèmes d’alimentation à distance sont également nécessaires pour connecter efficacement les systèmes entre différents types d’espaces.— salles de conférence, restaurants, salles de sport et piscines, espaces extérieurs et plus encore.
Les systèmes électriques gérés par défaut excellent dans le transport de l’énergie sur de longues distances afin de maintenir des performances constantes sur l’ensemble du territoire sans avoir besoin d’infrastructures supplémentaires.
Fiers d’être des pionniers de l’industrie
En tant que l'un des pionniers de la gestion des pannes d'alimentation et de son intégration dans le Code national de l'électricité de 2023 et la certification UL, Belden peut aider les hôtels à utiliser la technologie pour se connecter à ce qui’ s'il est possible d'établir une connectivité transparente et une distribution d'énergie efficace.
En tant que membre de la Alliance FMP, nous’ Nous sommes fiers de contribuer à informer l’industrie sur ce que la gestion des pannes d’alimentation peut faire.
Découvrez comment nous prenons en charge l’alimentation électrique gérée par défaut.
Liens associés :
À propos de l’auteur
Ron Tellas
Architecte de solutions, Solutions d’entreprise, Belden
Ron Tellas est un expert en matière de conception des radiofréquences et de propagation électromagnétique, et a rejoint Belden en 2016 pour aider à définir la feuille de route de la technologie et des applications dans le bâtiment intelligent. Il met maintenant à profit sa vaste expérience pour intégrer des systèmes, des équipements et de la connectivité dans des solutions réseau. Ron représente Belden dans plusieurs organismes de normalisation et comités du National Electrical Code, et en tant que membre du conseil d’administration de la FMP Alliance. Il est titulaire d’un master et d’une licence en génie électrique et d’un master en administration des affaires, et est l’inventeur de 17 brevets américains. Ron est fier d'avoir reçu le prix Harry J. Pfister 2024 pour ses contributions exceptionnelles et significatives au secteur des télécommunications.